Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Transformar las operaciones de refrigeración de los hospitales

El Northside Hospital Forsyth, un hospital de 389 camas con 800 médicos y 3 700 empleados, funciona las 24 horas del día y depende de su planta central para garantizar una refrigeración estable y, al mismo tiempo, equilibrar la creciente demanda de energía y el aumento de los costes de los servicios públicos.

Satisfacer las crecientes necesidades energéticas sin concesiones

Como centro de salud abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el Northside Hospital Forsyth depende de su planta central para proporcionar refrigeración fiable en todo el hospital. Dado que la demanda de energía seguía siendo alta y los costes de los servicios públicos seguían aumentando, mantener la eficiencia de las operaciones se convirtió en un desafío cada vez mayor.

Al mismo tiempo, comprometer el rendimiento no era una opción. Los entornos sanitarios críticos requieren un funcionamiento continuo y fiable para apoyar la atención de los pacientes, lo que deja poco margen de flexibilidad operativa durante los períodos de máxima demanda. Para abordar estos desafíos, el hospital se centró en optimizar el funcionamiento de la planta central, reducir el consumo de energía, reducir los costes operativos y mantener la fiabilidad sin interrumpir las operaciones diarias.

Hospital con ambulancias y trabajadores de la salud, equipo ampliado, símbolo de reciclaje del «24», iconos de copos de nieve y tapones.

Reducción del uso de energía y los costes operativos

El consumo de electricidad disminuyó un 21,6%, lo que generó más de 138 000 dólares en ahorros anuales en servicios públicos, a pesar del aumento de los precios de la energía.

Mejora del rendimiento y la eficiencia de la planta central

El sistema de agua fría ahora ofrece las condiciones de refrigeración necesarias con solo dos enfriadores en lugar de cuatro, lo que mejora significativamente la eficiencia general de la planta.

Aumento de la fiabilidad y la resiliencia operativa

La mejora de la redundancia permite un funcionamiento continuo y ayuda a mantener un rendimiento estable incluso durante interrupciones del equipo o eventos inesperados.

Mejorar el rendimiento mediante ajustes del sistema

Edificio del hospital unido por flechas a los paneles de control de HVAC y del equipo, con una persona sujetando una tableta por debajo.

Para satisfacer la creciente demanda de energía y mejorar el rendimiento, el Northside Hospital Forsyth evaluó el funcionamiento de sus plantas centrales. En lugar de reemplazar el equipo, el hospital se centró en maximizar el rendimiento de la infraestructura existente mejorando la forma en que se genera y distribuye el agua fría.

Las principales mejoras incluyeron:

  • Implementación de Demand Flow en ambas plantas centrales
  • Instalación de variadores de frecuencia (VFD) en las bombas
  • Integración de sensores de flujo, presión, temperatura y potencia
  • Mejora de la interoperabilidad entre las plantas

En lugar de funcionar en condiciones fijas, el sistema mejorado ajusta continuamente la operación en función de la demanda en tiempo real. Este enfoque dinámico permite al hospital cumplir con los requisitos de refrigeración de manera más eficiente y, al mismo tiempo, mantener condiciones estables en todo el centro, sin interrumpir las operaciones del hospital durante la implementación.

Si una enfriadora dejara de funcionar, no tendríamos problemas para mantener nuestras operaciones, debido a los beneficios que se obtienen de este proyecto. Inundaciones, incendios, problemas importantes con el equipo: todo esto podría ser devastador para un hospital. Por eso tener una capacidad N+1 para el equipo crítico de su planta es un objetivo para muchas organizaciones sanitarias. Ahora hemos añadido de manera efectiva la capacidad de refrigeración mediante las mejoras que ha permitido Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Director de Operaciones de Instalaciones del Sistema, Hospital Northside

Ofrecer valor a largo plazo y estar preparado para el futuro

Más allá de las mejoras operativas, el proyecto aportó un importante valor financiero. Los ahorros superaron las previsiones en un 6,5%, mientras que los incentivos a los servicios públicos superaron las expectativas iniciales. Un breve período de amortización y una validación independiente por parte de terceros proporcionaron confianza en la solución antes de la implementación.

En la actualidad, la planta central sigue ofreciendo ahorros constantes en condiciones cambiantes. A medida que los costes de la energía aumentan y la demanda aumenta, las mejoras proporcionan un aumento de eficiencia sostenido que supera el alcance inicial del proyecto. Con la continua expansión de las instalaciones, la capacidad de gestionar el aumento de la demanda dentro de la infraestructura existente permite un funcionamiento estable y eficiente en el futuro.

Información adicional sobre el proyecto