Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Servicios

Beneficios de la gestión de datos energéticos

¿Cómo puede recopilar datos energéticos para cumplir con los requisitos u obligaciones de presentación de informes, como la «Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa» (CSRD) de la UE? La gestión eficaz de los datos energéticos proporciona una visión general precisa del consumo de energía de todas las empresas y propiedades conectadas.

Obtenga una transparencia y una calidad valiosas

En la práctica, el consumo de energía se registra a menudo de forma manual y muy laboriosa, y luego solo se suma en cifras anuales. Con un sistema de monitorización de datos energéticos, será mucho más sencillo en el futuro. Las cifras clave de la electricidad, el agua, la calefacción o el gas, por ejemplo, se recopilan como datos en tiempo real. Esto se aplica tanto a los edificios comerciales como a la producción. Esto proporciona una valiosa transparencia y aumenta significativamente la calidad de los datos. Basándose en estos datos, también se pueden identificar los potenciales iniciales de eficiencia energética.

Una joven profesional sonríe mientras trabaja en el ordenador.

Una base para el análisis inteligente de datos

La monitorización continua ofrece una gran ventaja a las empresas al recopilar automáticamente los datos energéticos. Esto elimina el riesgo de informes incorrectos y elimina la necesidad de comprobar la plausibilidad tradicional, lo que simplifica en gran medida el flujo de trabajo mediante la automatización. Como resultado, la calidad de los datos mejora significativamente. Además, la monitorización continua sienta las bases para un análisis inteligente de datos, ya que permite obtener información más profunda y descubrir un potencial adicional de eficiencia energética.

Un hombre en traje de negocios trabaja en el ordenador junto a una taza de café.

Gestión de datos energéticos: sus ventajas

Un sistema global de monitorización de datos energéticos proporciona una visión completa de su consumo de energía con solo tocar un botón y se puede implementar con un mínimo esfuerzo.

Una mujer sonriente sostiene un portátil abierto en una oficina moderna.

La IA detecta las averías y el uso excesivo

La inteligencia artificial (IA) se aplica cada vez más en la gestión de edificios. Hemos desarrollado un algoritmo de autoaprendizaje que detecta un comportamiento de consumo anómalo en los edificios. Si el valor medido real se desvía demasiado del patrón de consumo determinado, esto puede indicar un cambio en el comportamiento operativo. Recibirá automáticamente un correo electrónico con información técnica sobre esta anomalía. Esto le muestra dónde se producen las desviaciones que conducen a un aumento del consumo y a un aumento de los costes.

Un hombre en un entorno industrial sostiene un portátil abierto.
Caso de éxito

Breitenburger Milchzentrale

En colaboración con los expertos en energía de Siemens, Breitenburger Milchzentrale desarrolló una estrategia energética integral.

La base de la solución Grid Edge es un proceso eficiente de alimentación a calefacción con un innovador sistema de calderas híbridas, que incluye la conexión a la gestión automática de cargas (Desigo PX y Desigo CC).

Caso de éxito

St. Joseph Krankenhaus Berlín-Tempelhof

  • Modernización de los sistemas de gestión de edificios y de la fuente de alimentación
  • Ahorro anual de más de 300 000 euros en costes de energía
  • Más de 1300 toneladas de ahorro de CO2 al año
Eingang San José