Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Un barco histórico protegido por el agua

¿Cómo se protege un buque de entrenamiento de madera del siglo XX en un museo lleno de objetos irremplazables? Con agua. En Milán, la discreta tecnología de extinción de incendios con agua nebulizada a alta presión mantiene a salvo uno de los bienes patrimoniales más preciados de Italia sin cambiar su aspecto ni la experiencia de los visitantes.

Preservar la insustituible artesanía marítima

La goleta Ebe, un antiguo buque de entrenamiento que se exhibe en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología Leonardo da Vinci de Milán, es un artefacto cultural único que necesita protección especial. Una evaluación de riesgos realizada por el especialista en ingeniería de incendios Jensen Hughes reveló que un incendio provocado por algo tan simple como un fallo eléctrico podría producirse rápidamente, más rápido de lo que podrían estar los bomberos en el lugar. Esto puso de relieve la necesidad de un sistema de protección contra incendios dedicado.

Protección sin dejar rastro

Referencia sobre extinción de incendios Museo Leonardo Da Vinci

Diseñado para mezclarse

Las tuberías ligeras y de pequeño diámetro permitían que el sistema de agua nebulizada a alta presión Sinorix pasara por conductos estrechos. Su discreta instalación se integra perfectamente en el entorno y los visitantes apenas la notan.

Referencia sobre extinción de incendios Museo Leonardo Da Vinci

Agua, utilizada de forma inteligente

El uso inteligente del agua protege de dos maneras: las boquillas cerradas apagan automáticamente el fuego, mientras que las boquillas abiertas independientes humedecen suavemente la madera para preservar su equilibrio de humedad.

Referencia sobre extinción de incendios Museo Leonardo Da Vinci

Tecnología comprobada

El sistema Sinorix instalado en el Ebe se ha demostrado con éxito en pruebas de fuego a gran escala y coincide con el perfil de riesgo que representa el buque de entrenamiento.

Protección más allá de los requisitos estándar

La protección de un objeto patrimonial comienza por entender sus riesgos específicos.

Para el Ebe, Jensen Hughes identificó los riesgos de incendio específicos y definió los requisitos de protección mediante un enfoque de seguridad contra incendios basado en el rendimiento. Siemens proporcionó la tecnología flexible de agua nebulizada a alta presión Sinorix necesaria para abordarlos. Juntos, desarrollaron una solución a medida que protege la embarcación y, al mismo tiempo, respeta el entorno del museo. Como explica Henrik Bygbjerg, director de pruebas y aprobaciones de Siemens: «Las estrategias de protección contra incendios no pueden basarse en una norma única y pueden requerir consideraciones específicas de la aplicación, únicas para cada proyecto».

Referencia sobre extinción de incendios Museo Leonardo Da Vinci timón
Vista lateral del Museo Leonardo Da Vinci de referencia sobre extinción de incendios

Protección y preservación, todo en un solo sistema

El sistema de nebulización de agua a alta presión Sinorix no solo ofrece protección en caso de emergencia, sino que ayuda a preservar el Ebe durante todo el año. Las boquillas abiertas sin bombillas permiten una humidificación periódica y manual del interior de la embarcación, lo que evita que la estructura de madera del barco se deteriore. Las boquillas cerradas con bombillas sensibles a la temperatura, instaladas a ambos lados de los compartimentos del barco y en el exterior, proporcionan una extinción de incendios totalmente automática. Y como la bombilla de cada boquilla se activa de forma independiente, solo se activa la que está más cerca del punto de ignición. Esto mantiene la extinción de incendios objetivo en lugar de inundar todo el compartimento.

Protección diseñada a medida

El proyecto demuestra cómo las soluciones holísticas de extinción de incendios pueden ofrecer un valor más allá de los estándares tradicionales de protección contra incendios, al apoyar la seguridad humana, la protección de la propiedad, la continuidad empresarial y la sostenibilidad. El sistema de nebulización de agua a alta presión Sinorix se diseñó pensando en la escalabilidad futura, por lo que el museo tenía la opción de extender la protección a otras ocupaciones del complejo del museo.

Letras italianas negras en negrita en una puerta de entrada de cristal deletrean