Skip to main content

Más de 18.000 cargadores instalados. Más de 800 proyectos realizados.

Experiencia demostrada en la electrificación de infraestructura de carga en depósitos y espacios públicos en todo el mundo

Trabajamos con pioneros y socios con visión de futuro que comparten nuestra visión de integrar la eMobility en la vida cotidiana. Descubra una selección de casos de clientes que muestran cómo nuestro enfoque integrado - que combina hardware, software y servicios - convierte los retos de carga en soluciones de infraestructura fiables y escalables.


BUS

Transport UK London Bus

Challenge:

Electrificar un depósito histórico de autobuses en el centro de Londres, permitiendo al mismo tiempo la carga simultánea de 34 autobuses y manteniendo el depósito plenamente operativo durante toda la modernización.

Solution:

Para el depósito de Walworth, suministramos una solución integral de depósito que incluía infraestructura de carga, una nueva subestación, cuadro de distribución eléctrica y un sistema flexible de barras conductoras. Combinada con DepotFinity, opciones de financiación y soporte de servicio, la solución contribuye a un funcionamiento fiable con más del 99 % de disponibilidad de los cargadores.

A double-decker bus pulls out of a line at the bus depot in London.
Several Hochbahn busses lined up at the Hamburg bus depot.

Hamburger Hochbahn

Challenge:

Hamburgo es un referente en movilidad sostenible. A principios de la década de 2030, toda la flota de HOCHBAHN deberá operar con sistemas de propulsión de cero emisiones, lo que requiere soluciones de carga adaptadas a las necesidades de cada depósito.

Solution:

Hemos equipado 6 emplazamientos de HOCHBAHN con 370 puntos de carga, proporcionando soluciones adaptadas a las condiciones de cada ubicación y respaldadas por un acuerdo de servicio a medida.

TRUCK

Nanno Janssen

Challenge:

Apoyar a una empresa logística en la electrificación de sus operaciones regionales y de larga distancia con una solución de carga en depósito preparada para el futuro para una creciente flota de eTrucks.

Solution:

En el depósito de Leer, instalamos 10 cargadores SICHARGE D con un total de 20 puntos de carga. La solución combina gestión energética, 1,2 MW de almacenamiento en baterías y 800 kW de energía solar para apoyar una carga eficiente de la creciente flota de eTrucks.

An ariel view of four electric semi-trucks at the charging pumps of a Nanno Janssen facility.
A man charging an electric SUV at a public, high-speed charging station.

PUBLIC

Ortner

Challenge:

Desarrollar un hub público de carga de alta afluencia para coches y camiones eléctricos que combine carga rápida con un concepto energético integrado.

Solution:

En Alta Austria, suministramos 10 cargadores con 20 puntos de carga, respaldados por 1,5 MW de almacenamiento en baterías, 800 kW de energía solar y 3 MW de capacidad instalada. El hub también integra Siemens EA para ayudar a optimizar la gestión energética en todo el emplazamiento.

EWII

Challenge:

Construir una red nacional de carga rápida en Dinamarca y, al mismo tiempo, equipar ubicaciones públicas de aparcamiento con infraestructura de carga de alta potencia escalable.

Solution:

Para el primer despliegue, suministramos 75 cargadores SICHARGE D de 240/300 kW y 30 dispensadores, respaldados por un acuerdo de servicio a largo plazo para garantizar la máxima disponibilidad. El acuerdo marco también prevé futuros cargadores de 400 kW para seguir ampliando la red.

Two EWII electric charging pumps located in Denmark.

Northern Europe’s most modern energy hub

Empresa:Sparq Technology Group

Ubicación:Sweden

Siemens Software:Siemens Products - e-Mobility