Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Promover la eficiencia energética en la investigación biotecnológica

Los controles inteligentes de los edificios ayudan al Centro de Desarrollo Biotecnológico de Taiwán a optimizar la eficiencia energética y a garantizar entornos de laboratorio de alta precisión.

Un compromiso claro con la eficiencia energética y operativa

Creado en 1984, el Centro de Desarrollo Biotecnológico (DCB) de Taiwán es uno de los principales institutos de desarrollo farmacológico preclínico e infraestructura biomédica. Además de su misión de investigación, el Centro se compromete firmemente a optimizar el rendimiento energético y reducir las emisiones de las instalaciones.

Ubicado en el Parque Nacional de Investigación Biotecnológica (NBRP), el DCB se asoció con Siemens en un proyecto de optimización energética y de edificios. Mediante controles de edificios inteligentes y una gestión automatizada de la climatización, Siemens ofreció soluciones de eficiencia que duplicaron con creces el objetivo original de ahorro de energía del DCB.

>1 GWh Ahorro de energía aproximado por año

95 mil € Ahorro anual de electricidad

un 21% Tasa media de ahorro de energía del sistema de refrigeración

Nos dedicamos a promover la eficiencia energética y a lograr la sostenibilidad medioambiental, a la vez que perseguimos un desarrollo y un crecimiento continuos.
Chung-hsiun Wu, Presidente, DCB

Un enfoque holístico de la eficiencia energética sin dejar de cumplir con los estrictos estándares de laboratorio

El DCB debe mantener un entorno de investigación estable, seguro y de alto rendimiento para sus laboratorios. Sabían que la climatización sería su mayor desafío debido a la enorme cantidad de energía que el sistema tenía que utilizar para gestionar grandes volúmenes de intercambio de aire. De hecho, el aire acondicionado representó el 60% del consumo total de energía del Centro. Se implementó una solución multifacética de ahorro de energía para optimizar el rendimiento de todo el edificio.

Un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de Siemens.

Mejora de la eficiencia energética de la planta enfriadora

Se implementó un control avanzado de eficiencia energética para las bombas de agua fría y las bombas de agua de refrigeración, sensores de alta precisión y un sistema de monitorización para controlar el sistema de refrigeración.

Edificios urbanos modernos con líneas de datos ecológicas que los conectan.

Sistema de gestión de instalaciones

Los ingenieros de servicio inician sesión en el sistema in situ o de forma remota para registrar las comprobaciones de inspección del equipo. Los datos digitales de mantenimiento permiten comparar y analizar más fácilmente con los datos de funcionamiento de las instalaciones del sistema de gestión del edificio.

Una impresionante vista aérea muestra un bosque verde denso y vibrante a la izquierda, que contrasta marcadamente con una extensa ciudad monocromática de edificios grises a la derecha.

Servicio de gestión de energía

Navigator monitoriza y recopila datos como el consumo de energía, los datos de energía, la eficiencia de las plantas de refrigeración, la eficiencia de los equipos de aire acondicionado y otros datos del edificio para analizarlos más a fondo y establecer estrategias de ahorro de energía.

Ilustración de dos personas que llevan equipo de protección personal en un entorno farmacéutico que examinan el contenido de los tubos de ensayo con el microscopio.

Optimización del sistema de admisión y escape de laboratorio

Para mantener los requisitos de presión de aire positiva/negativa de los laboratorios, es necesario controlar la cantidad de aire de escape y admisión. Como los laboratorios deben mantener un nivel de limpieza, el proceso consume energía.

Un hombre en una oficina, hablando por teléfono mientras trabaja en dos monitores de ordenador que muestran datos y esquemas. Gráficos holográficos e iconos de energía, agua y gas se superponen a la escena.

Control de iluminación

La instalación de sensores de iluminación en las zonas públicas y los vestíbulos permite al DCB activar o desactivar automáticamente la iluminación en respuesta a la luminancia ambiental, lo que ahorra costes de electricidad.

Fondo azul oscuro con un gran recorte estilizado en forma de X que revela un interior de laboratorio moderno y luminoso con armarios, superficies de trabajo y ventanas grandes blancos.

Descubra el ecosistema Smart Lab de Siemens

Establece puntos de referencia en seguridad, flexibilidad y eficiencia, y ofrece soluciones ágiles para las aplicaciones de las ciencias de la vida.