Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, EE. UU.
Con 70 millones de pasajeros al año, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago es uno de los aeropuertos más transitados del mundo y, con siete pistas y un total de 178 puertas, también es una de las más grandes. El aeropuerto es uno de los nodos de transporte más importantes de Norteamérica y el centro principal de muchas compañías aéreas internacionales.
Desafío
La compleja infraestructura de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de la Terminal 3 incluye una combinación de diferentes sistemas de automatización de edificios de varios fabricantes. El aeropuerto quería integrar estos sistemas en un sistema uniforme para garantizar el máximo confort del edificio y los mínimos costes de energía. Siemens llevaba años trabajando en otras partes del aeropuerto con Total Building Solutions, por ejemplo para el control de acceso, así que tenía sentido que los operadores contactaran con Siemens.
Solución
Desigo CC de Siemens fit bill y, posteriormente, la Terminal 3 de O'Hare se convirtió en el primer edificio de los Estados Unidos en beneficiarse de la solución. Desigo CC se basa en el software y sirve como interfaz principal para controlar todas las tareas y subsistemas de automatización de edificios de la Terminal 3. Por encima de todo, las condiciones climáticas optimizadas de forma constante se traducen en una verdadera comodidad para los pasajeros, sin que se den cuenta de que la tecnología funciona en segundo plano. Además, Desigo CC garantiza un consumo de energía bajo y constante.
Beneficios
Desigo CC es fácil de usar y la interfaz basada en la web permite acceder rápidamente a toda la información necesaria en todo momento. Si un inquilino se queja de la temperatura en una parte determinada del edificio, por ejemplo, con Desigo CC, el personal de servicio puede acceder a los datos de la zona en cuestión y determinar la causa del problema. Solo se necesitan unos minutos y un esfuerzo mínimo para corregir el error. Desigo CC también ayuda a optimizar el rendimiento del edificio mediante la función patentada de visualización comparativa de tendencias. Compara las tendencias en dos períodos diferentes en función de los datos guardados y optimiza el consumo de energía del edificio. Desigo CC no solo garantiza un funcionamiento prácticamente sin problemas, sino que también reduce drásticamente los costes de energía y operación de la terminal. Gracias a Desigo CC, las compañías aeroportuarias no tienen que preocuparse por el futuro; pueden ampliar el sistema y añadir nuevas funciones según sea necesario. Por ejemplo, los sistemas de detección de incendios y seguridad de la Terminal 3 ya están conectados a Desigo CC.