Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Ayudando a sanar con una infraestructura energéticamente eficiente

El hospital del distrito de Bayreuth está abriendo nuevos caminos junto con Siemens para que su suministro de energía y calor sea adecuado para el futuro. El ahorro de energía y los consiguientes beneficios en cuanto a costes se están logrando sin pérdida de comodidad para los pacientes ni desventajas para los procesos hospitalarios.

Optimizar los costes y el suministro

Los hospitales están bajo presión para reducir costes y ahorrar energía. Para combatir esto, las medidas de eficiencia energética son una palanca vital para ahorrar y liberar fondos para la infraestructura médica y los pacientes. En el pasado, el hospital del distrito de Bayreuth obtenía electricidad y calor del exterior y también los utilizaba para generar su vapor de proceso. Sin embargo, su planta central de generación de vapor era sobredimensionada y consumía demasiada energía. La anticuada planta ya se ha renovado por completo, con Siemens implementando métodos de tratamiento de última generación y optimizando los suministros de electricidad y calefacción.

Una ilustración muestra a un hombre sonriente en una cama de hospital operando persianas con un smartphone.

Energía fiable para un tratamiento óptimo

La experiencia médica de un hospital es la base de una buena recuperación, pero la comodidad del paciente también desempeña un papel importante, ya que mejora su sensación de bienestar en un entorno acogedor. Para proporcionarles un tratamiento y un alojamiento óptimos y, al mismo tiempo, garantizar un suministro energético sostenible, el hospital del distrito de Bayreuth está desarrollando una solución personalizada junto con Siemens y sus expertos en energía.

Eficientemente haciendo vapor

El hospital del distrito de Bayreuth sustituirá su planta central de generación de vapor por un sistema de generación rápida de vapor descentralizado, controlado por la demanda. Las calderas también se modernizarán y se equiparán con un sistema de control y gestión, lo que aumentará significativamente su eficiencia. Además, Siemens está instalando una nueva estación compacta de media tensión con alimentación a la red. Esto aporta una mayor seguridad de suministro al Hospital del Distrito de Bayreuth. También permitirá a la planta combinada de calor y electricidad (CHP) del hospital suministrar electricidad, calefacción e ingresos adicionales en el futuro, ya que el excedente de electricidad se venderá en la central eléctrica.

Un trabajador con casco y chaleco de seguridad señala un gran equipo industrial, con iconos de servicio ininterrumpido y análisis de datos flotando en la parte superior.
Un chef cocina en una cocina inteligente con electrodomésticos conectados, que muestra conectividad a la nube y ventilación automática.

Control basado en la demanda y basado en la nube

Siemens está optimizando el sistema de ventilación de la cocina del Hospital del Distrito de Bayreuth sustituyéndolo por el innovador flujo de aire de cocina. Su control bajo demanda aumenta la ventilación solo cuando es necesaria, lo que ahorra energía. Todos los equipos nuevos son supervisados y controlados por Desigo CC, la plataforma de gestión de edificios de Siemens, mientras que Navigator, la plataforma de gestión de energía y activos basada en la nube de Siemens, proporciona información profunda sobre la gestión de la energía. Los ahorros que ofrecen la nueva y eficiente tecnología y los controles son enormes y están garantizados, gracias a un contrato de garantía que ahorra energía.

Nuevas perspectivas a través de la modernización

El acuerdo de contratación de energía con Siemens ahorra efectivamente un tercio de los costes de energía del hospital, unos 312 000 euros al año. Como Siemens garantiza estos ahorros en 10 años y el estado subvenciona el proyecto con 106 000 euros, el Hospital del Distrito de Bayreuth refinancia su inversión original de 2 millones de euros en su totalidad con los ahorros, sin sacrificar la comodidad del paciente. A largo plazo, el ahorro de costes ayuda a mejorar de forma sostenible la atención a los pacientes y el ahorro de energía mejora el balance de CO2 del Hospital del Distrito de Bayreuth en 171 toneladas al año.

1.171 toneladas Reducción de las emisiones de CO₂

312 mil € ahorro anual en costes de energía

106 mil € financiación estatal para el proyecto