Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Corriendo hacia adelante

Cómo las empresas emergentes de IA están cambiando la fabricación

Los ganadores del Siemens AI with Purpose Summit 2025 se han unido al Siemens Xcelerator Marketplace como vendedores y están ayudando a transformar las fábricas.

En un circuito de carreras, los coches tienen como objetivo ir rápido, muy rápido y, si es posible, más rápido que los demás. El esfuerzo por lograrlo comienza con el diseño del coche: dentro de los túneles de viento y los laboratorios de simulación. En la Fórmula 1, hasta hace poco, probar aerodinámica implicaba hacer simulaciones de ejecución que duraban horas o incluso días. Bien, una startup británica llamada BeyondMath realizó análisis comparables en menos de 100 segundos. Su «túnel de viento digital» utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar miles de variables a una velocidad récord, lo que acorta los ciclos de desarrollo y permite diseños más ambiciosos.

Sin embargo, por impresionante que sea esto, no se trata solo de carreras. Se trata de cómo la IA empieza a transformar la forma en que industrias enteras diseñan, planifican y producen bienes. Durante años, se habló más de la IA en la fabricación que de su implementación. Eso está cambiando. Como los datos participan en cada paso de la cadena de valor, la IA puede utilizarlos para tomar mejores decisiones, decisiones que hacen que la fabricación sea más adaptativa, eficiente y sostenible.

Lograr el éxito con soluciones interoperables

Los fundadores de BeyondMath de Cambridge (Gran Bretaña) también lo entienden. Por eso, en la primavera de 2025, asistieron al Cumbre de Inteligencia Artificial con Propósito de Siemens en Múnich, para establecer contactos, compartir ideas, crear nuevos proyectos y, junto con otras empresas emergentes, presentar su trabajo a las partes interesadas del sector.

Eventos como esta cumbre son una excelente oportunidad para las empresas emergentes, ya que no pueden triunfar por sí solas a la hora de lanzar sus productos, especialmente en la fabricación industrial, donde las tareas son demasiado complejas e interconectadas. Sin embargo, con la ayuda de otros, incluidas empresas emergentes y actores establecidos (como empresas como Accenture, SAP e Infineon, que también asistieron a la cumbre), el éxito se hace más alcanzable. Es aún más fácil si ocurre dentro de un ecosistema de soluciones interoperables. Lo cual, por casualidad, es lo que Siemens Xcelerator Marketplace está diseñado para proporcionar.

Unirse a un ecosistema

36e2716c-ddd1-4250-a5a7-dce80238da4d | AI with Purpose Summit 2025

En la cumbre, Siemens otorgó el 'Premio de IA Industrial 2025 para empresas emergentes» por sus esfuerzos para promover la forma en que la IA añade valor a las aplicaciones industriales. Los reconocidos incluyeron, junto a BeyondMath, entre otros Palot (programación basada en la nube), Más 10 (optimización en tiempo real) y Blockbrain (captura de conocimientos en el taller). Como parte de su premio, recientemente se incorporaron a Siemens Xcelerator Marketplace, junto con otras tres empresas emergentes ganadoras de la cumbre que también se centran en la IA en la fabricación.

Impulsando la IA Industrial

¿Qué tienen de especial estas empresas? Cuando la gente oye hablar de la IA hoy en día, piensa en la IA generativa y en los modelos lingüísticos grandes (LLM). Sin embargo, los modelos de uso general no se adaptan al «lenguaje» de la industria, que incluye los resultados de la simulación, los modelos CAD, los esquemas del sistema, los datos de los sensores, las propiedades de los materiales y más. Las empresas que entrenan a la IA en este tipo de conjuntos de datos están redefiniendo el funcionamiento de la fabricación.

Tomemos como ejemplo BeyondMath: los coches de Fórmula 1 no se fabrican en una línea de montaje. Sin embargo, las herramientas utilizadas también se pueden aplicar a la producción a gran escala. En la industria aeroespacial, por ejemplo, la empresa colabora con sus socios para desarrollar sistemas innovadores de control medioambiental y control de la presión de cabina, que son fundamentales para gestionar la comodidad y la seguridad de los pasajeros. La simulación basada en la IA optimiza la fabricación aditiva y el rendimiento en el mundo real. El resultado: componentes más ligeros, económicos y eficientes desde el punto de vista energético, diseñados en una fracción del tiempo habitual.

El cerebro detrás de la fábrica

Sin embargo, el diseño del producto es solo el primer paso. La producción también puede beneficiarse de la ayuda de la IA. Con muchas variables implicadas, la programación puede parecer como dirigir una orquesta, excepto que la mitad de los músicos llegan tarde y la partitura sigue cambiando. Ahí es donde Palotviene la solución. Su software de programación basado en la nube analiza datos de producción complejos y produce planes optimizados que pueden reducir los cuellos de botella. Un fabricante alemán de productos electrónicos, por ejemplo, lo utiliza para agilizar la producción de PCB y actualizar los programas sobre la marcha sin interrumpir la línea de producción.

Si Pailot es director de orquesta, Más 10 es un afinador. Su software funciona en una configuración híbrida directamente en el equipo y en la nube, y analiza los datos de los sensores en tiempo real y ajusta los parámetros. Una vibración aquí, un pequeño retraso allá: el software la detecta al instante y garantiza que el equipo funcione en su punto máximo las 24 horas del día. Este tipo de optimización reduce el tiempo de inactividad y ayuda a la maquinaria a aprender de cada ciclo, lo que mejora el rendimiento de forma constante sin grandes modificaciones. La solución también acelera la fabricación de nuevas máquinas y cumple plenamente con los requisitos de cumplimiento, incluso en los sectores altamente regulados.

9c71dd37-92f0-49b5-be3d-11550b085f1b | imageAsset

La solución Plus10 HOPPER (el optimizador de calidad en línea para reducir los residuos) ya está disponible en Siemens Xcelerator Marketplace

Capturar el conocimiento tácito

Luego está Blockbrain, que ayuda a las personas en el taller a tomar decisiones diarias. Lo hace capturando toda la experiencia que está atrapada en la mente de los trabajadores con experiencia y que se pierde cuando se van.

Si bien se parece a un LLM, se basa en procedimientos internos y no públicos, registros y datos multimodales. Imagine que un técnico se enfrenta a un código de error desconocido: en lugar de hojear los manuales o esperar a un experto, el programa sugiere una guía paso a paso basada en las correcciones anteriores. De esta manera, la empresa crea una base de conocimientos viva y en crecimiento que apoya la toma de decisiones coherente.

El poder del Ecosistema

De forma individual, estas empresas emergentes abordan diferentes desafíos. En conjunto, apuntan a un enfoque más conectado e impulsado por los datos para administrar las fábricas, en el que el diseño, la planificación y las operaciones formen parte del mismo ecosistema digital. Esa visión se alinea con el Siemens Xcelerator y el cambio hacia soluciones industriales modulares e interoperables.

Como parte de este viaje, el Siemens para empresas emergentes El programa ayuda a los fundadores a acelerar su innovación al proporcionarles un fácil acceso a software de nivel industrial, al ofrecer oportunidades de codesarrollo en las que Siemens actúa como uno de los primeros clientes para ayudar a convertir las ideas en realidad y al conectar sus soluciones a nuestro mercado global para ayudarlos a crecer.

Como vendedores en Siemens Xcelerator Marketplace, pueden colocar sus herramientas junto a ofertas complementarias, lo que facilita a los clientes probarlas, combinarlas e implementarlas. Acceden a la audiencia industrial mundial de Siemens, a los estándares de interoperabilidad comunes y a las oportunidades de coinnovación. Todo esto acelerará la adopción de la IA industrial en el sector manufacturero. En última instancia, acabamos con fábricas que se mueven rápido, no tan rápido como los coches de Fórmula 1, sino lo suficientemente rápido como para fabricar de forma eficiente sin residuos innecesarios.

Contenido relacionado

42113907-2335-406f-b5f0-9e6953a7b627 - Piloto

PAILOT

PAILOT es un sistema APS de nueva generación basado en la IA y nativo de la nube que complementa su ERP y permite una planificación precisa de la producción. Esto aumenta la fiabilidad de la entrega, reduce el tiempo de inactividad y hace un uso más eficiente de los recursos.

668e04b1-f015-4e79-9dbe-0175ea1c9ac7

GPstudio

Nuestro modelo fundamental preentrenado ejecuta los flujos de trabajo de CAE sin entrenamiento con sus datos. Proporciona inteligencia física generalizada y reduce la dependencia de los datos.

d0197c8a-6c06-4883-850c-90c9dd43cfcf

SHANNON®: asistencia de taller para reducir el tiempo de inactividad

SHANNON® analiza continuamente los datos de las máquinas para ofrecer a los operadores soluciones situacionales en tiempo real, capturando y compartiendo los conocimientos del taller, lo que permite aumentar un 10% el OEE en las líneas automatizadas.

54d39574-ae13-41b4-9f92-11b6680936ce

HOPPER: el optimizador de calidad en Internet

Hopper es el recomendador de parámetros de proceso que recomienda continuamente parámetros de moldeo por inyección para reducir la chatarra hasta un 20%, aprendiendo de los datos en tiempo real y adaptándose a las condiciones cambiantes.