Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Απεικόνιση μιας γαλαζοπράσινης και ναυτικής σφαίρας σε φόντο με κλίση.

ΕΕΕ. Μαζί για ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον

Προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση της υγείας και ασφάλεια

Ο κόσμος αλλάζει όλο και πιο γρήγορα - και αλλάζει τώρα. Συμβαίνει κάθε μέρα. Οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία μας αντιμετωπίζουν έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων. Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την προώθηση της υγείας και της απόδοσης των εργαζομένων μας και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Το EHS είναι κάτι περισσότερο από την απλή εκπλήρωση απαιτήσεων συμμόρφωσης, νόμων, κανονισμών ή βιομηχανικών προτύπων. Πρόκειται για την κατανόηση του EHS ως σημαντικού μοχλού της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής. Και το κάνουμε με βάση τις αξίες της εταιρείας: υπεύθυνη, εξαιρετική και καινοτόμα.

Ε Προστασία Περιβάλλοντος

Όλα έχουν να κάνουν με το περιβάλλον

Βιωσιμότητα, αποδοτικότητα των πόρων και προστασία του περιβάλλοντος κατά παράδοση.

Η Διαχείριση υγείας

Όλα έχουν να κάνουν με την υγεία

Σωματική και ψυχική υγεία ως προϋπόθεση για ευεξία και κίνητρο σε ένα παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

S Ασφάλεια

Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι ένα εταιρικό καθήκον, η κοινωνική ευθύνη είναι ένας παράγοντας επιτυχίας και η επιτυχία είναι ένας παράγοντας ευθύνης.

Ειδήσεις EHS

Οι ειδικοί μας στο EHS δημοσιεύουν τακτικά επαγγελματικά άρθρα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και μοιράζονται τις εμπειρίες τους μέσω διαλέξεων ή συζητήσεων πάνελ. Εξερευνήστε τη συλλογή μας για να αποκτήσετε σε βάθος πληροφορίες από πρώτο χέρι και να μάθετε πώς προωθούμε την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος σε εταιρικό πλαίσιο.

EHS ανά τους αιώνες

Η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση της υγείας και η ασφάλεια έχουν μακρά παράδοση στη Siemens. Ήδη, ο Werner von Siemens ήταν πρωτοπόρος της εποχής του και αναγνώρισε νωρίς τη σημασία της εμπλοκής σε αυτούς τους τομείς. Βυθιστείτε στην εταιρική ιστορία της Siemens εδώ και μάθετε πώς εξελίχθηκε το EHS με την πάροδο του χρόνου.

Πρωτοβουλίες EHS

Ανακαλύψτε τις τρέχουσες πρωτοβουλίες EHS στη Siemens. Μάθετε περισσότερα για τα καινοτόμα προγράμματά μας για ένα βιώσιμο μέλλον και την ευημερία των ανθρώπων μας.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2025: Ευθύνη για ένα καλύτερο μέλλον

Για πάνω από 176 χρόνια, αναπτύσσουμε καινοτόμες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της εποχής μας και να βελτιώσουμε τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Με την ολιστική προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα, η Πλαίσιο DEGREE, θέτουμε σαφείς στόχους στους τομείς της προστασίας του κλίματος, της διαχείρισης των πόρων, της ποικιλομορφίας, της υγείας, της ασφάλειας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 δείχνει πώς υλοποιούμε αυτούς τους στόχους, σημειώνουμε πρόοδο και συμβάλουμε θετικά στην κοινωνία και το περιβάλλον μαζί με τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ως παγκόσμιος παίκτης, φέρουμε ιδιαίτερη ευθύνη για παγκόσμιες προκλήσεις όπως η δημογραφική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και οι περιορισμένοι πόροι. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό επίκεντρο για εμάς από το 1971.

Εναρμονίζουμε τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές απαιτήσεις και ανταποκρινόμαστε κατευθείαν στην κοινωνική μας ευθύνη. Χρησιμοποιούμε τεχνολογική πρόοδο και καινοτόμες λύσεις για να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά μας αξιοποιώντας στο έπακρο τις πολύτιμες και συχνά ακριβές πρώτες ύλες.

Στη Siemens, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα τεχνογνωσίας, όλα σε ένα μέρος. Παρέχουμε ανταγωνιστικό, φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό προϊόντων, βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων, αξιολόγηση και συμβουλές σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και υποστήριξη για ασφάλεια δικαίου.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Ένα εξώφυλλο φυλλαδίου για τις προσπάθειες της Siemens για την προστασία του περιβάλλοντος το 1971.

50 χρόνια προστασίας του περιβάλλοντος

Πριν από πενήντα χρόνια, η διοίκηση της Siemens έθεσε την πορεία για μια εταιρική πολιτική που αναγνωρίζει την ευθύνη της απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον δημιουργώντας ένα τμήμα προστασίας του περιβάλλοντος.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω μιας κυκλικής οικονομίας

Ο στόχος μιας κυκλικής οικονομίας είναι η διατήρηση των φυσικών πόρων κλείνοντας τους κύκλους υλικών και ενέργειας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αυτή η διαδικασία ξεκινά με το σχεδιασμό του προϊόντος. Σε κάθε στάδιο επεξεργασίας, τα υλικά χρησιμοποιούνται με τρόπο που ελαχιστοποιεί τα υπολειμματικά απόβλητα και διατηρεί συστήματα κλειστού βρόχου. Μετά από μια μεγάλη διάρκεια ζωής, το τελικό προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, διατηρώντας ένα σημαντικό μέρος των πρώτων υλών εντός του κύκλου παραγωγής. Υποστηρίζοντας αυτή την προσέγγιση, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Προς μηδενικά απόβλητα - Διαχωρισμός αποβλήτων στο εργοτάξιο Perlach του Μονάχου

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τη διαχείριση των αποβλήτων και των πόρων. Σε έναν κόσμο με ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό και όλο και λιγότερους πόρους, αυτό το ζήτημα γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε καταστήσει τη διαχείριση αποβλήτων βασικό συστατικό του παγκόσμιου περιβαλλοντικού προγράμματος EHS.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένα απόβλητο δεν καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής αλλά παραμένει εντός του οικονομικού κύκλου. Με ποσοστό ανακύκλωσης 99%, ο χώρος του Μονάχου στο Perlach βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Προσφορά επιστροφής συσκευασιών, παλιών ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών

Ορισμένες συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες περιέχουν επιβλαβείς ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον που απελευθερώνεται. Περιέχουν επίσης πολύτιμους πόρους που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μέσω της ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου, τα σημεία πώλησης ηλεκτρικών συσκευών υποχρεούνται να παραλάβουν παλιές συσκευές και οι πελάτες μας μπορούν επίσης να επιστρέψουν συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές και μπάρες για να καταστήσουν δυνατή την εξοικονόμηση πόρων απόρριψη.

Διαχείριση υγείας

Είναι απλό γεγονός ότι ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για ικανοποιημένους, παρακινημένους και δημιουργικούς υπαλλήλους.

Ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητες υγείας στην εταιρεία με τις απαιτήσεις του σημερινού εργασιακού κόσμου και βελτιώνουμε συνεχώς τη διαχείριση της επαγγελματικής υγείας.

Η προώθηση της υγείας στο χώρο εργασίας ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων στην εταιρεία, αυξάνοντας τα κίνητρα μακροπρόθεσμα, μειώνοντας το κόστος ασθενείας, βελτιώνοντας την εικόνα του εργοδότη και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα. Βασιζόμαστε σε μια προγραμματισμένη προσέγγιση και υποστηρίζουμε την εφαρμογή των τοπικών απαιτήσεων για την προώθηση θεμάτων υγείας με κατάλληλα μέσα.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε την προώθηση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας στρατηγικής. Αυτή η προσέγγιση έχει επίσης αναγνωριστεί και εκτιμηθεί εξωτερικά.

Έχουμε επιβεβαιωθεί ως ηγέτες στη διαχείριση της επαγγελματικής υγείας μετά από έναν ολοκληρωμένο και επιτυχημένο Εταιρικό Έλεγχο Υγείας, ο οποίος οδήγησε στην απονομή του Βραβείου Εταιρικής Υγείας 2022.

Η προώθηση της υγείας στο χώρο εργασίας μας είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εργαζομένων της Siemens και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και προληπτικών μέτρων. Συμβάλλουμε σημαντικά στον τομέα της ανθεκτικότητας και της ψυχικής υγείας ειδικότερα. Γνωρίζουμε ότι η επένδυση στους συναδέλφους μας είναι η πιο πολύτιμη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στην εταιρεία μας.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

Το θέμα της απασχόλησης αλλάζει ριζικά και η ιατρική εργασίας πρέπει να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες απαιτήσεις. Οι διεπαφές ονομάζονται Εργασία 4.0 και Ιατρική 4.0.

Ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο για ικανοποιημένους, παρακινημένους και δημιουργικούς υπαλλήλους και συνεπώς για την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας.

Οι Ιατρικές Υπηρεσίες παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και διαχειρίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε προσαρμοσμένες ιδέες για την προώθηση, την πρόληψη, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων σε στενό συντονισμό με άλλους ειδικούς τομείς του EHS.

Προώθηση της υγείας των εργαζομένων μας

Ίδρυση του συνταξιοδοτικού ταμείου, χηρών και ορφανών

Ο Werner von Siemens ήταν πρωτοπόρος που ασφάλισε τους ανθρώπους της εταιρείας με ένα ταμείο υγείας, θανάτου και αναπηρίας 30 χρόνια πριν από την εισαγωγή της νόμιμης ασφάλισης υγείας. Το 1872 ίδρυσε το «Ταμείο Συντάξεων, Χήρων και Ορφανών», θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη Διαχείριση Υγείας της Siemens.

Μια ομάδα ανθρώπων με επίσημη ενδυμασία που στέκονται μπροστά από ένα κτίριο με το λογότυπο της Siemens.

Ο πρώτος ιατρός της εταιρείας στη Siemens

Ο Werner von Siemens γνώριζε ότι η προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ήταν ζωτικής σημασίας για την ευημερία των υπαλλήλων του. Το 1888 διόρισε τον Δρ Friedrich Körte ως ιατρό της εταιρείας, θέτοντας τα θεμέλια για τις σημερινές ιατρικές υπηρεσίες.

Μια ιστορική εικόνα ενός γιατρού εταιρείας με λευκό παλτό και στηθοσκόπιο, που στέκεται μπροστά από ένα κτίριο της Siemens.

Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε κατηγορηματικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των υπαλλήλων μας. Η αφοσίωσή μας εκτείνεται πολύ πέρα από την απλή συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές της Siemens.

Είναι επιτακτική ανάγκη να χειριζόμαστε πιθανούς κινδύνους με ασφάλεια για να αποφύγουμε τυχόν ασθένειες ή τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία. Οι ειδικοί μας συνεργάζονται στενά με τα άλλα εξειδικευμένα τμήματα EHS για να υποστηρίξουν τους διευθυντές και τους υπαλλήλους στην ανάπτυξη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων και τη μείωση των τεχνικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.
Smiling woman with curly hair wearing a blue shirt in an office setting

Σας ενδιαφέρει; Ελάτε να έρθετε μαζί μας. Γίνετε μέλος της ομάδας EHS

Δεσμευτείτε για ένα βιώσιμο μέλλον, αναλάβετε την ευθύνη και δημιουργήστε προστιθέμενη αξία μαζί μας - για τους πελάτες, τους υπαλλήλους και την κοινωνία μας. Στη Siemens, προσφέρουμε επίσης μια μεγάλη γκάμα πλεονεκτημάτων.

Επεκτείνουμε συνεχώς την ομάδα EHS μας. Εάν προς το παρόν δεν υπάρχει κατάλληλη κενή θέση για εσάς, παρακαλώ επιστρέψτε αργότερα.

EHS-Συχνές ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση της υγείας και την ασφάλεια (EHS).

Προστασία του περιβάλλοντος

Διαχείριση υγείας

Ασφάλεια