Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η FiconTec βασίζεται στο Industrial Edge

Η Siemens Industrial Edge είναι η βέλτιστη πλατφόρμα για τον εξοπλισμό των υφιστάμενων μηχανών με την εφαρμογή AI και την παράδοση νέων μηχανών με το ίδιο μοντέλο AI.

Μηχανήματα υψηλής ακρίβειας — η FiContec βασίζεται στο Industrial Edge

Η πλατφόρμα Industrial Edge προσφέρει πολλές δυνατότητες, ιδιαίτερα για έναν κατασκευαστή μηχανών ειδικής χρήσης όπως η FiContec. Μαζί με τις δυνατότητες ενός ανοιχτού Οικοσυστήματος μπορεί να ενισχύσει τη συνολική αποδοτικότητα, διαθεσιμότητα και απόδοση του εξοπλισμού. Σε μια επιχείρηση όπου η ακρίβεια πρέπει να είναι στην περιοχή νανομέτρων, αυτά είναι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

FiContec — μια καινοτόμος εταιρεία υψηλής τεχνολογίας

Ακρίβεια και κορυφαία απόδοση: Ως κατασκευαστής μηχανών ειδικής χρήσης, η FiconTec αντιμετωπίζει τακτικά την πρόκληση της κατασκευής φωτονικών συστημάτων για χρήση σε μια ποικιλία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπως μονάδες ινών γυαλιού για επικοινωνία δεδομένων σε φάρμες διακομιστών. Μεταξύ άλλων προϊόντων, η εταιρεία παράγει επίσης συστήματα για τη δοκιμή φωτονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (PIC) σε επίπεδο γκοφρετών. Αυτό απαιτεί μέγιστη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα προϊόντος.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Μηχανήματα ειδικής χρήσης - από την Κάτω Σαξονία, Γερμανία σε ολόκληρο τον κόσμο

Η FiconTec είναι μια καινοτόμος εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με έδρα το Achim, Κάτω Σαξονία, Γερμανία, η οποία έχει καθιερώσει τη θέση της σε μια εξαιρετικά εξειδικευμένη αγορά. Από το 2001, η εταιρεία γνώρισε συνεχή ανάπτυξη και καινοτόμες εξελίξεις. Είναι αναγνωρισμένος ηγέτης της αγοράς στην αυτοματοποιημένη συναρμολόγηση και δοκιμή οπτοηλεκτρονικών εξαρτημάτων και (υβριδικών) φωτονικών συσκευών.
Η τεχνολογική τεχνογνωσία της FiconTec, η παγκόσμια πελατειακή της βάση και, κυρίως, η δέσμευσή της να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών της και να βρει βέλτιστες λύσεις, διαμορφώνουν το προφίλ της εταιρείας ως εξειδικευμένου επιχειρηματικού και αναπτυξιακού εταίρου. Το επίκεντρο της εταιρείας στην Κάτω Σαξονία είναι στη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της απόδοσης των προϊόντων, των συστημάτων και της υποστήριξης.

Ο στόχος: Καλύτερη συνολική αποδοτικότητα εξοπλισμού (OEE)

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προκλήσεις και να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ακρίβειας, η FiContec έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Ενισχύστε το OEE (Συνολική Αποδοτικότητα Εξοπλισμού) έτσι ώστε τα συστήματα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, αξιόπιστα και με μεγαλύτερη ταχύτητα.
  2. Ενισχύστε τη διαθεσιμότητα και μειώστε την πιθανότητα αποτυχίας.
  3. Αυξήστε την απόδοση για να παράγετε περισσότερα χρησιμοποιήσιμα συστατικά ανά ώρα.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η FiContec βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων που υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ διαδραματίζει βασικό ρόλο η Industrial Edge.

Υψηλότερο OEE

Μειωμένος χρόνος διακοπής

Αυξημένη απόδοση

Βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος

Σε μία από τις περιπτώσεις χρήσης μας, καταφέραμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ποιότητα και να αυξήσουμε την απόδοση κατά περίπου 18 τοις εκατό χρησιμοποιώντας AI και Industrial Edge.
Κόλιν Ντάνκγουαρτ, Μηχανική εκμάθηση ηγέτη τομέα, FIconTec Εξυπηρέτηση GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Βελτίωση τοποθέτησης χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής μάθησης

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός ακρίβειας καθώς και οι σχετικοί στόχοι, το FiContec χρησιμοποιεί αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Αυτοί οι αλγόριθμοι πρέπει να βελτιστοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη θέση εκκίνησης για την ευθυγράμμιση μικρών εξαρτημάτων μέσα σε μια μονάδα πελάτη. Οι απαιτήσεις των πελατών της Ficontec για ακρίβεια τοποθέτησης είναι εξαιρετικά υψηλές - στην περιοχή των 100 νανομέτρων ή λιγότερο σε ορισμένες εφαρμογές. Το Industrial Edge και η τεχνητή νοημοσύνη ή η μηχανική μάθηση βοηθούν στην επίτευξη αυτής της κρίσιμης ακρίβειας νανομέτρων.

Industrial Edge από τη Siemens — η ολοκληρωμένη λύση για υπολογιστές αιχμής στη βιομηχανία

Για να επιτύχει τους στόχους της, η FiContec έχει αναπτύξει το δικό της σύστημα για την εφαρμογή διαδοχικού ελέγχου. Η εταιρεία είχε ήδη συνεργαστεί με τη Siemens εδώ και αρκετό καιρό στον τομέα του αυτοματισμού. Οι δύο εταιρείες γνωρίζουν η μία την άλλη και εμπιστεύονται τη συνεργασία τους. Το σύστημα ελέγχου της FiContec λειτουργεί σε IPC της Siemens SIMATIC. Με την Industrial Edge και ως συνεργάτης, η Siemens παρέχει στην FiContec μια πλατφόρμα που ικανοποιεί με ακρίβεια όλες τις απαιτήσεις της.

Μάθετε πώς η τεχνολογία πληροφορικής προωθεί την παραγωγή με το Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Μια ανεξάρτητη, ανοιχτή και επεκτάσιμη πλατφόρμα

Ένα σημαντικό κριτήριο πίσω από την επιλογή της FiContec για το Industrial Edge από τη Siemens ήταν το άνοιγμα του συστήματος. Η εταιρεία βασίζεται στην ανεξαρτησία και θέλει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες.

Η FiconTec ανέλαβε την εγκατάσταση των λειτουργιών διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο και τη σύνδεση με συστήματα στο πεδίο μέσω απομακρυσμένων λύσεων. Η ασφάλεια των δεδομένων παίζει τεράστιο ρόλο, επομένως η ανεξαρτησία από το cloud και για τους τελικούς πελάτες της FiconTec τα εξαιρετικά ευαίσθητα προϊόντα είναι σημαντικά.

Το FiContec μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία ανοιχτού κώδικα της πλατφόρμας για να εφαρμόσει τις δικές της περιπτώσεις χρήσης. Με βάση το πρότυπο πληροφορικής Docker, η FiContec μπορεί να κλιμακώσει τη δική της εφαρμογή στη Βιομηχανική Πλατφόρμα για να επεκταθεί σε όλες τις μηχανές των πελατών της παγκοσμίως.

Μια πλατφόρμα που αλλάζει με τις απαιτήσεις

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ανοιχτής πλατφόρμας είναι ότι μπορούν να εγκατασταθούν συσκευές εικονικής άκρης και να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις brownfield με ελάχιστες προσαρμογές υλικού. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης AI μπορούν απλά να μεταφορτωθούν.

Το Industrial Edge παρέχει επίσης τη βάση για μια σταθερή πλατφόρμα που αλλάζει ευέλικτα μαζί με τις απαιτήσεις.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
Οι περιπτώσεις χρήσης της FiconTec καταδεικνύουν πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μηχανών σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα.
Θόρστεν Γουλφ, Μηχανικός πωλήσεων, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Πλατφόρμα συμβατή με όλα τα υπάρχοντα συστήματα

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας πίσω από την επιλογή της Industrial Edge της Siemens ήταν η συμβατότητά του με τα υπάρχοντα συστήματα. Η FiContec χρησιμοποιεί υπολογιστές μηχανών Siemens και μεγάλο αριθμό άλλων εξαρτημάτων της Siemens στα μηχανήματα της εταιρείας.

Η συμβατότητα της πλατφόρμας με όλα τα υπάρχοντα συστήματα παρέχει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κυβερνοασφάλεια για εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα

Η FiconTec δραστηριοποιείται σε ένα τμήμα της αγοράς στο οποίο η ασφάλεια των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για τους τελικούς πελάτες. Το όνομα της Siemens από μόνο του σημαίνει εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το Industrial Edge δεν χρειάζεται απαραίτητα σύννεφο. Είναι ακόμη δυνατό να χρησιμοποιήσετε έναν κόμβο. Αυτό καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με τα πρότυπα βιομηχανικής ασφάλειας.

Αλλά όταν συνεργαζόμαστε, είναι επίσης αλήθεια ότι η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη. Τα πλαίσια ελέγχου παρέχουν στο FiContec μια επισκόπηση όλων των πιθανών τρωτών σημείων ασφαλείας. Σε στενή συνεργασία, τα ελαττώματα ασφαλείας μπορούν να διορθωθούν και να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας