Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένα νέο, κόκκινο sedan Audi βρίσκεται σε μια σειρά αυτοκινήτων σε ένα εργοστασιακό πάτωμα.

Η Audi εικονικοποιεί το εργοστάσιο με το PLC της Siemens

Η Audi ήθελε να εικονικοποιήσει τον αυτοματισμό των εργαστηρίων, να μειώσει τον αριθμό των συσκευών και να μετατρέψει εφαρμογές σε λογισμικό για να κάνει την παραγωγή γρήγορη, στιβαρή και ευέλικτη. Αυτό απαιτούσε όχι μόνο μια νέα υποδομή βασισμένη στην πληροφορική αλλά και εικονικά PLC. Η Siemens παρείχε το κλειδί της επιτυχίας με το SIMATIC S7-1500V.

Οι λύσεις της Siemens ανταποκρίνονται στους στόχους της Audi

Στόχος του κατασκευαστή αυτοκινήτων με έδρα το Ingolstadt είναι μια σταθερή και σταθερά διαθέσιμη μονάδα παραγωγής, όπου μπορούν να κατασκευαστούν όσο το δυνατόν περισσότερα αυτοκίνητα. Αλλά για να επιταχυνθεί η ενσωμάτωση καινοτομιών από τον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο της πληροφορικής και να διευκολυνθεί η συνεχής βελτιστοποίηση της παραγωγής - σύμφωνα με το σύνθημα «Vorsprung durch Technik» - η παραγωγή έπρεπε να γίνει πιο προσανατολισμένη στην πληροφορική.

Οφέλη για την Audi

Ένα εικονικό εικονίδιο PLC με σχεδιασμό πλακέτας κυκλώματος και πράσινο φως που υποδεικνύει ότι είναι λειτουργικό.

Συνέχεια

Η μετατροπή σε αυτοματισμό καταστημάτων με βάση την τεχνολογία πληροφορικής είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την παραγωγή, αλλά μόλις και μετά βίας ανιχνεύθηκε από τους υπαλλήλους. Συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε γνωστές λειτουργίες, διεπαφές χρήστη και εργαλεία.

Ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την εικονική διαχείριση PLC με ένα στυλιζαρισμένο σύμβολο PLC και ένα γρανάζι.

Κεντρική διαχείριση

Όλες οι εφαρμογές μοιράζονται ένα κοινό θεμέλιο που επιτρέπει την πλήρως ψηφιακή διαχείριση. Η διαχείριση μέσω του Edge Cloud 4 Production ενισχύει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξαλείφοντας πολλαπλούς φορείς επίθεσης από το περιβάλλον παραγωγής.

Ένα λογότυπο της Siemens με εικονικό εικονίδιο PLC στο κέντρο.

Προσαρμόσιμη παραγωγή

Το εικονικό PLC μεταφορτώνεται ως λογισμικό και αναπτύσσεται μέσω του Industrial Edge, οπότε η εγκατάσταση είναι γρήγορη και ευέλικτη. Οι ενημερώσεις από το Industrial Edge Management μπορούν επίσης να κυκλοφορήσουν γρήγορα και εύκολα σε ολόκληρο το εργοστάσιο και σε πλήρως απομακρυσμένη βάση.

Στην πορεία προς την παραγωγή που βασίζεται στην πληροφορική

Αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου καταστήματος

Η Audi αμφισβητείται κυρίως από τον αριθμό των συσκευών. Για να προσαρμοστεί η παραγωγή στην αυξανόμενη ζήτηση, πρέπει να αγοραστούν περισσότερες συσκευές υλικού. Ωστόσο, οι περίοδοι παράδοσης γίνονται μεγαλύτερες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενημερώσεις μπορούν να εγκατασταθούν μόνο χειροκίνητα και η συντήρηση είναι εξαιρετικά δαπανηρή, αλλά και οι δύο είναι απαραίτητες για την εγγύηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συσκευών υλικού που χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερη ισχύς απαιτείται, με αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής απόδοσης της μονάδας.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η πληροφορική και η OT στην παραγωγή πρέπει να συγχωνευθούν. Αυτό γίνεται εφικτό με την εικονικοποίηση του καταστήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Audi στράφηκε στο SIMATIC S7-1500V, το πρώτο εικονικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας με πιστοποίηση TÜV, το οποίο θέτει νέα πρότυπα για ευέλικτη και ασφαλή παραγωγή.

An automotive shop floor showing the potential of IT and OT working together.

Νέα σημεία αναφοράς στον αυτοματισμό καταστημάτων

A close-up of the engine of a vehicle with diagnostic equipment and a computer behind it.

Για να συγχωνεύσει την πληροφορική και την OT στην παραγωγή, η Audi δημιούργησε μια ολοκαίνουργια υποδομή βασισμένη σε λογισμικό. Το χαμηλότερο επίπεδο της υποδομής είναι πάντα το ίδιο και θέτει τα θεμέλια για τις διάφορες εφαρμογές. Με το Edge Cloud 4 Production, η Audi μετέφερε αυτή την αρχή στην παραγωγή και έφερε επανάσταση στον αυτοματισμό των εργαστηρίων της.

Εκτός από τα τεχνολογικά εμπόδια, υπήρχαν επίσης οργανωτικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση έπρεπε να κερδηθούν και να αποδειχθεί η λειτουργικότητα του εικονικού PLC. Χάρη στις εκτεταμένες δοκιμές στο εργοστάσιο και την εξαιρετική ευθυγράμμιση μεταξύ των ομάδων πληροφορικής και OT, η Audi και η Siemens μπόρεσαν να θέσουν σε λειτουργία με επιτυχία τη νέα τεχνολογία.

Δημιουργία μιας μεγάλης κλίμακας ιδέας

Γρήγορα έγινε σαφές ότι απαιτείται μια ιδέα μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια για τον καθορισμό των απαιτήσεων, των συνθηκών δοκιμής και τη συζήτηση με τους κατασκευαστές. Οι τεχνολογίες έπρεπε επίσης να τροποποιηθούν: για παράδειγμα, για να καθιερωθεί η δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο της υποδομής χαμηλότερου επιπέδου.

Το εικονικό PLC μέσω του Edge Cloud 4 Production δοκιμάστηκε για πρώτη φορά επιτυχώς στο εργαστήριο παραγωγής Audi. Ένα εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής Audi e-tron GT στο Böllinger Höfe στο Neckarsulm επιλέχθηκε για την αρχική θέση σε λειτουργία. Η κατασκευή μικρών σειρών του εργοστασίου ήταν ιδανική για τη δοκιμή των νέων τεχνολογιών.

Σε συνεργασία με τη Siemens, η Audi πραγματοποίησε δοκιμές στο εργοστάσιο στα αρχικά στάδια για να μάθει για την εγκατάσταση επί τόπου και τις προκλήσεις της εφαρμογής. Αυτή η δέσμευση αύξησε την αποδοχή των εργαζομένων.

The frame of a red Audi hangs in an automotive plant.

Κοιτάζοντας το μέλλον

A virtual controller assembling an Audi car body line.

Με την επιτυχή αρχική υλοποίηση του εικονικού PLC, η Siemens και η Audi πέτυχαν ένα σημαντικό ορόσημο. Αλλά αυτή η επιτυχία ήταν μόνο το σημείο εκκίνησης. Τόσο ο εικονικός ελεγκτής όσο και η υποδομή που βασίζεται σε σύννεφο συνεχίζουν να αναπτύσσονται, να δοκιμάζονται και να αναπτύσσονται.

Η προτεραιότητα τους επόμενους μήνες είναι η εκπαίδευση των υπαλλήλων της Böllinger Höfe. Οι πρώτες εφαρμογές της Industrial Edge Management κυκλοφορούν επίσης και δοκιμάζονται, συμπεριλαμβανομένου του SINEC Traffic Analyzer. Οι εφαρμογές μπορούν να μεταφορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία.

Ταυτόχρονα, η Audi μαθαίνει από την αρχική εφαρμογή. Για παράδειγμα, δοκιμάστηκε ένας εικονικός πίνακας χειριστή για την ανίχνευση εμποδίων στην καθημερινή λειτουργία του εργοστασίου. Με βάση την επιτυχημένη μέχρι σήμερα συνεργασία, οι συμμετέχοντες στο έργο είναι αισιόδοξοι για το μέλλον.

Το εικονικό PLC αντιπροσωπεύει μια επανάσταση στη μηχανική αυτοματισμού και τη βιομηχανία, καθιστώντας δυνατή την πλήρη επανεξέταση ενός εργοστασίου και της υποδομής του.
Σβεν Μίλερ, Υπεύθυνος Έργου, Παραγωγή Edge Cloud 4, Audi

Εξερευνήστε τους εικονικούς πόρους PLC

Ξεκινήστε το ταξίδι σας