Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Στερεό βαθύ μπλε χρώμα φόντου της Siemens.

Γεια σου, μηχανή! Πώς είσαι;

Τα chatbots με εγκεφάλους γεμάτους τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορούν να φέρουν επανάσταση στις εργασίες προγραμματισμού και διάγνωσης στοιχείων αυτοματισμού.

Ένας άντρας που φοράει γυαλιά εικονικής πραγματικότητας αλληλεπιδρά με ένα πρόγραμμα.

Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης: Έκθεση Ανόβερου 2026

Επισκεφθείτε μας στο Hannover Messe 2026, την κορυφαία εμπορική έκθεση παγκοσμίως για τη μεταποιητική βιομηχανία.

Η Siemens και η Microsoft αναπτύσσουν βιομηχανικό κομπιλότο

Η επανάσταση ξεκινά από τον Βιομηχανικό Copilot που η Siemens έχει αναπτύξει με τη βοήθεια της Microsoft. Ο συγκυβερνήτης γράφει τον κώδικα προγραμματισμού για μηχανήματα στα εργοστάσια και βοηθά στον εντοπισμό σφαλμάτων λογισμικού. Η εφαρμογή δοκιμάζεται τώρα στην πράξη - και θα μπορούσε να προσφερθεί αργότερα μέσω του Siemens Xcelerator.

Το ChatGPT ήταν μια τεράστια επιτυχία από την αρχή. Από τότε που το OpenAI άρεσε το πέπλο από το chatbot τον Νοέμβριο του 2022, δεν περνάει σχεδόν μια μέρα χωρίς οι χρήστες να κάνουν καταπληκτικά και χρήσιμα πράγματα με το ChatGPT.

Το chatbot γίνεται τώρα εργάτης εργοστασίου. Χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, οι ανθρώπινοι υπάλληλοι σε ένα εργοστάσιο μπορούν να συνομιλήσουν με μηχανές ή να γράψουν κώδικα αυτοματισμού. Αυτή η ικανότητα παίρνει ένα τεράστιο φορτίο από τους ώμους των ειδικών για τον αυτοματισμό εργοστασίων και διαδικασιών, ατόμων που είναι έμπειροι στον προγραμματισμό προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών.

Και όλα έρχονται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Η αγορά για αυτούς τους ειδικευμένους εργαζόμενους έχει καθαριστεί. Επιπλέον, οι Baby Boomers το εγκαταλείπουν και κατευθύνονται στη συνταξιοδότηση, παίρνοντας μαζί τους δεκαετίες εμπειρίας τους.

Κώδικας με το πάτημα ενός κουμπιού

A Siemens Industrial Copilot coding advertisement featuring a robot and a person working together on a project.

Η Siemens αισθάνεται και αυτή την πίεση. Ο ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς μπορεί να πουλήσει την τεχνολογία αυτοματισμού του μόνο εάν οι πελάτες έχουν προγραμματιστές που μπορούν να την προγραμματίσουν και να την λειτουργήσουν.

Για το λόγο αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Siemens έχει κάνει μια βαθιά βουτιά στην τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT. Αυτό το chatbot έχει αρκετά δεξιότητες, από τη σύνθεση άρθρων εφημερίδων και ποιημάτων έως την ομιλία μερικών γλωσσών προγραμματισμού. Ο κώδικας είναι τόσο καλός που μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο στους προγραμματιστές και να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα - ειδικά στην τεχνολογία αυτοματισμού.

Το πρόβλημα με τον κώδικα αυτοματισμού είναι η τεράστια γκάμα επαναλήψεων. Η δουλειά του προγραμματισμού καταναλώνει τεράστιο χρονικό διάστημα. Αλλά το υψηλότερο κόστος από όλα προκαλείται συχνά από μικρά σφάλματα στον κώδικα. Αυτά τα σφάλματα δεν μπορούν ποτέ να εξαλειφθούν και μπορεί να αποτελέσουν την πηγή οδυνηρών διαταραχών στις λειτουργίες των εγκαταστάσεων.

Εισαγάγετε έναν ψηφιακό βοηθό βασισμένο σε AI που μπορεί, όχι μόνο να αναπαράγει έναν κώδικα αυτοματισμού όσες φορές χρειάζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί επίσης να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα.

Για αυτόν τον λόγο, ήταν απλώς λογικό η Siemens, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τεχνολογίας αυτοματισμού στον κόσμο, και η Microsoft, η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον κόσμο και ο πιο φωνητικός ενισχυτής του OpenAI, να συνεργαστούν για κοινές λύσεις. Για να το επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο, ο CEO της Microsoft Satya Nadella και ο CEO της Siemens Roland Busch δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να καυχηθούν για τις συνέργειες που δημιουργούνται από τη συνεργασία των δύο εταιρειών.

Συνομιλία σχετικά με αναζητήσεις για σφάλματα

Η Siemens αναπτύσσει και δοκιμάζει το Industrial Copilot, μια τεχνολογία που βοηθά τους μηχανικούς αυτοματισμού να κάνουν τη δουλειά τους και θα μπορούσε να προσφερθεί στους χρήστες, για παράδειγμα, στο Siemens Xcelerator.

Η ανοιχτή πλατφόρμα βοηθά τους βιομηχανικούς πελάτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους - προσφέροντας ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο δικτυωμένου υλικού και λογισμικού, ένα οικοσύστημα συνεργατών υψηλής απόδοσης και μια ολοκληρωμένη αγορά εφαρμογών.

Το Industrial Copilot χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε δύο περιπτώσεις χρήσης.

Πρώτον, βοηθά στη σύνταξη κώδικα προγραμματισμού PLC. Αυτός ο κώδικας επιτρέπει στα συστήματα ελέγχου της Siemens να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν τα μηχανήματα με ποια σειρά και υπό ποιες συνθήκες. Στη διαδικασία, το Industrial Copilot κάνει κάτι περισσότερο από τη δημιουργία κώδικα PLC. Το Industrial Copilot μπορεί επίσης να μεταφράσει κώδικα PLC από διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού εάν είναι απαραίτητο και να τον βελτιστοποιήσει.

Ο δεύτερος τομέας είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων όταν ένα μηχάνημα σπάσει. Ο συγκυβερνήτης όχι μόνο εντοπίζει το σφάλμα, αλλά προτείνει επίσης τρόπους για να το εξοντώσει. Αυτό από μόνο του είναι κάτι εκπληκτικό.

Αλλά αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό είναι ο τρόπος με τον οποίο οι υπάλληλοι συντήρησης κάνουν τη δουλειά τους. Συνομιλούν με το Industrial Copilot, εξηγούν το πρόβλημα, ζητούν λεπτομέρειες και συζητούν προτεινόμενες αλλαγές - όλα σε μια φυσική γραπτή γλώσσα όπως με το ChatGPT ή το chatbot Bing - σαν να μιλούσαν με έναν συνάδελφο.

Titled, 'Siemens Industrial Copilot: AI Copilot supports troubleshooting,' this illustration shows a person and a robot working together.

Το Industrial Copilot συνδυάζει την τεχνολογία πληροφορικής και την OT

Η Siemens και η Microsoft πραγματοποίησαν μερικές αρχικές επιδείξεις του Industrial Copilot στο Hannover Messe 2023. «Οι πελάτες ήταν ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Kai Brasche, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Στρατηγικών Συμμαχιών της Siemens Digital Industries.

Η Olivia Klose, Global Partner Technology Strategist στη Microsoft, επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών: «Μαζί, χτίζουμε τη γέφυρα μεταξύ πληροφορικής και OT. Όλα είναι ακριβώς όπως η γέφυρα μεταξύ του Microsoft Azure και του Siemens Xcelerator.

Ενώ η Siemens παρέχει το τμήμα αυτοματισμού του Industrial Copilot και μπορεί αργότερα να το διαθέσει στην πλατφόρμα Siemens Xcelerator, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας πραγματοποιείται μέσω ChatGPT χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Azure OpenAI στο Azure Cloud της Microsoft. Αυτό δημιουργεί βέλτιστη ασφάλεια, προστασία δεδομένων και αξιοπιστία.

Οι πελάτες δεν βλέπουν τίποτα από αυτήν την αλληλεπίδραση - για αυτούς, το Industrial Copilot είναι απλώς μια ολοκληρωμένη υπηρεσία.

Αρχικά πιλοτικά έργα στα εργοστάσια της Siemens

Οι πελάτες του πιλοτικού έργου έχουν ήδη βρεθεί και, όπως συμβαίνει συχνά στη Siemens, προέρχονται από το εσωτερικό της εταιρείας. Τα εργοστάσια στο Amberg και στο Erlangen, τα οποία παράγουν εξαρτήματα αυτοματισμού, είναι εξαιρετικά αυτοματοποιημένα και χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Siemens για να ολοκληρώσουν τη δουλειά.

Η ομάδα με επικεφαλής τον Erik Scepanski και τον Claus Romanowsky εξετάζει ορισμένες περιπτώσεις χρήσης και υπολογίζει τα δυνατά σημεία του Industrial Copilot.

«Αξιολογούμε επίσης εάν το Industrial Copilot μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε μια εφαρμογή smartphone ή στη διεπαφή χρήστη ενός μηχανήματος», λέει ο διευθυντής καινοτομίας Scepanski.

«Εάν ένα μηχάνημα χαλάσει το Σαββατοκύριακο, ο υπεύθυνος τεχνικός θα μπορούσε να συμβουλευτεί το chatbot και να ξεκινήσει μια λύση - από την άνεση του καναπέ του στο σπίτι», λέει ο Romanowsky.

«Το Industrial Copilot θα φέρει επανάσταση στα εργοστασιακά κτίρια», προβλέπει ο Kai Brasche. Σε αναπτυσσόμενες βιομηχανίες όπως η παραγωγή μπαταριών, θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο για την εισαγωγή στην αγορά και θα επιτρέψει στην κατασκευή να είναι πιο ευέλικτη. «Και αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά πεδία εφαρμογής.»