Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ρόλοι από λαμαρίνα χάλυβα.

Το προγνωστικό άλμα του BlueScope με το Senseye

Το BlueScope με έδρα την Αυστραλία, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του χάλυβα, διασφαλίζει τη μελλοντική συντήρηση με τη Senseye Predictive Maintenance της Siemens. Αυτή η λύση τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει τις δυσλειτουργίες του μηχανήματος νωρίς, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το κόστος. Έχει ήδη αποτρέψει 1.950 ώρες διακοπής λειτουργίας και 53 στάσεις διεργασιών παγκοσμίως.

1200 Ωρες

απρογραμμάτιου χρόνου διακοπής λειτουργίας στην Αυστραλία.

750 Ωρες

απρογραμμάτιων διακοπών που αποφεύγονται σε άλλες χώρες.

53 Διαδικασία

Αποφεύγονται οι διακοπές.

Διαχείριση κλίμακας, πολυπλοκότητας και σκληρών συνθηκών λειτουργίας στη χαλυβουργία

Η παγκόσμια χαλυβουργία αντιμετωπίζει μια ποικιλία προκλήσεων, συγκεκριμένα περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πίεση για πιο βιώσιμη παραγωγή, γεγονός που οδήγησε σε μια τάση ψηφιοποίησης των διαδικασιών παραγωγής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας. Οι διαδικασίες συντήρησης παίζουν μεγάλο ρόλο εδώ. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω της κλίμακας, της πολυπλοκότητας και των σκληρών συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής χάλυβα. Ο συντονισμός της συντήρησης χωρίς διακοπή της παραγωγής είναι δύσκολος, ειδικά σε μονάδες συνεχούς επεξεργασίας. Οι μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας μπορεί να κοστίσουν εκατομμύρια λόγω απώλειας κόστους παραγωγής και επανεκκίνησης.

Η BlueScope είναι μια παγκόσμια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή και διανομή προϊόντων χάλυβα, που δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τα νησιά του Ειρηνικού, την Κίνα, την Ινδία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Είναι περισσότερο γνωστό για τα υψηλής ποιότητας γαλβανισμένα και επικαλυμμένα προϊόντα χάλυβα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες όπως οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία και η συσκευασία. Η εταιρεία εδρεύει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και λειτουργεί εγκαταστάσεις παραγωγής και γραφεία πωλήσεων σε διάφορες περιοχές για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της παγκοσμίως.

Μείωση του προγραμματισμένου και μη προγραμματισμένου χρόνου διακοπής στο ελάχιστο

Για το BlueScope, όπως και για τις περισσότερες εταιρείες στη βιομηχανία επεξεργασίας, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν είναι μόνο δαπανηρός, αλλά και αγχωτικός και, στη χειρότερη περίπτωση, επιζήμιος για τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, με γνώμονα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, η εταιρεία αναζητούσε τρόπους για να προγραμματίσει προληπτικά τις εργασίες συντήρησης για να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και συνεπώς το κόστος παραγωγής.

Έχοντας αυτό κατά νου, το BlueScope επέλεξε τη Siemens και τις ψηφιακές της τεχνολογίες. Η Siemens επικεντρώνεται στην ευφυΐα περιουσιακών στοιχείων, όχι μόνο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αλλά και για να βοηθήσει στην αλλαγή της κουλτούρας από αντιδραστική σε προληπτική συντήρηση. Η συνεργασία ξεκίνησε με ένα πιλοτικό έργο 12 μηνών για τη δοκιμή των δυνατοτήτων προγνωστικής συντήρησης (PdM) στις γραμμές μεταλλικής επίστρωσης στο BlueScope Springhill Works, Port Kembla. Ο πιλότος αποδείχθηκε απόλυτη επιτυχία μετά από μόλις επτά μήνες.

Members of the BlueScope team, standing outside the factory on a catwalk.

Από αντιδραστική έως προληπτική, προληπτική συντήρηση

Κατά τη διάρκεια αυτών των 12 μηνών, 300 μονάδες τέθηκαν σε λειτουργία σε τρεις γραμμές μεταλλικής επικάλυψης. Αυτή η επιτυχημένη πρώτη φάση στο εργοτάξιο του Springhill, υποστηριζόμενη από την ικανότητα αυτόματου συντονισμού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη της Senseye Predictive Maintenance, σηματοδότησε την αρχή μιας ολοκληρωμένης μετατόπισης από αντιδραστική σε προληπτική, προγνωστική συντήρηση.

Η λύση της Siemens μας επιτρέπει να προβλέψουμε βλάβες πριν καν συμβούν. Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση δεν χρειάζεται να σταματήσουμε μια γραμμή - η οποία θα δημιουργούσε απόβλητα και περιττές εκπομπές θερμοκηπίου - αλλά μπορούμε να διαχειριστούμε τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
Κόλιν Ρόμπερτσον, Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Διαχείριση, Μπλουσκόπιο

Πρόβλεψη αποτυχιών πριν συμβούν

Η νέα προσέγγιση βάσει δεδομένων έχει ήδη δείξει τον ισχυρό αντίκτυπό της πολλές φορές. Ένα παράδειγμα: έγκαιρη διάγνωση μιας μικρής υδραυλικής διαρροής σε μια γραμμή μεταλλικής επίστρωσης, η οποία θα μπορούσε να έχει κλιμακωθεί σε σημαντικό πρόβλημα με δαπανηρό χρόνο διακοπής λειτουργίας και χειροκίνητη παρέμβαση σε επικίνδυνες και δύσκολες περιοχές. Ένας αισθητήρας ανίχνευσε μια σταδιακή πτώση πίεσης. Το σύστημα Senseye PdM στη συνέχεια προκάλεσε μια προγνωστική προειδοποίηση και ειδοποίησε την ομάδα BlueScope. Χρησιμοποιώντας το Senseye PdM, το BlueScope μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου παραθύρου συντήρησης. Προηγουμένως, το BlueScope παρακολουθούσε αυτά τα συστήματα αποκλειστικά μέσω οπτικών ελέγχων και ενός απλού διακόπτη χαμηλού επιπέδου.

Αφήστε τους αριθμούς να μιλήσουν από μόνα τους

Ανιχνεύοντας τη διαρροή νωρίς στο παραπάνω παράδειγμα, το BlueScope μπόρεσε να αποφύγει τουλάχιστον 24 ώρες μη προγραμματισμένου χρόνου διακοπής λειτουργίας στη γραμμή μεταλλικής επικάλυψης, εξοικονομώντας κόστος και ελαχιστοποιώντας, αν όχι εντελώς, τις καθυστερήσεις παραγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκαιρη παρέμβαση απέφυγε επίσης τη χρονοβόρα και δαπανηρή χειροκίνητη επανασύνδεση της μεταλλικής ταινίας στη γραμμή.

Το ταξίδι μας με το Senseye PdM ξεκίνησε το 2022 και έκτοτε, έχουμε αποφύγει πάνω από 1.950 ώρες διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, καθώς και 53 πλήρεις στάσεις επεξεργασίας και, κατά συνέπεια, σημαντική σπατάλη.
Κόλιν Ρόμπερτσον, Διαχειριστής ψηφιακού μετασχηματισμού και διαχειριστής στοιχείων, Μπλουσκόπιο

Μαζί με τη Siemens σε μια εποχή χάλυβα ανθεκτική στο μέλλον

Λόγω της τεράστιας επιτυχίας του πιλοτικού έργου στο Port Kembla, έκτοτε η BlueScope έχει παρουσιάσει τη λύση της Siemens σε περιοχές σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και έγκαιρες προειδοποιήσεις από το Senseye PdM, το BlueScope μπορεί να αντικαταστήσει την προηγούμενη προσέγγισή του στην αντιδραστική συντήρηση με ένα προληπτικό μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα. «Η έγκαιρη υιοθέτηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στη συντήρηση και την τεχνολογία είναι το κλειδί στη βιομηχανία χάλυβα», καταλήγει ο Colin Robertson. «Και με τη Siemens ως συνεργάτη είμαστε τεχνικά και στρατηγικά καλά τοποθετημένοι για το μέλλον».

A meeting at BlueScope