Skip to main content

Test center Wegberg-Wildenrath

Test center for locomotives, entire trains, trams, and subways.

Virtually every type of rail vehicle, from locomotives to complete trains, trams and subways, is tested at the Wegberg-Wildenrath site. This is because it is home to one of the world’s largest and most modern testing centres for rail vehicles: the Siemens Mobility Test and Validation Centre (PCW). For almost 30 years, over 700 highly qualified experts have maintained the highest quality standards and ensured long-term success.
The PCW is a powerful partner for the comprehensive testing, validation and certification of rail vehicles and systems. The site also offers extensive repair and modernisation services.

The versatile infrastructure enables testing under realistic operating conditions, independently of the public rail network, 365 days a year. Virtually all systems, from standard vehicles to narrow-gauge trains and individual components, can be tested efficiently and flexibly. The site also offers tests for fully automated driving under the strict safety supervision of ETCS.

The Wegberg-Wildenrath infrastructure is available not only to Siemens Mobility, but also to external manufacturers. Around 10% of the vehicles tested are from competitors.

Address

Siemens Mobility GmbH
Testcenter Wegberg-Wildenrath

Friedrich-List-Allee 1
41844 Wegberg-Wildenrath

The Siemens Customer Service Center gladly provides additional contacts at:

0800 50 90 100

Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. This number is free from German landlines, but charges may apply via mobile networks.

Contact

Press Contact
Silke Thomson-Pottebohm

Training and Dual Study Programs (SPE)
online.ausbildung.spe@siemens.com

Θέσεις εργασίας & καριέρα στη Siemens

Κάθε μέρα αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Θα μας βοηθήσετε να αναπτύξουμε σημαντικές solutions για το μέλλον;

Χαμογελαστή γυναίκα με σγουρά μαλλιά που φοράει μπλε πουκάμισο σε περιβάλλον γραφείου

Additional information

High speed train with Siemens transformation shape on the horizon.

Siemens Mobility in Germany

Discover our innovative solutions for seamless, sustainable, reliable, and safe mobility.

Τρεις χαμογελαστοί άνθρωποι στέκονται μαζί σε γαλαζοπράσινο φόντο, ο καθένας σχηματίζει μια καρδιά με τα χέρια του.

Εκπαίδευση και διττά προγράμματα σπουδών

Ανακαλύψτε τις ευκαιρίες σας στη Siemens.

Εργοστάσιο της Siemens Erlangen στις 10 Δεκεμβρίου 2021 στο Έρλανγκεν της Γερμανίας. Άνθρωπος με φορητό υπολογιστή κοιτάζει ρομπότ.

Καινοτομία - για ένα καλύτερο μέλλον

Στη Siemens, οι ιδέες γίνονται καινοτομίες. Αυτό μας βοηθά να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μετασχηματίσουν τις βιομηχανίες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Φωτογραφία του Βερολίνου τη νύχτα

Σχετικά με τη Siemens στη Γερμανία

Siemens — από τη Γερμανία, για τη Γερμανία και τον κόσμο: Με περίπου 85.000 υπαλλήλους και αρκετές χιλιάδες εκπαιδευόμενους, η Siemens είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς εργοδότες και εταιρείες κατάρτισης στη Γερμανία.