Direkt zum Hauptinhalt

Cybersicherheit

Ohne Cybersicherheit ist Digitalisierung nicht möglich. Wir verändern den Alltag für alle durch Technologie und Cybersicherheit ermöglicht es uns, dies erfolgreich zu tun. Entdecken Sie maßgeschneiderte Cybersicherheitslösungen, die genau auf die Anforderungen Ihrer Branche zugeschnitten sind.

Robuste Cybersicherheit

Unterstützen Sie Ihre digitale Transformation

Ihr Schutz hat für uns oberste Priorität. Ein Team von mehr als 1.300 Cybersicherheitsexpertinnen und -experten arbeitet unermüdlich daran, Siemens mit seinen Angeboten vor Cyberangriffen zu schützen, damit Sie sich bei Ihrer digitalen Transformation auf uns verlassen können. Die Wartung und der Schutz unserer über 100 eigenen Fabriken versetzen uns in die einzigartige Lage, sowohl Cybersicherheitslösungen als auch das praktische Know-how anzubieten, um Ihren Betrieb cybersicher zu machen und aufrechtzuerhalten.

In der sich schnell entwickelnden Branche von heute hat die zunehmende Digitalisierung der operativen Technology (OT) die Cybersicherheit wichtiger denn je gemacht. Da wir uns mehr auf digitale Elemente verlassen, kann die Bedeutung robuster Cybersicherheitsmaßnahmen nicht genug betont werden.

Zusammen mit unserem Partner Ecosystem bei Siemens Xcelerator setzen wir uns dafür ein, Ihr Geschäft und Ihren Betrieb zu schützen - wir gehen bei der Cybersicherheit keine Kompromisse ein und Sie sollten es auch nicht tun!

Cybersicherheit ist unsere Priorität

Vertrauenswürdige Lösungen

Wir legen bei allem, was wir tun, Wert auf Cybersicherheit. Ob Produkte, Systeme oder Betriebsabläufe: Cybersicherheit ist bei uns überall fest verankert und sorgt für umfassenden Schutz.

Eine Person arbeitet an einem Computer mit einem Cybersicherheitsdesign auf dem Bildschirm.

Cybersecurity-by-design

Von der Idee bis zur Umsetzung: Unsere Lösungen basieren von Grund auf auf Cybersicherheit, um sicherzustellen, dass Innovationen bei jedem Schritt sicher sind.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

Auf Standards ausgerichtet

Sie erhalten zuverlässige Produkte und Lösungen, da wir die neuesten Industriestandards wie ISO 27001 und IEC 62443 einhalten und kontinuierlich auf Sicherheitslücken testen.

OT SICHERHEIT NEU GEDACHT

Schützen Sie Ihre Betriebsabläufe mit Siemens Xcelerator

Um operative Technologie wirksam zu schützen, braucht es die richtige Expertise und die richtigen Partner. Siemens Xcelerator bietet Ihnen ein leistungsstarkes Ökosystem an Lösungen, das die tiefe industrielle Expertise von Siemens mit vertrauenswürdigen Partnern kombiniert, um umfassenden OT-Schutz über IT-, OT- und Cloud-Umgebungen hinweg zu gewährleisten. Ob umfassende Risikobewertung, die Implementierung einer Next-Generation-Firewall oder durchgehende 24/7-Managed-Security-Services: Xcelerator verbindet Sie bei jedem Schritt mit der passenden Lösung.

Angebote zur Cybersicherheit

Wir nutzen unsere umfangreiche Erfahrung beim Schutz unserer eigenen Fabriken, um Cybersicherheitslösungen zu entwickeln, die bewährten, realen Schutz bieten. Unser Angebot umfasst Schutz, Erkennung, Verteidigung und Wiederherstellung, unterstützt durch fachkundige Beratung zur Verbesserung der Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit unserer Kunden.

Referenzen zur Cybersicherheit

Jeden Tag helfen wir Unternehmen dabei, sichere, intelligente und zukunftsfähige Umgebungen aufzubauen. Hier erhalten Sie einen Einblick, wie unsere Cybersicherheitslösungen vertrauenswürdige Partner in verschiedenen Branchen unterstützen.

Cybersicherheit für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die bonÀrea Agrupa in Spanien hat erfolgreich ihre Produktivität um 10% gesteigert, Ausfallzeiten minimiert und einen nahtlosen, skalierbaren Betrieb in allen IT- und OT-Umgebungen erreicht - auch dank unseres Cybersicherheitsportfolios.

Cybersicherheit für die Pharmaindustrie

Im Medicines Manufacturing Innovation Centre in Glasgow ermöglichen unsere Cybersicherheits- und Automatisierungstechnologien eine sichere, schnelle und gesetzeskonforme Herstellung von Medikamenten für klinische Studien. Dadurch werden Innovationen beschleunigt und gleichzeitig sensible Daten geschützt.

Leveraging-the-CRA-for-enhanced-cyber-resilience-mhero-1280x720

EU Cyber Resilience Act: Stärken Sie Ihre Cybersicherheit

Der Cyber Resilience Act (CRA) betrifft alle Unternehmen, die Produkte mit digitalen Elementen (PDEs) in der EU anbieten – unabhängig davon, wo sie ansässig sind. Auch Siemens ist davon betroffen, und die Zusammenarbeit mit Kunden, Branchenpartnern und relevanten Stakeholdern ist entscheidend, um die Herausforderungen des CRA gemeinsam zu bewältigen.

Offene digitale Geschäftsplattform

Siemens Xcelerator

Heute müssen Sie in der Lage sein, schnell auf Veränderungen in Ihren Märkten zu reagieren. Siemens Xcelerator macht es einfacher denn je, die digitale und nachhaltige Transformation zu meistern - schneller und in großem Maßstab. Indem wir die reale und die digitale Welt in Operational Technology und Information Technology miteinander verbinden, ermöglichen wir Ihnen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Innovationen zu fördern.

Siemens Xcelerator promotional graphic with tech icons and futuristic digital design elements

Sie verdienen das höchste Maß an Schutz. Deshalb verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz zur Cybersicherheit. Weil es nicht nur darum geht, unseren eigenen Betrieb zu schützen, sondern auch um den Schutz unserer Kunden in allen Branchen und damit auch der Gesellschaft insgesamt. Unsere Strategie konzentriert sich nicht nur auf proaktiven Schutz, sondern auch auf schnelle Erkennung und eine schnelle, wirksame Reaktion, um potenzielle Risiken zu minimieren.

no-100-cybersecurity-mhero-1280x720

Es gibt keine 100-prozentige Cybersicherheit. Aber es gibt unser 100-prozentiges Engagement für den bestmöglichen Schutz.

Angesichts der rasanten Entwicklung der Cyberbedrohungen und der steigenden Risiken ist es wichtiger denn je, widerstandsfähig zu bleiben. Angesichts der Tatsache, dass wir jeden Monat mit vielen Cyberangriffen konfrontiert werden, verstehen wir, wie schwierig und wichtig es ist, eine robuste Cybersicherheit aufrechtzuerhalten. Wir erkennen zwar an, dass kein System zu 100% immun gegen Cyberangriffe sein kann, aber wir suchen kontinuierlich nach Sicherheitslücken.

Vertrauen durch Transparenz

Wir sind führend in Sachen Schwachstellentransparenz und veröffentlichen mehr Cybersicherheitslücken als jedes andere Unternehmen. Bedeutet das, dass unsere Angebote weniger sicher sind? Ganz im Gegenteil. Dieses Bekenntnis zu Transparenz zeigt unser Engagement für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Cybersicherheit und schafft für Sie sowohl Vertrauen als auch Sicherheit. Unser Product Computer Emergency Response Team kümmert sich um Sie und veröffentlicht Security Advisories, sobald eine Schwachstelle in einem unserer Produkte entdeckt wurde, damit sie schnell behoben werden kann.

ProductCERT-mhero-1280x720
building-cybersecure-future-mhero-1280x720

Immer einen Schritt voraus: Für eine cybersichere Zukunft

Wir investieren stark in Forschung und Entwicklung, um auch in Zukunft cyberresilient zu bleiben. Durch den Schutz neuer Technologien wie Edge Computing, Industrial AI und Industrial Metaverse stellen wir sicher, dass Ihr Betrieb vor sich entwickelnden Bedrohungen geschützt bleibt, sodass Sie neue Möglichkeiten selbstbewusst nutzen können. Für uns können diese Innovationen nur gedeihen, wenn sie innerhalb eines Cybersicherheitsrahmens funktionieren.

Kollaborationen und Ecosystem Partnerschaften

Siemens arbeitet eng mit Industriepartnern und Experten zusammen, um Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Wir tragen zu Initiativen bei, die sich auf die Sicherung kritischer Infrastrukturen, die Förderung bewährter Verfahren und die Förderung von Innovationen im Bereich Cybersicherheit konzentrieren. Einige Beispiele unserer Kollaborationen und gemeinsamen Initiativen.

Charter-of-trust-mhero-1280x720

Charter of Trust

Die Charter of Trust ist eine gemeinnützige Allianz führender globaler Unternehmen und Organisationen, die branchenübergreifend daran arbeiten, die digitale Welt von morgen sicherer zu machen. Sie wurde 2018 auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet, um Kräfte im Bereich Cybersicherheit zu bündeln, die Zusammenarbeit zu stärken und digitales Vertrauen angesichts einer zunehmend komplexen und schwerwiegenden Bedrohungslage zu fördern.

WEF-mhero-1280x720

WEF-Zentrum für Cybersicherheit

Das WEF-Zentrum für Cybersicherheit bietet eine unabhängige und neutrale Plattform, um die Bedeutung der Cybersicherheit als strategische Priorität zu unterstreichen. Es bringt führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die die globale Cyberresilienz stärken.

Career-opportunities-cybersecurity-mhero-1280x720

Karrieremöglichkeiten im Bereich Cybersicherheit

Neugierig, unserem Cybersicherheitsteam beizutreten? Entdecken Sie spannende Karrieremöglichkeiten weltweit und helfen Sie mit, die Zukunft zu schützen.