FEBRUAR 2024 Von Anthony Casciano und Nikitha Radhakrishnan
Das Konzept der Kreislaufwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten erheblich an Bedeutung gewonnen, da sich Unternehmen anpassen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dennoch besteht unsere Weltwirtschaft immer noch nur zu 7,2% aus Kreislaufwirtschaft, wobei über 90% der Materialien entweder verschwendet werden, verloren gehen oder für eine Wiederverwendung nicht verfügbar sind. Dies geht aus Untersuchungen der Circle Economy Foundation für das Jahr 2023 hervor.
Traditionell folgte die Weltwirtschaft einem linearen Modell von „Nehmen, Produzieren und Verschwenden“. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft stellt dieses Modell in Frage und konzentriert sich auf die Restaurierung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und das Recycling von Materialien in allen Bereichen der Lieferkette. Mit diesem Ansatz soll ein geschlossenes Kreislaufsystem geschaffen werden, das die Umweltbelastung reduziert, Nachhaltigkeit fördert und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit unterstützt, indem das Wirtschaftswachstum vom begrenzten Konsum abgekoppelt wird.
Vor dem Hintergrund seines DEGREE-Modells (Dekarbonisierung, Ethik, Unternehmensführung, Ressourceneffizienz, Chancengleichheit und Beschäftigungsfähigkeit) bekennt sich Siemens zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und ist sich bewusst, dass die Kreislaufwirtschaft Unternehmen, Umwelt und Gesellschaft zugutekommt. Zusammen mit seinen Lieferanten setzt das Unternehmen auf eine wettbewerbsfähige und transparente Lieferkette, um vorausschauend und verantwortungsbewusst zu handeln, und hilft seinen Kunden, dasselbe zu tun.
Patric Stadtfeld, Vice President & Head of Supply Chain Management bei Siemens in der Region Amerika, erklärte, dass der Übergang von linearen zu zirkulären Geschäftsmodellen von entscheidender Bedeutung ist, da der Earth Overshoot Day — das Datum, an dem unser Verbrauch natürlicher Ressourcen das übersteigt, was die Erde jährlich regenerieren kann — jedes Jahr früher und früher stattfindet. „Zirkularität ist der Schlüssel zur Sicherung der langfristigen Rentabilität und Rentabilität der Lieferkette.“
ImMittelpunkt der Kreislaufwirtschaft steht das Prinzip der Förderung der Nachhaltigkeit durch einen ganzheitlichen Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen umfasst. Dieser Ansatz beginnt in der Phase des innovativen Designs — wie beispielsweise bei Siemens Digital Twin Software — wobei ein Hauptaugenmerk von Anfang an auf der Beseitigung von Abfällen und Umweltverschmutzung liegt.
Ein wichtiger Aspekt ist die Steigerung des Produktnutzens durch gemeinsame Nutzung von Modellen, die eine effizientere Nutzung von Ressourcen ermöglichen und die Gesamtnachfrage nach neuen Produkten verringern. Es geht auch darum, sicherzustellen, dass Produkte so gebaut sind, dass sie länger halten, wodurch ihre Nutzungsdauer verlängert und die Notwendigkeit, sie ständig zu ersetzen, reduziert wird. Am Ende des Lebenszyklus eines Produkts verlagert sich der Schwerpunkt auf die Wiederverwendung oder das Recycling auf eine Weise, die die Ressourceneffizienz maximiert.
Leiter von Siemens USA Sustainability Matt Helgeson erklärte, dass sich die Kreislaufwirtschaft für die Integration erneuerbarer Energiequellen und nachhaltiger Materialien in Produktionsprozesse einsetzt und ihr Engagement für die Minimierung der Umweltbelastung bekräftigt. „Dieser Paradigmenwechsel hin zu zirkulären Praktiken umfasst auch Initiativen zur Verjüngung natürlicher Ökosysteme, wodurch eine symbiotische Beziehung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz geschaffen wird.“
Finanzierungslösungen sind von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen, indem sie Unternehmen und Verbrauchern das notwendige Kapital und die finanziellen Anreize bieten, um zirkuläre Praktiken zu übernehmen. Diese Lösungen können von grünen Anleihen und an Nachhaltigkeit gekoppelten Krediten — mit denen Projekte finanziert werden, die klare Umweltvorteile bieten — bis hin zu innovativen Leasingmodellen reichen, die Produktangebote als Dienstleistung unterstützen und die Entwicklung langlebiger und reparierbarer Produkte fördern.
Covanta ist beispielsweise ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Abfall- und Energielösungen und der größte Betreiber von Müllverbrennungsanlagen in den USA. Siemens Financial Services (SFS) hat Covanta dabei geholfen, ein an Nachhaltigkeit gekoppeltes Darlehen mit Kennzahlen zu vergeben, um Anreize für das Wachstum nachhaltig verarbeiteter Abfälle um 2,5% zu schaffen und zwischen 2020 und 2025 die Zahl der recycelten und wiederverwendeten Abfälle um 25% zu erhöhen. Durch die Erfüllung dieser spezifischen KPIs wird mehr Abfall von Mülldeponien abgezweigt, die Emissionen erheblich reduziert und die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft unterstützt.
Durch die Förderung von Investitionen in Recyclinginfrastruktur, erneuerbare Energien und zirkuläre Lieferketten kann eine intelligente Finanzierung die mit nachhaltigen Geschäftsmodellen verbundenen Vorabkosten senken und sie zugänglicher und attraktiver machen. Darüber hinaus können nachhaltige Finanzierungslösungen, indem sie die finanziellen Erträge an der Umweltleistung ausrichten, Unternehmen dazu anregen, innovativ zu sein und Praktiken einzuführen, die Verschwendung minimieren und die Ressourceneffizienz maximieren, wodurch der Übergang zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beschleunigt wird.
Die Kreislaufwirtschaft ist nicht nur ein alternatives Modell, sie ist eine notwendige Entwicklung für eine nachhaltige Zukunft. Wir bei SFS freuen uns, weiterhin mit Kunden nicht nur in den USA, sondern weltweit auf ihrem Weg von einem linearen zu einem zirkulären Geschäftsmodell zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Weg zu einer Wirtschaft zu beschreiten, die im Einklang mit der Umwelt arbeitet.
Anthony Casciano ist Präsident und CEO von Siemens Financial Services, Inc.
Nikitha Radhakrishnan ist Sustainability Stratege bei Siemens Financial Services
, Inc.