Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein Rechenzentrum mit einem großen Serverraum und einer Person, die vor einem Computerbildschirm steht.

Unterstützung des Rechenzentrumsbooms durch Projektfinanzierung

Siemens Financial Services bietet Finanzierungslösungen, die den Unterschied für Rechenzentren ausmachen

NOVEMBER 2022

Ein Ende der fortschreitenden Verbreitung von Rechenzentren ist nicht in Sicht. Statista prognostiziert beispielsweise, dass kontinuierlich in Rechenzentrumstechnologie investiert wird, wobei der weltweite Gesamtumsatz aus Rechenzentren bis 2027 die Marke von 400 Milliarden US-Dollar übersteigen wird. Das liegt daran, dass sie als Heimat der Cloud und als Ort, an dem Daten gespeichert und verarbeitet werden, zunehmend zu einer kritischen Infrastruktur für Unternehmen im digitalen Zeitalter werden. Da immer mehr Dienste online verfügbar sind, verlassen sich Unternehmen auf Rechenzentren, um eine höhere Leistung und niedrigere Latenzzeiten zu erzielen.

Für Rechenzentrumstransaktionen wurden bereits viele Schulden aufgenommen. Laut Infralogic wurden zwischen 2016 und 2022 (Stand Oktober) 56 Milliarden Euro aufgenommen, die in den kommenden Jahren größtenteils zur Refinanzierung fällig werden. Um das kontinuierliche Wachstum der Rechenzentren zu finanzieren, sind weitere Bankschulden und Finanzierungslösungen erforderlich, die auf die spezifischen Bedürfnisse eines solchen Projekts zugeschnitten sind. Siemens Financial Services (SFS), der Finanzierungszweig von Siemens, bietet genau das, was Siemens Financial Services (SFS), durch die Nutzung seines umfassenden technischen Fachwissens und die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden anbietet, um deren Ambitionen zu verwirklichen.

Ein Beispiel für eine Finanzierung in diesem Bereich ist die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Vantage Data Centers, einem weltweit führenden Anbieter und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren. Vor Kurzem war SFS an der Finanzierung eines 16-MW-Rechenzentrums auf der grünen Wiese beteiligt, das Vantage Data Centers in Offenbach am Main, Deutschland, eröffnen wird. Der Bau der Anlage hat bereits begonnen und wird voraussichtlich bis 2026 abgeschlossen sein. Sobald die Anlage in Betrieb ist, wird sie eine wichtige Infrastruktur für die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in der Rhein-Main-Region bereitstellen. Die erzeugte Abwärme wird einem lokalen Energieversorger zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass sie optimal genutzt wird.

Dieses Projekt baut auf einer engen bestehenden Beziehung zwischen Siemens und Vantage auf: Als Vantage 2020 mit einer Investitionspipeline von 2 Milliarden US-Dollar in den EMEA-Markt eintrat, wandte sich das Unternehmen an den europäischen Bankenmarkt, um seine Greenfield-Projekte in Zürich, Berlin und Frankfurt über zwei separate Portfoliofinanzierungsstrukturen zu finanzieren, die beide von SFS kofinanziert wurden.

Dank Siemens Financial Services kamen die richtigen Partner zusammen. Dies bietet ein enormes Wachstumspotenzial, da sich die Marktanforderungen weiterentwickeln.
Nick Haslehurst, CFO, EMEA Vantage-Rechenzentren
Durch die Bereitstellung dieses Darlehens hebt Siemens die Partnerschaft mit Vantage Data Centers auf ein höheres Niveau als eine reine Kunden-/Lieferantenbeziehung. Siemens zeigt Engagement und Glauben an die Wachstumspläne von Vantage. Gemeinsam teilen wir Visionen, wie die Rechenzentrumsbranche nachhaltiger gestaltet werden kann.
Marc Debraekeleer, Corporate Account Manager Rechenzentren, Intelligente Infrastruktur von Siemens

Ein weiteres aktuelles Beispiel ist das Projekt, an dem SFS mit ATNorth zusammenarbeitet, einem führenden pannordischen Rechenzentrumsdienstleister, der nachhaltige, kostengünstige und skalierbare Kollokations- und Hochleistungscomputerdienste in Island, Schweden und Finnland anbietet. Die Unterstützung von SFS ermöglichte es dem Unternehmen, seine Gesamtkapazität von mehr als 115 MW in den nordischen Ländern zu erweitern. Jetzt hilft SFS Financing dem Unternehmen, zwei weitere Rechenzentrumseinrichtungen in Finnland von Advania AB zu erwerben. Die Akquisition erhöht die Präsenz von AtNorth im Bereich der nachhaltigen Rechenzentren in der Region, da sich das Unternehmen auch weiterhin für die Nutzung erneuerbarer Energien und die Wiederverwendung von Wärme in seinen Rechenzentren einsetzt und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt.

AtNorth unterstützt die anspruchsvollsten IT-Workloads in mehreren Kundensegmenten weltweit. Da wir bestrebt sind, ein bevorzugter Partner unserer Kunden zu werden und sie auf ihrem Weg zur Netto-Null-Produktion zu unterstützen, werden wir Standorte in Märkten mit attraktiver Leistungsdynamik und äußerst wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten entwickeln. Die Aufrechterhaltung unserer erstklassigen Nachhaltigkeitsstandards bleibt das Herzstück unseres Wertschöpfungsplans.
Ismail Afara, Mitglied der Geschäftsleitung, Private Infrastructure und Vorstandsmitglied von ATNorth

Ebenso demonstriert der polnische Rechenzentrumsbetreiber Atman weiter, wie Finanzierung die digitale Transformation auf nachhaltige Weise ermöglichen kann. Im Januar 2023 versprach er, 100 Prozent der von seinen Anlagen verbrauchten Energie durch erneuerbare Energien auszugleichen. Mit Hilfe von SFS hat das Unternehmen 1,35 Milliarden PLN (ca. 345 Millionen USD) aufgebracht, um seine Entwicklungen in Polen voranzutreiben. Das Darlehen, das Atman verpflichtet, die Anforderungen an Energieeffizienz und Unternehmensnachhaltigkeit zu erfüllen, wird hauptsächlich für die Entwicklung des WAW-3-DC-Campus des Unternehmens in der Nähe von Warschau verwendet. Nach seiner Fertigstellung wird dieses Rechenzentrum drei Gebäude mit einer gesamten Colocation-Fläche von fast 19.000 Quadratmetern (204.515 Quadratfuß) in 36 Datenhallen beherbergen und eine Kapazität von 43 MW bieten — genug für 50.000 Server.

Die Unterstützung von Atman durch sechs führende Finanzinstitute ist der größte syndizierte Kredit, den Polen für die Entwicklung von Rechenzentren erhalten hat. Der hervorragende Zustand des Unternehmens wurde von in- und ausländischen Finanzierungsinstituten in Form von Krediten anerkannt, die eine weitere dynamische Entwicklung von Atman als führendem Rechenzentrumsanbieter in Polen und der CEE-Region ermöglichen werden.
Wojciech Sadowski, CFO, Atman

Diese Fälle sind erst der Anfang: Der gesamte europäische Rechenzentrumsmarkt steht kurz vor einem massiven Wachstum — einer Umsatzsteigerung von 60 Prozent in den nächsten sechs Jahren —, wobei Deutschland als Land mit den meisten Rechenzentren in Europa an der Spitze steht. So wie die Bedeutung von Rechenzentren weiter zunimmt, wächst auch die Bedeutung geeigneter Finanzierungslösungen. SFS ist ideal als Partner positioniert, um Investitionen in diesem dynamischen Sektor zu unterstützen. Angesichts des Energieverbrauchs von Rechenzentren belegen Erfolgsgeschichten von Greenfield-Finanzierungen wie Vantage zudem, dass diese Projekte auf nachhaltige Weise durchgeführt werden können.

Mit seiner Erfolgsbilanz und seiner einzigartigen Kombination aus Branchen- und Finanzierungs-Know-How ist SFS in einer optimalen Position, um neue und zukünftige Technologien zu unterstützen, die die digitale Transformation vorantreiben, indem komplexe und kapitalintensive Projekte wie Rechenzentren kommerzialisiert werden.

Verwandte Themen

Beginne deine Reise