Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Eishockeyspielern den Vorteil geben, den sie brauchen

ELITE Blade Performance Technology bringt Spitzentechnologie aufs Eis. Kontrollsysteme sorgen für ein konsistentes und zuverlässiges Schärfen, sodass die Spieler Höchstleistungen erbringen können.

Bereit für Höchstleistungen

In Kanada ist Hockey nicht nur ein Spiel — es ist ein ernstes Geschäft und ein großer Teil der nationalen Identität. Mehr als eine halbe Million registrierte kanadische Spieler spielen auf 2.860 Hallenbahnen und 5.000 Außenbahnen.

Also, was ist das Geheimnis der Geschwindigkeit, Agilität und Kontrolle eines Spielers? Die Antwort liegt in der Form oder dem Profil der Klinge des Schlittschuhs. Es mag zwar flach erscheinen, aber ein Skate-Blade hat eine Kurve oder eine Kombination von Kurven, von den Zehen bis zur Ferse, die das Gleichgewicht zwischen Agilität und Kraft bestimmen. Und jeder Spieler hat sein bevorzugtes Klingenprofil, mit dem er am besten manövrieren kann.

Das System von ELITE Blade macht es einfach, Hockeyklingen zu schärfen. Stellen Sie die Schlittschuhe auf die Maschine, wählen Sie die Schärfparameter auf dem Computerbildschirm und voilà — die Klingen werden exakt nach den Vorgaben des Spielers geschärft.

Wir liefern Präzision, Zuverlässigkeit und Konstanz

Kundenberichte von Elite Blade Skates aus Kanada

Formen und Schärfen mit ELITE Blade

Wie alle scharfen Kanten, Skate-Klingen werden mit der Zeit stumpf. Das Schärfen gibt ihnen neues Leben. Herkömmliche Schärftechniken können jedoch das Profil der Klinge verändern und die Leistung des Spielers beeinflussen.

Das ist das Problem, das der Gründer von Elite, Denis Proulx, für seinen Sohn, einen Spieler im Jugendsystem von Quebec, lösen wollte. Denis Proulx' frustrierte Suche nach einem Anbieter, der Klingen schärfen konnte, ohne deren Profil zu verschlechtern, führte schließlich dazu, dass er einen hochmodernen computergesteuerten Schärfer erfand, der die Klingenform perfekt konservieren konnte. Das war die Markteinführung von ELITE Blade Performance Technology.

Modernste Technologie für Elite-Spieler

„Unser System wird von mehr als 85 professionellen Eishockeyteams in Nordamerika verwendet“, sagt Brian Baxter, Präsident von ELITE Blade Performance Technology, „einschließlich der NHL, AHL, NCAA, Major Junior und der neuen Professional Women's Hockey League.“

„Das Wissen darüber, wie sich kleinste Veränderungen in der Form der Klinge auf den Skating-Stil und die Skating-Performance auswirken, hat große Fortschritte gemacht“, fügt Brian Baxter hinzu. „Als wir unsere Schärfsysteme von einem analogen System auf ein digitales System umstellten, benötigten wir ein digitales Steuerungssystem, das es uns ermöglichte, die Form der Klinge zu lesen und dann die Geschwindigkeit und den Druck des Stichs zu programmieren, um das Profil perfekt beizubehalten.“

Ein Mann benutzt eine der revolutionären Schärfmaschinen von ELITE Blade, um Schlittschuhe zu schärfen.
Ein Siemens Unified Basic Panel, das die Maschine einfach zu bedienen macht

Kontrolle für Präzision, Konsistenz, Zuverlässigkeit

Die innovative Lösung von ELITE Blade beinhaltet modernste Technologie von Siemens. „Unsere Lösung bietet Präzision, Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit und Konsistenz“, sagt Terry Raposo, Sales Account Manager, Siemens. „Das Steuerungssystem, das das SIMATIC HMI Unified Basic Panel, den SIMATIC ET 200SP 200SP-Controller und die SINAMICS S210-Servoantriebe umfasst, hilft dem System, die Präzision zu erreichen, die bei jedem Schärfen erforderlich ist.“ Ein einheitliches Grundpanel erleichtert die Bedienung der Maschine. Ein RFID-System verfolgt Nutzung, Leistung und Zustand und bietet ein hohes Maß an Rückverfolgbarkeit über alle Prozesse hinweg.“

Bessere Ergebnisse für die Spieler erzielen

Pat Langlois, der Head Equipment Manager des Teams, stellt sicher, dass die Spieler der Montreal Canadiens alles haben, was sie brauchen, um in Bestform zu bleiben. „Hockey ist etwas Besonderes“, sagt er. „Mein Job besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Spieler alles bekommen, was sie brauchen. Mit den Schlittschuhen ist viel Arbeit verbunden. Wir haben einen Kader mit 23 Spielern, und jeder Spieler verwendet sechzehn Sätze von Klingen.“

Die Verwendung des ELITE Blade-Systems hat die Arbeit von Pat Langlois erheblich erleichtert. „Das Wichtigste für mich ist Beständigkeit“, fügt er hinzu. „Wir haben bessere Tools, mit denen wir arbeiten können, um den Spielern bessere Ergebnisse zu bieten.“

Eine ELITE-Klingenschärfmaschine ist in einer Werkstatt aufgestellt.
Das Wichtigste für mich ist Beständigkeit. Wir haben bessere Tools, mit denen wir arbeiten können, um den Spielern bessere Ergebnisse zu bieten.
Pat Langlois, Leitender Ausrüstungsmanager, Montréal Canadiens