Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Ein Wettbewerbsvorteil beginnt in der Fabrikhalle

Die europäische Automobilindustrie durchläuft einen Wandel, der sowohl die produzierten Fahrzeuge als auch die Arbeitsweise der Fabriken verändert. Im Jahr 2025 wurden in der Europäischen Union 12,6 Millionen Personenkraftwagen hergestellt, wobei Elektro- und Hybridmodelle fast 40% der Gesamtmenge ausmachten.

Transformation des europäischen Automobilsektors

Siemens Automotive Conference — Polen 2026 — Ausgaben

Die Veränderungen in der Produktionsstruktur erfordern, dass die Produktionsstätten ihre Prozesse, Technologien und Fähigkeiten anpassen, um neuen Produkten und einem sich entwickelnden Markt gerecht zu werden. In diesem Umfeld wird die Wettbewerbsfähigkeit einer Fabrik zunehmend durch ihre Flexibilität, die Geschwindigkeit, mit der sie neue Technologien einführt, und das Fachwissen ihrer Belegschaft bestimmt.

Auf der Siemens Automotive Conference 2026 kamen Vertreter aus Industrie, Technologie und Wissenschaft zusammen, um zu erörtern, wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge, Automatisierung und Daten genutzt werden können, um der europäischen Automobilindustrie einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die Siemens Automotive Conference 2026 brachte über 100 Teilnehmer zusammen, die mehr als 40 Unternehmen aus der Automobilbranche vertraten. Im Laufe von zwei Tagen erörterten Branchenvertreter und Experten, wie das volle Potenzial der Technologien ausgeschöpft werden kann, die bereits in den Werkshallen zum Einsatz kommen — indem man sie nutzt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Anlagen zu modernisieren und zukünftiges Wachstum zu planen. Zu den wichtigsten Diskussionsthemen gehörten künstliche Intelligenz, Robotisierung, digitale Zwillinge und Cybersicherheit.

Ein wiederkehrendes Thema war die praktische Anwendung dieser Lösungen. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil kann vor allem durch Einrichtungen erzielt werden, die in der Lage sind, effizient vom Testen zur vollständigen Implementierung überzugehen, indem sie Automatisierung, Software, Daten und KI in bestehende Prozesse integrieren und gleichzeitig ihre Belegschaft auf neue Arbeitsweisen vorbereiten.

Die Automobilbranche braucht mehr Flexibilität

Einer der Tagesordnungspunkte war eine Debatte unter Branchenführern, die sich mit der Zukunft des europäischen Automobilsektors befasste. Die Branche steht derzeit unter erheblichem Kosten- und Investitionsdruck. Es gibt einen ständigen Wettbewerb um neue Projekte und Produktionsstätten, während sich Produktionsmodelle, Technologien und Wertschöpfungsketten weiterentwickeln. Folglich kann die Wettbewerbsfähigkeit von Produktionsanlagen nicht mehr ausschließlich anhand der Kosten definiert werden.

„Heute benötigt der europäische Automobilsektor in erster Linie mehr Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, da die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr allein von den Kosten bestimmt wird. Ebenso wichtig ist es, schnell auf Marktveränderungen oder Störungen in den Lieferketten reagieren zu können — und hier kommt die Technologie ins Spiel „, sagte Maciej Zieliński, CEO von Siemens Polen.

Siemens Automotive Conference — Polen 2026 — Future-Talks

Transformation ohne Betriebsunterbrechung

Eine der größten Herausforderungen bei dieser Transformation ist die Modernisierung von Anlagen, die weiterhin aktiv produzieren. Neue Lösungen müssen in die bestehende Infrastruktur integriert und skaliert werden, während gleichzeitig die Kontinuität der Produktion gewährleistet ist.

Das Volkswagen-Werk Poznań in Września durchläuft derzeit eine solche Transformation, da es erweitert wird, um die Produktion des elektrischen Volkswagen Crafter aufzunehmen. Die Arbeiten werden während der laufenden Produktion durchgeführt, was eine präzise Planung und die Integration der neuen Infrastruktur in bestehende, betriebliche Systeme erfordert. Digitale Technologien spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Planung und Erprobung dieser Veränderungen. Wie Sebastian Gałka, Werksleiter bei ZF CV Systems Poland in Wrocław, feststellte, ermöglicht ein „digitaler Zwilling“ die Bewertung verschiedener Komponenten, Parameter oder Konfigurationen, bevor tatsächliche Änderungen am realen Prozess vorgenommen werden. Wenn eine Komponente oder ein Lieferant gewechselt wird, können viele Szenarien innerhalb des Modells bewertet werden. Dadurch wird der Bedarf an physischen Tests reduziert, das Risiko von Störungen minimiert und die für die Implementierung benötigte Zeit verkürzt.

Das Tempo, mit dem neue Technologien eingesetzt werden, ändert sich ebenfalls. Solutions, deren Entwicklung und Implementierung früher Jahre gedauert hat, müssen jetzt viel schneller von der Erprobung zur praktischen Anwendung übergehen.

„In der Vergangenheit hat die Implementierung von Innovationen Jahre gedauert; heute passiert das in einem Sprint. Deshalb sind die Menschen — und ihre Bereitschaft zu kontinuierlichem Lernen — von entscheidender Bedeutung „, erklärte Paweł Podlawski, Direktor für Produktion und Wartung bei Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Technologie verändert auch Fähigkeiten

Siemens Automotive Conference — Polen 2026 — Diskussion

Das beschleunigte Tempo des Wandels bedeutet, dass sich die Kompetenzen der Teams parallel zur Technologie weiterentwickeln müssen. Ingenieure, Automatisierungsspezialisten, Produktionspersonal, Wartungspersonal und IT-Experten arbeiten zunehmend an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen. Es wird zunehmend Wert auf technische Fähigkeiten, Offenheit für Veränderungen, Flexibilität und die Fähigkeit zum kontinuierlichen Lernen gelegt.

„Wissen allein reicht nicht mehr aus. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Teil unserer täglichen Realität geworden, weshalb moderne Teams eine Mischung aus technischem Fachwissen und Soft Skills benötigen. Offenheit, Flexibilität und die Fähigkeit, sich in einer sich schnell verändernden Welt zurechtzufinden, werden immer wichtiger „, fügte Anna Kołodziejczyk, CEO von Automatech, hinzu.

Robert Buba, Manager in der Abteilung Automatisierungstechnik bei Volkswagen Poznań, betonte, wie wichtig es ist, diejenigen, die täglich mit einem bestimmten Prozess arbeiten, in den Change-Management-Prozess einzubeziehen. Ihre Erfahrung ist bei der Entwicklung und Erprobung neuer Lösungen von unschätzbarem Wert. Gleichzeitig ist es unerlässlich, die Kompetenzen zu entwickeln, die für die Arbeit mit neuen Tools erforderlich sind.

Prof. Ireneusz Dominik von der Abteilung für Prozessautomatisierung der AGH University of Science and Technology wies auf die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft hin. Universitäten benötigen Zugang zu realen industriellen Problemen, Technologien und Prozessen, während Unternehmen damit beginnen können, die Kompetenzen zukünftiger Ingenieure aufzubauen und mit Talenten in Kontakt zu treten, lange bevor diese Personen den Arbeitsmarkt betreten.

Polen kann mehr als nur die Produktion anstreben

Die Transformation der europäischen Automobilindustrie wirft Fragen zur zukünftigen Rolle Polens auf. Jahrelang waren wettbewerbsfähige Arbeitskosten ein Hauptargument, um Investitionen in das Land zu locken. Heute werden jedoch das Fachwissen von Spezialisten, die Produktionsqualität, der Zugang zu Technologie und die Fähigkeit, komplexe Projekte durchzuführen, immer wichtiger.

Laut Maciej Zieliński sollte Polen sein bestehendes ecosystem — bestehend aus Herstellern, Zulieferern, Integratoren und Ingenieurbüros — nutzen, um Projekte anzuziehen, die sich auf Technik, Forschung und Technologieentwicklung konzentrieren. Dies würde es Polen ermöglichen, seine Beteiligung an den fortgeschritteneren Phasen der Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Dieser Trend ist auf dem Markt bereits sichtbar. Die polnischen Einrichtungen von ZF kombinieren Fertigung mit F&E-Kapazitäten, Design, Test und Validierung und entwickeln gleichzeitig Lösungen wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). In ähnlicher Weise hat das Werk von Mercedes-Benz Manufacturing Poland in Jawor seinen Anwendungsbereich erweitert und sich von der Motorenproduktion zur Batterieherstellung und in jüngerer Zeit zu neuen Bereichen im Zusammenhang mit Elektromobilität entwickelt.

Im aktuellen geopolitischen Klima nimmt auch die Bedeutung lokaler Lieferketten und Partnerschaften zu. Ein höherer Grad an „lokalen Inhalten“ stärkt die Widerstandsfähigkeit der Produktion und ermöglicht eine effektivere Reaktion auf Störungen. Darüber hinaus kann das Fachwissen, das in der Automobilbranche gesammelt wurde, auf andere Branchen angewendet werden, einschließlich des Sektors mit doppeltem Verwendungszweck (zivil und militärisch).

Daten und KI werden zu einer Fabrikanlage

Mit der Weiterentwicklung von Industrie 4.0 haben Produktionsstätten Zugriff auf ein ständig wachsendes Datenvolumen, das von Maschinen, Systemen und Prozessen generiert wird. Die bloße Fähigkeit, diese Daten zu sammeln, bietet jedoch an sich keinen Wettbewerbsvorteil. Was wirklich zählt, ist die Datenqualität, der richtige Kontext und die Fähigkeit, diese Informationen für Entscheidungen in Bereichen wie Qualitätskontrolle, Produktivität, Wartung und Energieverbrauch zu nutzen.

Künstliche Intelligenz ermöglicht die Analyse dieser Informationen zur Unterstützung bestimmter Betriebsprozesse. Ein Beispiel ist die vorausschauende Wartung, bei der Algorithmen mehrere Signale von Maschinen gleichzeitig analysieren können, um ein erhöhtes Risiko von Schäden oder Ausfällen zu identifizieren. Die endgültige Entscheidung liegt beim menschlichen Bediener, der die Empfehlung im Kontext des gesamten Prozesses bewertet.

Wie Prof. Ireneusz Dominik von der AGH-Abteilung für Prozessautomatisierung betonte, liegt das größte Potenzial industrieller KI in Lösungen, die spezifische prozessbezogene Herausforderungen angehen, darunter Bildverarbeitungssysteme, Qualitätskontrolle, Robotik und Prozessdatenanalyse. In industriellen Umgebungen wird der Wert einer Technologie durch ihre Zuverlässigkeit, ihre Fähigkeit, sich in bestehende Prozesse zu integrieren, und ihre Effektivität in der täglichen Produktion bestimmt.

Eine digitale Fabrik muss auch sicher sein.

Siemens Automotive Conference — Polen 2026 — Ausstellung

Da immer mehr Maschinen, Geräte und Systeme miteinander verbunden werden, gewinnt industrielle Cybersicherheit zunehmend an Bedeutung. Durch die Digitalisierung rücken IT-, Automatisierungs- und Betriebstechnologien näher zusammen. Daher erfordert der Schutz einer modernen Produktionsanlage die Zusammenarbeit der für diese Bereiche verantwortlichen Teams sowie die Integration von Sicherheitsmaßnahmen von Beginn des Entwurfs- und Modernisierungsprozesses an.

Die Diskussionen auf der Siemens Automotive Conference 2026 haben gezeigt, dass der Wettbewerbsvorteil des europäischen Automobilsektors von der effizienten Implementierung von Technologie, qualifizierten Arbeitskräften, Anlagenflexibilität und Produktionssicherheit abhängt. Für Polen ist dies eine Gelegenheit, seine Rolle in der europäischen Automobilindustrie weiter zu stärken — auch in den Bereichen Technik, Design und Technologieentwicklung.