Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® optimiert Kaltwassersysteme, um den Komfort zu erhöhen, die Energiekosten zu senken und die Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten. Diese patentierte, automatisierte Lösung nutzt integrierte Analysen, um den internen Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, um einen dauerhaften Wert zu erzielen.

Meistern Sie Ihre betrieblichen Herausforderungen mit Demand Flow

Ein System, das unter dem Spitzenwirkungsgrad arbeitet, wird wahrscheinlich zu Energieverschwendung führen und Ihre Kosten erhöhen. Schlechte Systemleistung und Ausfälle können durch ein fehlerhaftes Design oder durch schlechten Betrieb und Wartung verursacht werden, aber auch durch globale Wettertrends und unvorhersehbare Muster. Was auch immer die Ursache sein mag, die Auswirkungen sind ein erhöhter Energieverbrauch und höhere Kosten und können den Komfort und die Produktivität der Insassen beeinträchtigen. Demand Flow for Chilled Water (CHW) -Systeme sind eine ganzheitliche Anwendung thermodynamischer Prinzipien, die betriebliche Probleme schnell löst. Es wurde auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Optimierung von Kaltwassersystemen entwickelt, um Ihre Herausforderungen zu lösen.

Ein ganzheitlicher Demand-Flow-Ansatz zur Optimierung Ihres Systems

Demand Flow verwendet intelligente, leistungsstarke und bewährte Methoden, um die Systemleistung, Energieeffizienz und den Komfort der Insassen zu verbessern.

Minimalistische digitale Illustration einer Anzeige im Geschwindigkeitsmesser-Stil mit blaugrünen Segmenten auf dunkelblauem abstraktem Hintergrund. Die Grafik umfasst eine zentrale Nadel, drei kleine nach unten zeigende Pfeile über dem Messgerät und ein Raster aus kleinen Punkten auf der rechten Seite, das auf Leistung, Kennzahlen oder Fortschrittsverfolgung hindeutet.

Reduzieren der Ausfallzeit

Reduziert das Risiko unerwarteter Ausfallzeiten, senkt die Kosten und verlängert die erwartete Lebensdauer Ihrer Ausrüstung.

Abstrakte Darstellung von sich verzweigenden Pfeilen, die sich von einem einzigen Pfad trennen, umgeben von kleinen geometrischen Formen auf dunkelblauem Hintergrund, was auf Datenfluss oder -verteilung hindeutet.

Flexible Anwendung

Kann auf jedem BACNET-kompatiblen Gebäudeautomationssystem und jeder Kühlanlage installiert werden, ohne dass das System heruntergefahren werden muss.

Minimalistische Abbildung einer Lupe mit einem Euro-Symbol in der Mitte auf dunklem abstraktem Hintergrund, was auf Finanzanalysen oder Kosteneinblicke hindeutet.

Keine versteckten Kosten

Siemens ist Eigentümer von Demand Flow, kann also garantieren, dass keine versteckten Lizenzgebühren anfallen.

Minimalistische Darstellung von drei beschrifteten horizontalen Balken („A“, „B“ und „C“), die in einer Liste angeordnet sind, mit Abwärtspfeilen darüber auf dunklem abstraktem Hintergrund, was auf eine Rangfolge oder Priorisierung hindeutet.

Reduzieren Sie den Energieverbrauch

Sorgt für sofortige Energieeinsparungen von bis zu 40% pro Jahr und eine Amortisationszeit von etwa drei Jahren.

Minimalistische Darstellung einer Stoppuhr mit einem Balkendiagramm im Inneren, umgeben von kleinen Punkten und Aufwärtspfeilen auf dunklem abstraktem Hintergrund, was auf Leistungsverfolgung oder Effizienz hindeutet.

Verlängern Sie die Lebensdauer der Ausrüstung

Eine höhere lieferbare Tonnage, die von Demand Flow bereitgestellt wird, führt zu mehr Redundanz. Eine kürzere Laufzeit bedeutet weniger Wartung und Verschleiß.

Minimalistische Darstellung eines vertikalen Blocks mit fließenden Wellenlinien, die sich nach außen erstrecken, auf einem dunklen abstrakten Hintergrund mit kleinen Pfeilen und Punkten, was auf Bewegung oder Energiefluss hindeutet.

Verbessern Sie die Raumklimaqualität

Erhöht den Komfort der Insassen und bietet eine effektivere Feuchtigkeitskontrolle. Es benötigt weniger Energie, um potenziell kältere Kaltwassertemperaturen bereitzustellen.

Minimalistische Darstellung eines horizontalen Pfeils, der durch kreisförmige Formen auf dunklem abstraktem Hintergrund verläuft, was auf einen kontinuierlichen Fluss oder einen stromlinienförmigen Prozess hindeutet.

Vereinfachen Sie den Systembetrieb

Die Sequenzierung von Kältemaschinen in Siemens Demand Flow erfolgt in der Regel anhand der Betriebsstunden, die für eine intuitive Sequenzierung der Geräte und eine verbesserte Systemzuverlässigkeit und -steuerung angepasst werden können.

Volle Unterstützung während Ihrer gesamten Nachhaltigkeitsreise

Unsere Experten begleiten Sie auf Ihrem Weg zu Energieeffizienz und Dekarbonisierung. IoT-gestützte Überwachung erhöht die Prozesstransparenz. Kontinuierliche Dateneinblicke zeigen Einsparpotenziale und Optimierungsmaßnahmen auf. Unser vierstufiger Ansatz gewährleistet langfristige Effizienz und Nachhaltigkeit.

Abbildung eines Arbeiters in einer Warnschutzjacke, der einen Laptop benutzt, mit verbundenen Dashboards, auf denen Diagramme, Messgeräte und Überwachungsdaten auf einem dunklen abstrakten Hintergrund angezeigt werden, was auf eine Systemüberwachung in Echtzeit hindeutet.

Überwachen

Kenntnis des Energie- und Kosteneinsparpotenzials

Desktop-Monitor mit steigenden Liniendiagrammen und Leistungstrends, mit verbundenen Symbolen und Pfeilen auf dunklem abstraktem Hintergrund, was auf Datenanalysen und Wachstumsverfolgung hindeutet.

Diagnostizieren

Detailliertes Umsetzungskonzept und Geschäftsmodelle

Vertikale Balken mit einem aufsteigenden Pfeil darüber und einem in der Nähe befindlichen Symbol auf dunklem abstraktem Hintergrund, was auf Leistungsverbesserung oder Wachstum hindeutet.

Optimierung

Höhere Leistung, geringere Kosten und geringere Risiken

Ausrüstung, die Industriegebäude umgibt, mit einem kreisförmigen Pfeil und einem kleinen Unendlichkeitssymbol, was auf kontinuierliche Optimierung oder Lebenszyklusmanagement hindeutet.

Unterstützen

Sorgen Sie für höchste Leistung und maximieren Sie die Kosteneinsparungen

Stilisierte Fotocollage in einer „X“ -Form, die zwei Personen zeigt, die durch einen modernen Korridor mit geschwungenen architektonischen Linien und lila-blauer Beleuchtung gehen.

Building X — Sprung in die Zukunft der Gebäude

Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie Ihre Ziele erreichen, mit einer Suite von KI-fähigen Anwendungen und einer offenen Plattform, um maximale Konnektivität zu schaffen, die Ihre Gebäude zukunftssicher macht.

  • Verbessern Sie das Nutzererlebnis
  • Verbessern Sie Ihre Leistung
  • Schaffen Sie eine nachhaltige Zukunft

Erfahren Sie mehr über Building X