Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Solaranlage mit mehreren Reihen von Sonnenkollektoren unter strahlend blauem Himmel.

SION-Leistungsschalter für Polens Energiewende

Polen arbeitet intensiv daran, seine Energieerzeugung zu diversifizieren und seine Abhängigkeit von Kohle zu verringern — und Solarenergie spielt bei diesen Bemühungen eine wichtige Rolle. Zuverlässige Mittelspannungstechnik von Siemens ist für den Betrieb der großen Photovoltaik-Kraftwerke in Polen unerlässlich.

Schneller Ausbau der Sonnenenergie

Schneller Ausbau der Sonnenenergie

Die polnische Regierung beabsichtigt, die gesamte Kapazität des Landes für erneuerbare Energien bis 2030 auf 23 bis 25 Gigawatt (GW) auszuweiten. (1) Die Bemühungen kommen schnell voran: Die installierte elektrische Leistung von Fotoanlagen stieg von weniger als 0,3 GW im Jahr 2018 auf etwa 15 GW im Jahr 2023. (2) Staatliche Subventionen unterstützen diese Bemühungen.

  1. Regierung Polen
  2. Europäische Energiewende
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Schnelle Inbetriebnahme für ein führendes Unternehmen

20

Nur 20 Wochen zwischen der Bestellung und der Inbetriebnahme.

700

Lamel produziert und verkauft derzeit rund 700 Paneele pro Jahr.

300

Seit 2018 hat Lamel über 300 seitliche Schutzschalter von Siemens installiert.

SION-Schutzschalter in Aktion

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Umspannwerke für Netzanschlüsse

Im Jahr 2023 errichtete ein Investor zwei Photovoltaikfelder im Norden des Landes in Gdansk: eines mit einer installierten elektrischen Leistung von 2 Megawatt, das andere mit 4 Megawatt.

Beide Felder speisen ihren Strom in das öffentliche Netz ein, um Haushalte und Unternehmen in der Region mit klimaneutralem Strom zu versorgen. Jedes der beiden Felder hat sein eigenes Umspannwerk mit Transformatoren, um den erzeugten Strom umzuwandeln und in das öffentliche Netz einzuspeisen. Leistungsschalter in den Umspannwerken schützen die Verbindung zwischen dem Netz und den Transformatoren und schalten sie im Fehlerfall oder zur Wartung ab.

30 Jahre Erfahrung mit Kraftübertragung

Der Investor beauftragte Lamel, ein Familienunternehmen, das sich auf die Planung und den Bau von Mittelspannungssystemen spezialisiert hat, mit dem Bau der Umspannwerke. Lamel wurde 1992 gegründet, beschäftigt rund 170 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Pępowo. Neben der Herstellung von Mittelspannungsschaltanlagen baut Lamel auch Niederspannungsschaltanlagen und Umspannwerke. Das Unternehmen verkauft rund 700 Panels pro Jahr.

Zwischen der Bestellung und der Inbetriebnahme wurden nur 20 Wochen benötigt. Die Umspannwerke wurden im Mai 2023 fertiggestellt, kurz bevor die Photovoltaikfelder den kommerziellen Betrieb aufnahmen.

„Die Kombination unserer Expertise in elektrotechnischen Lösungen mit einem bewährten Siemens-Produkt hat unseren Kunden überzeugt“, sagt Sławomir Plichta, Vizepräsident von Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Bewährte Technologie aus Berlin

Bei der Auswahl von Leistungsschaltern für die Schaltanlagen entschied sich Lamel für die international anerkannte und führende SION-Modellreihe von Siemens. Die 3AE6-Vakuum-Leistungsschalter stammen alle aus der Siemens-Mittelspannungsfabrik in Berlin. Die Leistungsschalter sind jeweils vor einem Transformator mit einer Leistung von 2 MVA installiert.

Seit Beginn der Partnerschaft mit Siemens im Jahr 2018 hat Lamel über 300 seitliche Leistungsschalter von Siemens installiert. Dank der kompakten Abmessungen der SION-Einheit ist Lamel auch in der Lage, kompaktere Panels zu entwerfen, was wertvollen Platz spart. Zusätzlich zu ihrer kompakten Bauweise zeichnen sich die SION-Leistungsschalter durch ihre hohe Zuverlässigkeit und ihren jahrzehntelangen wartungsfreien Betrieb sowie durch ihre innovative Vakuumtechnologie aus.

Ausschlaggebend waren kurze Lieferzeiten und die Tatsache, dass wir eine maßgeschneiderte Lösung anbieten konnten. Unsere Fähigkeit, ein in Polen gebautes System mit der bewährten Mittelspannungstechnologie von Siemens in Deutschland zu kombinieren, war ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Slawomir Plichta, Vice President, Lamelle

Beginnen Sie Ihre Reise