Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Auf Wachstum ausgerichtet: Mitgestaltung der digitalen Transformation

Polycab India Limited revolutioniert den Markt für Kabel und Leitungen. Durch die Nutzung von Siemens Xcelerator und die Zusammenarbeit mit Hi-Mak, einem der führenden Siemens Xcelerator ecosystem Xcelerator-Ökosystempartner in Indien, treibt Polycab die digitale Transformation voran, um Indiens boomenden Markt zu unterstützen.

Die digitale Transformation von Polycab

Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den steigenden Anforderungen des Infrastruktursektors gerecht zu werden, erkannte Polycab die Notwendigkeit einer digitalen Transformation. Das Unternehmen stand vor Herausforderungen wie mangelnder Transparenz auf Werkstattebene in Bezug auf Produktion, Analyse von Maschinenausfällen und Energieverbrauch. Siemens hat eine perfekte Lösung kuratiert.

Eine Fabrik mit einer großen Anlage und Maschinen im Hintergrund.

Die perfekte Lösung kuratieren

Ein Symbol, das eine einfach zu verwaltende Inventarpartnerschaft mit dem Symbol einer Hand darstellt, die einen Schlüssel hält.

Siemens Xcelerator und Ökosystempartner

Die umfassende Siemens Xcelerator Suite ermöglicht die nahtlose Integration digitaler Technologien in den Betrieb von Polycab. Die Ökosystempartner von Siemens spielten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung dieser Ziele der digitalen Transformation.

Ein Symbol für erhöhte Verfügbarkeit mit einfach zu verwaltendem Inventar, das eine Ausrüstung und ein Pluszeichen enthält.

Digitales Umstyling mit Industrial Edge

Das Edge-fähige SIMATIC IPC227G verband Polycabs S7-basierte Systeme und Systeme von Drittanbietern für Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung. Die Daten flossen über SiteWise Edge an AWS, was Analyse-Dashboards und den lokalen Betrieb ermöglichte.

Ein Symbol, das für verbesserte Effizienz mit einfach zu verwaltendem Inventar steht.

Entwickeln und Bereitstellen mit Hi-Mak

Hi-Mak, ein wichtiger Xcelerator-Partner in Indien, spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten, schnell skalierbaren Digitalisierungsansatzes und der Implementierung der Polycab-Lösung unter Verwendung seiner starken Expertise in den Bereichen Industrial Edge und Cloud.

Nutzung der Leistungstransparenz zur Optimierung

Ein Diagramm, das einen Cluster von miteinander verbundenen Knoten zeigt, mit dem Text

Prozessoptimierung mit Industrial Edge

Polycab India nutzt das Fachwissen von Siemens Xcelerator und Hi-Mak, um die Draht- und Kabelproduktion zu digitalisieren. Auf der Hannover Messe 2025 erzählte Bhargav Vyas von Hi-Mak, wie dies Echtzeitdaten, vorausschauende Wartung und fortschrittliche Analysen im Betrieb von Polycab ermöglicht.

Die Früchte ernten: Von Polycab realisierte Vorteile

Polycab hat aus dieser Initiative zur digitalen Transformation mehrere Vorteile gezogen. Das Unternehmen erreichte Produktionstransparenz in Echtzeit, sowohl schicht- als auch maschinentechnisch, auf Werkstattebene für jedes Werk. Der Energieverbrauch wurde sowohl produkt- als auch maschinenspezifisch überwacht, und es wurde eine Analyse der Maschinenausfallzeiten zusammen mit den Gründen für Ausfallzeiten durchgeführt. Maßgeschneiderte Berichtslösungen lieferten wertvolle Einblicke, und die Implementierung stellte die Einhaltung der Cybersicherheit gemäß IEC 62443 sicher. Die Flexibilität, Edge-Apps in Zukunft für verschiedene Anwendungsfälle wie lokale Datenanalysen und Zustandsüberwachung zu verwenden, war ebenfalls ein erheblicher Vorteil.

Ein Diagramm, das den sechsten Schritt eines siebenstufigen Prozesses zeigt, beschriftet
Modulares Konstruktionsdiagramm mit miteinander verbundenen sechseckigen Formen, die effiziente Cluster-Lösungen darstellen

Transformation für beschleunigtes Wachstum

Die erfolgreiche digitale Transformation von Polycab schafft die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum und Expansion. Das Unternehmen plant, die Lösung zusammen mit speziellen Lösungen, die sich auf prädiktive Wartung konzentrieren, auf andere Produktionsstandorte auszuweiten.

Da die Draht- und Kabelindustrie weiter wächst, bleibt das Engagement für Qualität und Sicherheit von größter Bedeutung. Unternehmen wie Polycab India Limited sind wegweisend, indem sie die digitale Transformation begrüßen und fortschrittliche Technologien nutzen, um sicherzustellen, dass ihre Produkte den höchsten Standards entsprechen.

Durch strategische Partnerschaften mit Siemens und Ökosystempartnern wie Hi-Mak hat Polycab erfolgreich Lösungen implementiert, die Produktionstransparenz und Energieeffizienz in Echtzeit bieten und gleichzeitig Produktionsstandards und Benchmarks erfüllen. Während sie ihre digitale Präsenz in ganz Indien weiter ausbauen, setzt Polycab neue Maßstäbe in der Branche und zeigt, wie Innovation und Zusammenarbeit Exzellenz und Zuverlässigkeit im Kabel- und Leitungssektor fördern können.

Erkunden Sie weitere Polycab-Ressourcen

Beginnen Sie Ihre Reise