Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Erstes Mal richtig: Standards steigern Effizienz und Qualität

Bei Masco Group Automation ist Qualität unerlässlich, aber kostspielig. Standardisierung ist die Lösung, sagt Geschäftsführer Saverio Mottana. Mit MTP für die Linienintegration und einem Standardportfolio für die Digitalisierung werden Projekte jetzt um 20% schneller ausgeführt, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen.

Skids to lines: Wie Masco beim ersten Mal erfolgreich ist, oder?

Reference Masco - Pharmaceutical-equipment

Die Masco Group bietet Produktionsprozesse und Ausrüstung sowie Dienstleistungen für die Pharma-, Biotech-, Kosmetik- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie an.

In den Produktionsstätten der Masco Group in Settala, in der Nähe der italienischen Stadt Mailand, herrscht Hochbetrieb. Eine glänzende Reihe von Kufen und Leitungen bevölkert die große Baugruppe, von denen einige kurz vor der Fertigstellung stehen und auf den Versand warten, andere mitten in der Baustellenabnahme und andere befinden sich noch im Bau. Eines haben sie gemeinsam, dass sie alle die höchsten Erwartungen in Bezug auf Qualität und Kosten erfüllen müssen, sagt Saverio Mottana, Geschäftsführer von Masco Group Automation (MGA): „Qualität ist für unsere Kunden unerlässlich, insbesondere in der Pharmaindustrie. Deshalb ist ‚First Time Right' unser Motto — und Standards sind ein Weg, dies zu erreichen.“

Wie profitiert Masco Group Automation von der Standardisierung ihrer Geräteeinheiten? Sehen Sie sich das Video an, um mehr über First-Time-Right und erhöhte Effizienz mit MTP und Automatisierung zu erfahren.

Herausforderung Automatisierung: Innovation, Qualität und Kosten in Einklang bringen

Als Managing Director MGA ist Mottana für das Automatisierungs- und Digitalisierungsgeschäft verantwortlich: „Wir bieten unsere Dienstleistungen den Unternehmen der Gruppe, aber auch direkt den Kunden an. Als Trendsetter fördern wir Innovation und modernste Technologien, um den größtmöglichen Nutzen aus unseren Projekten zu ziehen — aber wir müssen auch herausfordernde Zeitpläne und Anforderungen erfüllen. Qualität ist nicht nur wichtig, sie ist auch ein Kostenfaktor. Es ist unsere Aufgabe, unnötige Kosten für unsere Kunden zu vermeiden, aber auch für uns.“

Gebäude mit Firmennamen auf einem Schild vor den Gebäuden

Über ihre Unternehmen STILMAS, OLSA und DOC entwickelt die Masco Group innovative Lösungen für Reinstwasser, Aufbereitung sowie Dokumentation, Organisation und Beratung.

Qualität ist ein Preis, und wir müssen unnötige Kosten in unseren Projekten vermeiden. Deshalb ist es so wichtig, gleich beim ersten Mal richtig zu sein — und Standards sind ein Weg, dies zu erreichen.
Saverio Mottana, Managing Director, Masco Group Automation

MGA kombiniert Flexibilität, Qualität und Effizienz

Reference Masco - control cabinet

Masco Group Automation bietet Automatisierungsdienstleistungen für die Unternehmen der Masco Group und Kunden.

Die Kufen und Leitungen der Masco Group werden in der Regel als Einheiten entwickelt, die Teil eines größeren Fertigungsrahmens sind, erklärt Mottana: „Und deshalb ist die Linienintegration für uns ein so wichtiger Aspekt. Um die Zeit-, Kosten- und Qualitätsanforderungen zu erfüllen, müssen unsere Verpackungseinheiten zusammenarbeiten und eine gemeinsame Sprache sprechen — und das erreichen wir durch Standardisierung.“ Als Siemens Solution Partner vertraut Masco seit langem auf Produkte und Dienstleistungen von Siemens, einschließlich der Standardisierung ihrer Automatisierungssysteme mit Siemens-Produkten, wo immer dies möglich ist. Ein Teil dieser Standardisierungsstrategie beinhaltet die Leitungskommunikation, sagt Mottana: „Mit dem Modultyppaket als Standard können wir Geräte sowohl flexibel als auch effektiv verwalten und integrieren.“

Rationalisierung der Integration für „Plug and Produce“

Module Type Package (MTP) ist ein Standard, der Plug & Produce ermöglicht. Mit MTP kann MGA Produktionslinien einfach mithilfe von MTP-Dateien konfigurieren und zusammenbauen, wodurch der Aufwand für die Linienintegration minimiert wird: „Wir verwenden den MTP Creator, um unser Projekt einfach zu exportieren und es in das Produktionsframework der Linie oder des Skids zu importieren“, erklärt Igor Venanzoni, Key Account & Sales Manager bei MGA. Dieses Plugin für TIA Portal ermöglicht die native Generierung von MTP-Dateien direkt im Engineering-Framework, ohne dass zusätzliche Tools erforderlich sind, sagt Venanzoni: „Wir können einfach die Daten aus unserem Projekt verwenden und sie in der Integrationsebene wiederverwenden, mit 100% iger Kompatibilität und ohne Nacharbeit.“

Reference Masco - SIMIT Project

Die Leitungskommunikation über MTP ist im TIA Portal konfiguriert.

Mit dem MTP Creator können wir einfach die Daten aus unserem Engineering-Projekt im TIA Portal verwenden und sie in der Integrationsebene wiederverwenden, mit 100% iger Kompatibilität und ohne Nacharbeit.
Igor Venanzoni, Großkunden- und Vertriebsleiter, Masco Group Automation

Standardisierung: Automatisierung, Visualisierung, Integration

Reference Masco - SIMATIC HMI

Mit seinem eleganten, modernen Aussehen und seiner intuitiven Bedienung bietet SIMATIC WinCC Unified eine hervorragende Grundlage für die Standardisierung der Bedienoberflächen bei MGA.

Für MGA ist die Standardisierung nicht nur auf die Linienintegration beschränkt. Die Automatisierungsarchitektur basiert standardmäßig auf SIMATIC-Controllern und -Komponenten, und alle Merkmale und Funktionen der Lösungen werden in TIA Portal mithilfe der Process Function Library entwickelt. „Das Bibliothekskonzept ermöglicht es uns, Funktionsblöcke wiederzuverwenden und unsere Technik zu standardisieren. Wir gehen von einer soliden, vorab getesteten Basis aus, was uns hilft, unsere Projekte schneller abzuwickeln „, fährt Venanzoni fort, „und wir verwenden auch SIMATIC WinCC Unified als Standard sowohl für die SCADA-Ebene als auch für den lokalen Betrieb der einzelnen Skids.“ Die einheitliche Oberfläche mit ihrer intuitiven Bedienung unterstützt die Bediener bei ihrer täglichen Arbeit und reduziert die Schulungszeiten, ein wichtiger Aspekt sowohl in Bezug auf die Produktionskosten als auch auf die Qualität.

Digital Twin verkürzt die Projektzeiten um Monate

Standardisierung ist auch die Grundlage für eine effektivere und effizientere Projektabwicklung, fährt Venanzoni fort: „Basierend auf unserer Siemens-Standardarchitektur können wir mit der SIMIT-Simulationsplattform problemlos einen Digital Twin der Automatisierung erstellen. Das hilft uns, das Testen unserer Projekte zu optimieren, es unterstützt uns bei der Inbetriebnahme und es ist auch wichtig für komplexe Projekte, zum Beispiel, wenn wir eine Maschine nachrüsten müssen, die in Produktion ist.“ Die Einsparungen bei der Projektdurchführungszeit sind ein überzeugendes Argument für das Geschäft der Gruppe, fügt Saverio Mottana hinzu: „In einem speziellen Fall erinnere ich mich, dass wir das Projekt gewonnen haben, weil wir bei einer Projektzeit von zwei Jahren zwei Monate sparen konnten.“

Reference Masco - SIMIT Project

Masco Group Automation kann das Engineering und Testen ihrer Lösungen mit einem Digital Twin der Automatisierung in der SIMIT-Simulationsplattform optimieren.

Die SIMIT-Simulationsplattform und der Digital Twin helfen uns, Tests und Inbetriebnahme zu optimieren, insbesondere bei komplexen Projekten, wenn wir zum Beispiel eine Maschine nachrüsten müssen, die sich in Produktion befindet.
Igor Venanzoni, Großkunden- und Vertriebsleiter, Masco Group Automation

Die nächsten Schritte von MGA: Standard und Funktionalität erweitern

Reference Masco - Igor Venanzoni

Igor Venanzoni und das gesamte Team von MGA erweitern und verbessern kontinuierlich ihre technischen Standards, um ihren Lösungen einen Mehrwert zu verleihen.

Integration, Visualisierung und Automatisierung: MGA hat bei der Standardisierung ihrer Lösungen einen langen Weg zurückgelegt — aber, wie Saverio Mottana erklärt, ist Standardisierung ein fortlaufender Prozess: „Bei der Standardisierung geht es auch um kontinuierliche Verbesserung und darum, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Aus diesem Grund planen wir bereits, unser Toolset für MTP zu erweitern: Zusätzlich zum MTP Creator werden wir als Nächstes SIMATIC MTP Studio implementieren, das es uns ermöglicht, die MTP-Dateien zu überprüfen, bevor wir sie an die Website oder den Kunden liefern. Dies wird ein weiteres Tool sein, um die Projektqualität zu verbessern und die Projektkosten zu senken.“

Standardisierung kann dazu beitragen, die technischen Stunden pro Projekt um bis zu 20% zu reduzieren. Allein der Digital Twin kann die Projektzeiten um 10 bis 15% verkürzen. Und das hilft uns auch, die Gesamtkosten des Projekts um 20 bis 30% zu senken.
Saverio Mottana, Managing Director, Masco Group Automation

Fazit: 15% schnellere Ausführung, 30% Kosteneinsparungen

Aber die Standardisierung zahlt sich bereits aus, sagt Mottana: „Was wir bei Masco in Bezug auf Standardisierung und Modularisierung tun, wird dem Kunden helfen, seine Markteinführungszeit zu verkürzen, mehr Flexibilität bei der Nutzung der Leitungen zu bieten, ihm zu helfen, seine Anlagen zu optimieren und die Projektzeiten zu verkürzen.“ Aber es sind auch MGA selbst, die von der Standardisierung profitieren, fährt Mottana fort: „Was wir in unseren Projekten beobachten können, ist, dass Standardisierung dazu beitragen kann, die Entwicklungsstunden pro Projekt erheblich zu reduzieren, je nach Projekt um bis zu 20%. Allein der Digital Twin kann die Projektzeiten um 10 bis 15% verkürzen. Und das hilft uns auch, die Gesamtkosten des Projekts um 20 bis 30% zu senken.“ Und das alles bei gleichbleibend makelloser Qualität — „beim ersten Mal immer richtig“, sagt Mottana.