Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Steigert das Gesundheits- und Komfortniveau

Kongresszentrum von Pennsylvania

Für das Pennsylvania Convention Center wurde die Gewährleistung der Sicherheit und des Komforts der Besucher bei gleichzeitiger Wahrung einer hohen Nachhaltigkeit von der Vision in die Realität umgesetzt.

Überblick

Das Pennsylvania Convention Center im Herzen von Philadelphia ist eine der Säulen der Stadt zur Unterstützung der Hotellerie. Bei einem typischen Besucheraufkommen von über 1 Million Gästen pro Jahr trägt die 2 Millionen Quadratfuß große Anlage dazu bei, die Geschäftstätigkeit in Philadelphia im Wert von 600 Millionen $ voranzutreiben.

Mit dem Ziel, die Anlage zu modernisieren und die betrieblichen Umweltauswirkungen zu reduzieren und den Besuchern ein sicheres, komfortables und positives Kundenerlebnis zu bieten, investierten die Interessengruppen der Einrichtung klugerweise 15 Millionen $ in die Modernisierung der Infrastruktur.

Der strategische Modernisierungsplan beinhaltete den Einsatz modernster Luftreinigung und Belüftung, Technologien zur Senkung des Wasserverbrauchs, energieeffiziente LED-Beleuchtung, neue reflektierende Dächer, erweitertes Recycling und optimiertes Management von HLK, Beleuchtung und Strom.

Errungenschaften

Dollarzeichen-Icon-640x360

686.000 Einsparungen bei den Betriebskosten

Kosteneinsparungssymbole-640-360

4,5 Mio. Kilowattstunden (kWh) eingespart

(im Wert von 1,3 Mio. USD an monetären Ersparnissen)

Energieeffizienz-Icon-640x360

Senkung des Energieverbrauchs um 18%

Ein Logo für Zertifizierungen mit einem blau-weißen Farbschema.

2 Zertifizierungen erreicht

LEED Gold und der Global Biorisk Advisory Council (GBAC) STAR

Zusätzliche Höhepunkte:

  • Reflektierendes Dach zur Kühlung des Gebäudes
  • Erweiterte Recyclingpraktiken für Lebensmittel und Getränke zur Abfallreduzierung
  • Hochmoderne Luftreinigungs- und Belüftungssysteme
  • Individuell überwachte Räume, die die Umgebung in Echtzeit kontrollieren
  • Öffentlicher Zugang zu „Greenscreen“ -Dashboards mit Echtzeitinformationen
  • Integration der beiden zentralen Heiz- und Kühlanlagen zur Verbesserung der Redundanz
Bild der Stadtdrohne des Pennsylvania Convention Center (PCC)

Portfolio

Select...

Siemens lieferte Demand Response- und Gebäudesteuerungssoftware, um Energiekosten und CO2-Emissionen zu senken.

Was die automatische Nachfragesteuerung angeht, kann das Convention Center jetzt direkt mit dem örtlichen Stromversorgungsunternehmen interagieren, um die Energiekosten besser verwalten zu können.

Auf der Seite der Gebäudesteuerung ermöglicht ein Siemens-Software-Frontend (Desigo CC) die integrierte Fehlererkennung von Gebäudeautomationssystemen mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und maschinellem Lernen, um Ausfälle vorherzusagen, bevor sie auftreten.

Diese kontinuierliche automatische Inbetriebnahme verbessert die Verfügbarkeit der Geräte, fördert die rechtzeitige präventive Wartung und erhöht den Komfort der Insassen.

Bild des Siemens-Differenzdrucksensors im Pennsylvania Convention Center (PCC).

Differenzdrucksensor

Innenausstattung des Pennsylvania Convention Center (PCC).

Innenraum des Pennsylvania Convention Center

Rat für umweltfreundliches Bauen im Pennsylvania Convention Center (PCC).

LEED-Gold-Zertifizierung//U.S. Green Building Council

Beginnen Sie Ihre Reise