Direkt zum Hauptinhalt
Teilnahmebedingungen

Gewinnspiel Partner Info 2026

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie die folgenden Teilnahmebedingungen:

Das Gewinnspiel wird von der Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemensstraße 90, 1210 Wien, Österreich, nachfolgend „Siemens“, veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme am Gewinnspiel sind Mitarbeiter:innen der Siemens Aktiengesellschaft Österreich sowie deren Angehörige ausgeschlossen. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Mehrfachregistrierungen werden nicht berücksichtigt.

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist eine Registrierung auf der Website https://www.siemens.com/de-de/content/partner-info-magazine/ erforderlich. Mit der Registrierung stimmen Sie den angeführten Teilnahmebedingungen zu. Alle teilnahmeberechtigten Personen, die sich im Gewinnspielzeitraum registrieren und den Teilnahmebedingungen zustimmen, nehmen an der Verlosung teil. Es sind folgende Daten in der auf der Website erscheinenden Maske anzugeben: Vorname, Nachname, E-Mail Adresse, Land. Eine Barablöse des Gewinns oder eine Abgeltung in anderen Sachwerten ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel beginnt am 01.07.2026, 12:00 Uhr und endet am 31.08.2026, 12:00 Uhr.

In Summe werden sechs Gutscheine für das „Steirereck am Pogusch“ im Wert von je 200,00 Euro verlost. Pro Gewinner:in wird ein Gutschein im Wert von 200,00 Euro vergeben. Die Gewinner:innen werden nach Ende des Gewinnspielzeitraums unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmer:innen per Zufallsgenerator ermittelt. Die Ziehung erfolgt durch Siemens unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Gewinner:innen werden per E-Mail verständigt. Ab Zeitpunkt der Verständigung hat der/die Gewinner:in 14 Tage Zeit, den Gewinn anzunehmen, indem er/sie seine/ihre Postanschrift an Siemens via E-Mail übermittelt. Sollte der/ die Gewinner:in nicht zum [o.g. oder] in der Gewinnbenachrichtigung angegebenen Zeitpunkt reagieren, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Verfällt der Gewinnanspruch aus o.g. Gründen wird ein/eine neue/r Gewinner:in ermittelt. Sofern die Ermittlung neuer Gewinner:innen nicht möglich ist, wird der Gewinn nicht vergeben. Der Gutschein wird postalisch an die, von den Gewinner:innen selbst mitgeteilten Postanschriften, versandt.

Siemens leistet keine Gewähr für die dauerhafte Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels. Vielmehr kann die Applikation aus unterschiedlichen, insbesondere äußeren Gründen, beendet oder zwischenzeitlich vom Netz genommen werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer:innen gegenüber Siemens resultieren. Die Haftung von Siemens im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel ist ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird.

Eine Verbindung zu LinkedIn, Meta Platforms oder Oracle besteht bei diesem von Siemens Aktiengesellschaft Österreich durchgeführten Gewinnspiel nicht. Das Gewinnspiel wird insbesondere nicht von LinkedIn, Meta Platforms oder Oracle organisiert, unterstützt oder gesponsert. Jede teilnehmende Person stellt LinkedIn, Meta Platforms und Oracle von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei.

Die Vertragserfüllung seitens Siemens steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder sonstigen Sanktionen entgegenstehen. Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels genutzt, insbesondere um die Gewinner:innen zu ermitteln, diese zu benachrichtigen und ihnen den Gewinn zuzusenden. Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Siemens Datenschutzerklärung abrufbar. Auf das Gewinnspiel ist ausschließlich österreichisches Recht anwendbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Siemens ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen unter Hinweis auf die Änderungen zu ändern.