Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Pairi Daiza

Pairi Daiza

Die Tiere von Pairi Daiza und ihre Besucher genießen dank des Technologie- und Lösungspartners Thermia von Siemens maßgeschneiderten Komfort.

Auf jedes Tier zugeschnittener Komfort

Der belgische Tierpark Pairi Daiza gehört zu den besten der Welt. Es sind 2 Millionen jährliche Besucher, würde ich zustimmen. Der Park beherbergt mehr als 800 Tierarten auf fast 75 Hektar und ist bestrebt, die Schönheit und Fragilität der Natur zu zeigen und gleichzeitig bedrohte Arten zu schützen. Dank der Siemens-Technologie und unseres zertifizierten Lösungspartners Thermia ist alles so konzipiert, dass es jedem Tier (und Besucher) maximalen Komfort bietet.

Eine auf jede Tierart zugeschnittene Umgebung

Bei Pairi Daiza ist Thermia für die Integration und Verwaltung von mehr als 50 Anlagen zuständig, um für jede Tierart das richtige Klima zu gewährleisten. Dank der Gebäudetechnik von Siemens können Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität perfekt gesteuert werden, ohne dass die Besucher sich unwohl fühlen. Sowohl Menschen als auch Tiere profitieren zu jeder Zeit von einer optimalen Umgebung.

„Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Pairi Daiza, Thermia und Siemens bietet die Stabilität, die für die Durchführung dieser technischen Implementierungen erforderlich ist, und berücksichtigt gleichzeitig Effizienz, Umweltschutz, Tierschutz und wirtschaftliche Rentabilität.“

Jean-François Hebert — Technischer Leiter bei Pairi Daiza

Pairi Daiza - ONE -4 Article - Right Container e8136c68-c28a-461e-a140-145bed01f768
Pairi Daiza - ONE - 4 Article - Left Container 45289d7c-832d-41b4-8f4d-fddc0ec0560b

„Dieses Projekt hatte besonders hohe Anforderungen an die Klimaanlage. Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Siemens und seinem ausgeklügelten Angebot in diesem Bereich waren wir in der Lage, eine geeignete Lösung mit Wärmerückgewinnung zu implementieren, die sehr wenig Energie verbraucht.“

Frédéric Vandewiele — Geschäftsführender Partner bei Thermia

Ein optimales Klima ohne Energieverschwendung

Das Wohlbefinden von Tieren und Besuchern ist für Pairi Daiza von größter Bedeutung. Das Klima muss überall perfekt sein, sowohl in den Gehegen — einschließlich denen im Land der Kälte — als auch in den Hotels des Pairi Daiza Resorts. Darüber hinaus setzt sich der „Garten der Welten“ dafür ein, seinen ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren — eine große Herausforderung, die seine Technologiepartner Siemens und Thermia gemeistert haben.

Maßgeschneidertes Klima und minimaler ökologischer Fußabdruck

Arktisches Klima, optimale Innentemperaturen im Hotel, angenehmer Lebensraum für Hunderte von Tierarten... Was auch immer die Herausforderung sein mag, Thermia, ein erfahrener Spezialist für die Planung und Implementierung von Klima-, Lüftungs- und Beleuchtungssystemen, konnte sie lösen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren ein Partner von Pairi Daiza und setzt die neueste Technologie von Siemens ein.

Aktiver Beitrag zur Erfahrung und zum Erfolg der Stakeholder

Die Tiere von Pairi Daiza und ihre Besucher genießen dank des Technologie- und Lösungspartners Thermia von Siemens maßgeschneiderten Komfort.

Desigo CC

Diese Gebäudemanagement-Plattform steuert, überwacht und optimiert alle Disziplinen in einem Gebäude, wie zum Beispiel die Unterkünfte und Hotels in Pairi Daiza. Die Lösung basiert ausschließlich auf offenen Standards und verbessert die Leistung während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Intelligentes Ventil von Siemens maximiert die Flexibilität und Effizienz von HVAC-Anlagen

Intelligente Ventile

Intelligente Ventile von Siemens für HVAC-Systeme garantieren ein optimales Raumklima und erhöhen gleichzeitig die Energieeffizienz und senken die Betriebskosten. Einfach zu planen, zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.