Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Cybersecurity in Automatisierungslösungen für die Industrie

NTO Automation hat beim Bau einer neuen Fabrik für einen großen Industriekunden eine zusätzliche Sicherheitslösung zwischen dem IT- und dem OT-Netzwerk eingeführt. Ein verstärkter Fokus auf Cybersicherheit in der industriellen Automatisierung hilft dabei, den Zugriff von der OT- zur IT-Ebene zu verhindern.

Security hat eine hohe Priorität

Security war einer der entscheidenden Parameter, als die Automatisierungslösung für eine neue Fabrik für ein großes dänisches Industrieunternehmen ausgeschrieben wurde. Daten aus der Automatisierung bilden die Grundlage für Finanztransaktionen mit den Kunden des Unternehmens. Daher ist es genauso wichtig, das OT-Netzwerk vor internen Angriffen zu schützen wie vor Hackerangriffen und Viren von außen. NTO Automation von Ikast hat die Ausschreibung gewonnen.

„Die meisten IT-Abteilungen denken nicht daran, dass, wenn sich ein Programmierer hinsetzt und eine SPS programmiert, sich diese Person von dort aus in das IT-System hacken könnte. Wir haben diese Möglichkeit durch die Art und Weise, wie wir dieses System entworfen haben, ausgeschlossen „, sagt Kurt Nordholt, Key Account Manager bei NTO Automation.

Zwei Laptops erscheinen oben; grün umrandete Serverausrüstung und Computermonitore sind ebenfalls vorhanden.
Jann Storm Jensen, Softwareingenieur bei NTO Automation

Jann Storm Jensen, Softwareingenieur bei NTO Automation

Scharfe Trennung zwischen OT und IT

Das System ist mit einer sehr strikten Trennung zwischen den OT- und IT-Netzwerken des Kunden konzipiert. Die Lösung besteht aus drei Ebenen, wobei eine Schicht zwischen den IT- und OT-Systemen eingefügt wird, bekannt als DMZ-Schicht. DMZ bezieht sich auf den militärischen Begriff „entmilitarisierte Zone“, und jede Anfrage an die Automatisierungslösung des Kunden muss über eine Sprungstation in der DMZ-Zone erfolgen. Von dort geht die Anfrage über ein VPN an die OT-Ebene, wo jede SPS zusätzlich durch eine Firewall geschützt ist.

Die Lösung wurde gemäß der internationalen Sicherheitsnorm IEC 62443 gebaut, und eine Möglichkeit, wie NTO unbeabsichtigten Verkehr blockiert hat, ist das sogenannte Hardening.

„Wir haben Härtung auf allen Schaltern verwendet, was bedeutet, dass alles, was nicht benötigt wird, ausgeschaltet ist. Standardmäßig ist alles auf der schwarzen Liste. Falls der Kunde jemals eine neue Komponente anschließen muss, müssen wir zuerst die Protokolle aktivieren. Sie können also nicht einfach vorbeikommen und Ihre eigenen Geräte überall mit dem Netzwerk verbinden „, sagt Softwareingenieur Jann Storm Jensen von NTO Automation.

Siemens eignet sich am besten für die Industrie

NTO Automation hat das gesamte System mit Siemens-Komponenten gebaut. Die Kommunikation wird von einer SIMATIC Soft-SPS abgewickelt, und die gesamte Steuerung erfolgt auf einem dezentralen PROFINET. Das gesamte Netzwerk von DMZ bis OT ist redundant, und die OT-Schicht besteht aus mehreren redundanten Ringen, in denen der Datenverkehr in weniger als 200 Millisekunden die Richtung wechseln kann.

„Wir haben uns für Siemens entschieden, weil sie die beste Ausrüstung für die Industrie haben. Sie bieten Industrieprodukte, die für eine industrielle Umgebung geeignet sind, und können das komplette Sicherheitspaket mit Firewalls anbieten. Während andere darüber nachdenken, einige Switches oder Komponenten zu verkaufen, ist Siemens der einzige, der uns diese Art des Aufbaus eines sicheren OT-Netzwerks vorgestellt hat „, sagt Kurt Nordholt.

Kurt Nordholt, Key Account Manager bei NTO Automation.

Kurt Nordholt, Key Account Manager bei NTO Automation.

Findet großen Anklang beim Siemens-Kundenbetreuer

Diese Aussage wurde von Lars Henrik Jensen, Account Manager bei Siemens, mit Freude und Anerkennung aufgenommen.

„Bei Siemens haben wir einen enormen Fokus auf Cybersicherheit innerhalb der OT. In den letzten Jahren haben wir einige schreckliche Beispiele dafür gesehen, was Hackerangriffe für die Finanzen großer Unternehmen bedeuten können, und besonders bei älteren Installationen besteht das Risiko, dass die Produktionssysteme nicht gut geschützt sind. Wenn wir das mit der gesamten Entwicklung innerhalb von Industrie 4.0 kombinieren, wo Produktions- und Verwaltungsdaten freier fließen müssen, ist es extrem wichtig, die Sicherheit in der Betriebstechnologie unter Kontrolle zu haben „, sagt er.

Lars Henrik Jensen freut sich auch, zur Entwicklung der extrem sicheren Installation beigetragen zu haben.

„Die Rolle von Siemens im Sicherheitsbereich bestand in erster Linie in der Beratung, wo wir dabei unterstützt haben, wie die Lösung gemäß der Sicherheitsnorm IEC 62443 hergestellt werden sollte. Es ist immer eine Freude, gemeinsam mit talentierten Menschen dabei zu helfen, die Grenzen der Sicherheit zu überschreiten „, sagt er.

NTO war auch nicht der einzige Lieferant für die neue Fabrik. In der Fabrik waren andere Lieferanten an den verschiedenen Subsystemen beteiligt. Alle ihre Einheiten sind jetzt auch hinter einer SPS mit Firewall gekapselt.

Lars Henrik Jensen, Kundenbetreuer bei Siemens

Lars Henrik Jensen, Kundenbetreuer bei Siemens

„Die anderen Lieferanten müssen ebenfalls unsere Sprungstation nutzen, um auf ihre Komponenten zuzugreifen. Aber das ist uns gut gelungen und wir hatten auch eine gute Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung des Kunden „, sagt Kurt Nordholt. Neben der Sicherheit war es für den Kunden auch wichtig, dass das Verwaltungspersonal die Daten, die es für Statistiken und Optimierungen benötigt, frei sammeln kann, und die Lösung verhindert das nicht.

Vier Tablets für zwei Stockwerke

Die neue Fabrik des Kunden erstreckt sich über zwei Stockwerke, und wenn Sie sich in der Fabrik bewegen, werden Sie fahrerlose Lkw, AGVs, sehen, die über ein drahtloses Netzwerk von Siemens-Routern gesteuert werden.

Die vielen Komponenten des Automatisierungssystems können über vier Tablets bedient werden, die in der gesamten Fabrik verteilt sind, was bedeutet, dass der Betrieb von nur zwei Personen verwaltet werden kann. Die Wartung des Netzwerks und des SCADA wird von NTO im Rahmen eines Servicevertrags abgewickelt, da der Endkunde es vorzieht, die Sicherheitswartung den Experten zu überlassen.

DI-Webinar Großer Text

Erkunden Sie unsere Reihe von Webinaren zum Thema Industrielle Security

Alle Webinare können auf Abruf angesehen werden, wann immer es Ihnen passt.