Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Das robotisierte Kommissioniersystem von Mecalux und Siemens in Aktion.

Künstliche Intelligenz im Mecalux-Kommissionierroboter

Diese Lösung sorgt dank der Implementierung der SIMATIC Robot Pick AI-Technologie von Siemens, der Bildverarbeitungssoftware, die auf Deep-Learning-Algorithmen basiert, für Effizienz und Autonomie bei der Kommissionierung in Lagern.

Unser Ziel: Optimierung der Kommissionierung und Roboterautonomie

Die Kommissionierung war schon immer eine der teuersten und arbeitsintensivsten Aktivitäten in Lager- und Produktionsprozessen. Mehr als 90% aller Kommissionieraufgaben werden immer noch manuell ausgeführt, was einen erheblichen Teil der Betriebskosten ausmacht, während der Arbeitskräftemangel, die Nachfrage der Verbraucher und der Wettbewerb zunehmen.

Eine solide Partnerschaft

Das neue robotisierte Kommissioniersystem ist das Ergebnis einer soliden Partnerschaft zwischen Mecalux und Siemens, in der das Wissen und die Erfahrung beider Unternehmen in der industriellen Automatisierungstechnik kombiniert wurden.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren bei der Implementierung technologischer Lösungen zusammen, die den Herausforderungen der Logistikbranche gerecht werden.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Neue Operativitäts- und Ausführungsstandards bei der Kommissionierung

Die Kommissionierlösung, die im Technologiezentrum von Mecalux in Barcelona entwickelt wurde, wurde so konzipiert, dass sie rund um die Uhr funktioniert und bis zu 1000 Kommissionierungen pro Stunde durchführt. Die kollaborativen Roboter können eine Vielzahl von Artikeln handhaben, was bedeutet, dass diese Technologie für Unternehmen aller Branchen geeignet ist, die ihre Kommissionierprozesse optimieren möchten.

Mecalux und Siemens bekräftigen ihr Engagement

Mecalux und Siemens sind bestrebt, modernste technologische Lösungen anzubieten, die die Betriebseffizienz ihrer Kunden verbessern.

Die kollaborative Kommissionierlösung, die von der Verwaltungssoftware von Mecalux gesteuert wird, kann das Griffsystem je nach Art des Produkts automatisch ändern. Wenn es eine neue Box erhält, identifizieren das Bildverarbeitungssystem und der KI-Algorithmus von Siemens die darin enthaltenen Artikel und bestimmen die am besten geeignete Kommissioniermethode.

Sobald der Artikel ausgewählt wurde, platziert der Cobot ihn präzise in der Kommissionierbox und optimiert so den verfügbaren Platz. Mecalux hat einen Algorithmus entwickelt, der sicherstellt, dass der Cobot die Waren an der richtigen Stelle platziert.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
Die technologische Partnerschaft mit Siemens hat es uns ermöglicht, unsere Kräfte zu bündeln, um eine Robotiklösung zu entwickeln, die hochflexibel, sicher und einfach zu bedienen ist und die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden abdeckt.
Javier Carrillo, CEO, Mecalux
Einer der wichtigsten Aspekte dieser Lösung ist, dass sie das 3D-Modell des fraglichen Artikels nicht im Voraus kennen muss. Der fortschrittliche Algorithmus für künstliche Intelligenz fungiert als Gehirn und ermöglicht den intelligenten Auswahlprozess.
Jose Ramon Castro, CEO, Siemens Digital Industries Spanien

Beginnen Sie Ihre Reise