Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
ANWENDERBERICHT

Gleichgewicht zwischen Raumluftqualität und Energieeffizienz in Maine Township

Distrikt 207 stand vor der Herausforderung, die HVAC-Systeme und Steuerungen in drei großen Gymnasien zu modernisieren, die Jahrzehnte voneinander entfernt gebaut wurden. Die Implementierung von Siemens-Lösungen verbesserte die Luftqualität und senkte auch die Energiekosten im gesamten Bezirk.

Distriktansatz, um Schülern das beste Lernen zu ermöglichen

Der Schulbezirk 207 in Chicagos nordwestlichen Vororten versuchte, die Luftqualität in Innenräumen und die Energieeffizienz zu verbessern, indem veraltete HVAC-Systeme und Steuerungen in drei Gebäuden mit unterschiedlicher Infrastruktur ausgetauscht wurden. Angesichts dieser Herausforderung wandte sich der Bezirk an Siemens, um sie auf dem Weg zu begleiten.

Erfolg durch Standardisierung

Die Standardisierung der Gerätetypen mithilfe eines ausgeklügelten Steuerungssystems reduziert die Wartungs- und Energiekosten, um die Energieeinsparungen für den Bezirk optimal zu optimieren.

Die Systemstandardisierung war entscheidend

Das wichtigste Ziel war die Standardisierung aller Geräte — Systemtypen, Steuergeräte, Dachanlagen und Gebläsekonvektoren —, um die Raumluftqualität besser überwachen und die Kosten senken zu können. Diese Mission wurde der Gemeinde vorgestellt, und nach dem Nachweis des Werts wurde eine Anleihe in Höhe von 195 Millionen $ verabschiedet. Der Bezirk begann mit der Verbesserung der Luftqualität und der Senkung des Energieverbrauchs für 6.200 Studierende und 850 Dozenten und Mitarbeiter.

Ausgewogenheit zwischen Raumluftqualität und Energieeffizienz

Erfahren Sie, wie die Standardisierung die Raumluftqualität verbessert und die Kosten durch Energieeinsparungen mit Siemens-Lösungen gesenkt hat.

Verbesserung der Luftqualität, Maximierung der Effizienz

Der Bezirk hat auf ein System mit 100% Außenluft umgestellt, basierend auf dem Zusammenhang zwischen gesunder Raumluft und Lernen. Die Außenluft zirkuliert jetzt in Rekordzeit durch die Gebäude.

Siemens-Steuerungen wurden verwendet, um das HVAC-System zu automatisieren, und druckunabhängige Regelventile (PICVs) wurden installiert, um die Arbeitskosten zu senken und die Energieeffizienz zu erhöhen.

PICV-Nahaufnahme an der Maine East High School

Webinar: Drei Möglichkeiten, wie PICVs die Kosten senken und die Leistung des HLK-Systems optimieren

Sehen Sie sich unser neuestes Webinar an, um zu erfahren, wie PICVs die Leistung von HVAC-Systemen verbessern und zu erheblichen Kosten- und Energieeinsparungen führen. Erfahren Sie aus erster Hand, warum Dan Reynolds, Präsident von Everest Controls & Technologies, sich für PICVs entschieden hat und wie viel er an den ersten Kosten gespart hat. Siemens-Experten teilen auch relevante Produktinformationen sowie Finanzierungs- und Finanzierungsoptionen mit.

Beeindruckende Projekthighlights

Maine Township überholt das HVAC-System im gesamten Bezirk

Das perfekte Gleichgewicht zwischen Energieeffizienz und Raumluftqualität für gesündere Schulen finden.

An den drei High Schools von Maine Township wurden die Klimaanlagen modernisiert:

  • 2.500 Bilder
  • 1.300 DXR2-Controller
  • 800 Sensoren für Raumeinheiten
  • 500 Klappenantriebe
  • 100 Antriebe mit variabler Frequenz
  • 50 TC-Controller
  • 10 PX-Controller
Außenansicht des Gebäudes der Maine Township High School.
Anfänglich schätzten wir die Einsparungen bei den ersten Kosten auf 75.000$, aber nach der Verwendung von Siemens-PICVs mit Self-Balancing könnten die tatsächlichen Einsparungen leicht das Doppelte dieses Betrags betragen.
Dan Reynolds, President, Everest Energy & Control Technologies

Verbesserung der Luftqualität für gesunde Schulen

Innenluft von höchster Qualität schafft eine optimale Lernumgebung. Sehen Sie, wie ein effizienteres System entwickelt wurde, das gleichzeitig für die bestmögliche Raumluft sorgt.

Die Bedeutung von Frischluft

Zu einer guten Raumluftqualität gehört auch die Einführung von Außenluft, was den Schulen helfen kann, ihr primäres Ziel, die Bildung von Kindern, zu erreichen, indem den Schülern ein günstiges Umfeld geboten wird, so die US-Umweltschutzbehörde (EPA). Eine Verbesserung der IAQ kann auch die Fehlzeiten senken, was laut dem Lawrence Berkeley National Laboratory mit höheren Notendurchschnitten und akademischen Leistungen einhergeht.

Wir bringen viel Außenluft in diese Schulen. Wir hoffen, dass wir den Energieverbrauch im gesamten Bezirk reduziert und die Raumluftqualität enorm verbessert haben.
Bob St. Mary, Leitender Ingenieur, Elara Energy Services, Inc.

Perfektes Gleichgewicht zwischen IAQ und Energieeffizienz

Erfahren Sie mehr über die Rolle, die Siemens bei der Schaffung einer gesünderen Umgebung für Studierende und Dozenten gespielt hat.