Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Revolutionierung der industriellen Wärmeerzeugung

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. mit Sitz in der Provinz Guangdong ist ein führendes Unternehmen für innovative Hochtemperatur-Wärmepumpen. Von seinem Hauptsitz in Foshan City aus widmet sich Nengyin der Entwicklung effizienter, leistungsstarker Heiztechnologien. Siemens ist seit über einem Jahrzehnt ein wichtiger Partner und engagiert sich für Nengyins Mission, den Hochtemperatur-Wärmepumpensektor mit bahnbrechenden Lösungen zu revolutionieren. Gemeinsam erweitern wir die Grenzen der industriellen Beheizung, setzen neue Industriestandards und sind wegweisend für nachhaltige Lösungen.

Herausforderungen

In ihrem Bestreben, das Hochtemperatur-Wärmepumpensegment anzuführen, stand Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. vor einigen Herausforderungen. Das Hauptproblem war der Bedarf an technologischer Innovation, die maximale Effizienz und Zuverlässigkeit ihrer Wärmepumpenanwendungen gewährleisten würde, insbesondere bei der Entwicklung zuverlässiger Lösungen für den Hochtemperaturbetrieb bei gleichzeitiger Optimierung des Systemdesigns im Hinblick auf Sicherheit und Effizienz.

Eine große, grün-weiße industrielle Wärmepumpeneinheit steht gut sichtbar in einer geräumigen Fabrikumgebung. Das Gerät verfügt über filigrane weiße Gitter über blauen Kühlrippen. Im Hintergrund sind andere Fabrikeinrichtungen und gelbe Arbeitstische unter einer hohen Decke mit freiliegenden Balken sichtbar.
Bild eines Siemens-Produkts: Kühlventil MVL702 und Treiber

Lösung

Als Reaktion auf die Herausforderungen begann Siemens eine enge Zusammenarbeit mit Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd, um eine maßgeschneiderte Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse zu entwickeln. Anstatt eines einheitlichen Ansatzes hat Siemens eine maßgeschneiderte Gesamtlösung entwickelt, die die folgenden Komponenten umfasst:

  • Magnetisches Expansionsventil MVL702: höhere Betriebstemperaturgrenze (max. 130 ℃), genaue Durchflusssteuerung, Geschwindigkeit und Ventilgenauigkeit, um Energie zu sparen, indem die Überhitzung auf den niedrigsten Wert und dennoch stabilen Betriebspunkt angepasst wird.
  • Climatix C400-Controller: erhöht die Präzision bei der Systemverwaltung.
  • Maßgeschneiderte Steuerungsanwendung: maßgeschneiderte Software, die sich nahtlos in bestehende Technologien integrieren lässt und auf die einzigartige Steuerlogik und die spezifischen Betriebsanforderungen von Guangzhou Nengyin abgestimmt ist.
  • Dampfdruck- und Temperatursensoren.

Dieser maßgeschneiderte Ansatz erfüllt nicht nur die strengen Anforderungen, sondern übertrifft sie auch und gewährleistet optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

Wie die Lösung dazu beigetragen hat, die Herausforderungen des Kunden zu lösen

In transformativen Pilotversuchen im hochmodernen Labor von Nengyin markierte die maßgeschneiderte Lösung von Siemens einen deutlichen Leistungssprung.

Ein Screenshot der Climatix IC IC-Weboberfläche, der ein 'CompRatio'-Trenddiagramm zeigt. Die Grafik zeigt zwei Linien, rot und grün, die auf der Y-Achse in einem Zeitfenster von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr am 29. September 2024 zwischen ungefähr 5,00 und 9,00 Uhr schwanken. Unter dem Hauptdiagramm zeigt ein grün ausgefülltes Flächendiagramm 'Unit1.dispStatus.compratio2' im gleichen Zeitraum. Die Oberfläche zeigt auch Navigationsoptionen wie „Anlagen-Dashboard“, „Datenpunkte“ und „Alarme“

180% Hoher COP (Leistungskoeffizient)

Ein beeindruckender Anstieg des COP um 18% während der Heizphasen, der die Benchmarks der Konkurrenz übertraf.

130 °C Operationen

Geeignet für erhöhte Temperaturen, ermöglicht den Betrieb auf 130 °C und positioniert Kunden als Marktführer.

20 Minuten Steuerung der Überhitzung der Entladung

Eine bahnbrechende Beschleunigung beim Erreichen der Zielüberhitzung, dreimal schneller — 20 Minuten statt 60.

7,1 Kompressionsverhältnis

Überragende Effizienz, mit einer deutlich niedrigeren Kompressionsrate von 7,1 im Vergleich zu 7,5 der Konkurrenz.

Vorteile für Kunden

Nengyin erzielt einen Wettbewerbsvorteil durch das fortschrittliche System von Siemens, das seine industrielle Beheizung auf über 130 °C erhöht und gleichzeitig die Energieeffizienz beibehält. Dies führt zu erheblichen Energiekosteneinsparungen und verstärkt Nengyins Engagement für ökologische Nachhaltigkeit.

Ein blaublaues Thermometersymbol mit der Angabe „130“ in seiner Glühbirne, neben einem blaugrünen, nach oben zeigenden Pfeil, alles auf schwarzem Hintergrund. Das deutet auf eine erhöhte Temperaturfähigkeit hin.

Geeignet für erhöhte Temperaturen

Ermöglicht den Betrieb über 130 °C und positioniert Kunden als Marktführer im Bereich Hochtemperaturanwendungen

Symbol eines Steckers mit Kabel, das ein Blatt umkreist, Abbildung Energieeffizienz

Energieeffizienz mit einem Anstieg des COP-Werts um 18%

Unsere Technologie senkt die Betriebskosten und den ökologischen Fußabdruck für Endverbraucher erheblich.

Eine Infografik zur Festlegung von Nachhaltigkeitszielen und Roadmaps mit grünem Hintergrund und verschiedenen Symbolen und Text.

Strategische Partnerschaft

Befähigt unseren Kunden, ihr Ziel der Branchendominanz mit fortschrittlichen, energieeffizienten Wärmepumpenlösungen zu erreichen.

Die Testergebnisse haben die greifbaren Vorteile der Lösung bei der Verbesserung der Gesamtleistung von Hochtemperatur-Wärmepumpen bestätigt. Sie erfüllt voll und ganz die strengen Anforderungen für solche Hochleistungswärmepumpenanwendungen.
Herr Lin Chunwen, General Manager, Guangzhou Nengyi

Beginnen Sie Ihre Reise