Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Eine Gruppe von Leuten in einem Rechenzentrum, die über grüne Energie diskutieren.

Die grünste und größte Anlage im Baltikum

Die Betreiber von Greenergy haben sich mit Siemens zusammengetan, um das größte, sicherste und nachhaltigste Rechenzentrum im Baltikum zu entwickeln. Als Hauptauftragnehmer half Siemens bei der Bereitstellung einer umweltfreundlichen Anlage, die erstklassige Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konnektivität mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial kombiniert.

Betrieb eines Rechenzentrums auf die grüne Art

Die Anlage von Greenergy Data Centers in der Nähe von Tallinn, Estland, ist führend bei nachhaltigen Innovationen. Angetrieben durch erneuerbare Energien, intelligente Technologie und Wiederverwendung von Abwärme reduziert es die Umweltbelastung und verbessert gleichzeitig die Effizienz. KI-gesteuerte Kühlung optimiert die Leistung weiter. Da Rechenzentren weltweit viel Energie verbrauchen, zeigt diese Anlage, wie umweltfreundlichere Lösungen das digitale Wachstum verantwortungsbewusst unterstützen können.

Führende KI-, Sensorik- und Hochspannungsinnovationen

Symbol des Energiekonfigurators

Entdecken Sie KI-gestützte Kühloptimierung

Siemens verbesserte den Energieverbrauch mit dem KI-gestützten White Space Cooling Optimization (WSCO) -System, das die Kühlung automatisch an den Bedarf anpasst.

Symbol des elektrischen Steckers

Verlassen Sie sich auf die Zuverlässigkeit der Infrastruktur

Siemens gewährleistet eine zuverlässige Stromversorgung mit drei Lebensadern: Sivacon 8PS-Sammelschienen, Simosec-Mittelspannungsschaltanlagen und Siemens Energy Hochspannungssystem.

Symbol von Händen, die ein Haus umgeben

Seien Sie versichert, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht.

Der Greenergy-Rechenzentrumskomplex verfügt über 3.000 Infrastruktur- und Umweltsensoren, die rund um die Uhr überwacht werden, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konnektivität

Close up of fire flames with sparks on a black background

Brandverhütung

Jeder Serverraum ist mit einem eigenen Brandschutzsystem zur Sauerstoffreduzierung ausgestattet, das in Verbindung mit einem sehr präzisen Rauchmeldesystem arbeitet, um jedes Feuer sofort zu erkennen. Darüber hinaus sind alle Technikräume als separate Brandschutzzonen konzipiert.

Kühlen Sie sich je nach Energiebedarf ab

Temperaturmanagement ist eine wichtige Energiequelle in Rechenzentren. Siemens optimiert es mit einem KI-gestützten White Space Cooling Optimization (WSCO) -System. Wenn die Nachfrage steigt, reagiert es automatisch und passt die Einheiten und den Luftstrom an die Lastanforderungen an. Rechenzentrumsmanager steuern das System und die Anlage über Desigo CC BMS. Darüber hinaus visualisiert Power Manager, das neueste Erweiterungsmodul für Desigo CC, die elektrische Infrastruktur des Rechenzentrums mit Dashboards und liefert Echtzeit- und historische Daten für Berichte, Trends, Analysen, Warnmeldungen und KPI-Überwachung.

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

Drei Rettungslinien für maximale Zuverlässigkeit der Infrastruktur

Sivacon 8PS-Sammelschienen und Simosec-Mittelspannungsschaltanlagen sowie ein Hochspannungssystem von Siemens Energy sorgen für die zuverlässige Stromversorgung von Greenergy. Darüber hinaus sind das Umspannwerk und die Transformatoren der Anlage über zwei redundante Verbindungen miteinander verbunden. Wenn trotz aller Widrigkeiten beide Verbindungen ausfallen, werden die unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) aktiviert. Sollte sogar diese Maßnahme betroffen sein, gibt es eine weitere Rettungsleine: Generatoren vor Ort versorgen das System bis zu drei Tage lang ohne externen Energiebedarf.

Dank dieses ausgeklügelten Sicherheitskonzepts erreicht die Anlage die Stufen drei bis vier auf der Skala der Infrastrukturredundanz.

Als wir das System zum ersten Mal auf den Markt brachten, verbesserte es unsere Effizienz auf Knopfdruck um etwa 30%.
Kert Evert, Leitender Entwicklungsbeauftragter, Greenergy-Rechenzentren