Direkt zum Hauptinhalt

Energieverteilung - effizient und nachhaltiger

Energieverteilung für die Wärmewende

Die globale Erderwärmung stellt uns vor immense Herausforderungen. Dekarbonisierung und der Einsatz erneuerbarer Energien sind von großer Bedeutung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Die Stadtwerke Schwerin setzen mit ihrem Geothermie-Heizkraftwerk ein starkes Zeichen für die Wärmewende. Dabei spielt die Niederspannungs-Schaltanlage SIVACON S8 eine zentrale Rolle.

Erfahren Sie mehr über erneuerbare Energien und die Rolle unserer Siemens Niederspannungs-Schaltanlage bei der Wärmewende im Geothermie-Heizkraftwerk Schwerin.

Nachhaltigere Fernwärme für Schwerin

Die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ist ein Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Die Tiefenpumpe des Geothermie-Heizkraftwerks der Stadtwerke Schwerin wurde 2023 unter Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz in Betrieb genommen.​​

Die Vorteile liegen auf der Hand: Im Vergleich zu Sonnen- und Windenergie steht Erdwärme das ganze Jahr über konstant zur Verfügung, ohne Temperaturschwankungen. Desweiteren spart die Anlage mit nur zwei temporären Bohrplätzen im Vergleich zu Windrädern und Solaranlagen viel Platz und ist von außen kaum größer als eine Turnhalle.

Im Jahr 2018 fanden die ersten Bohrungen in 1.300 m Tiefe statt, um festzustellen, ob genug warmes Wasser im Erdinneren zur Verfügung steht. Mit 56 Grad Celsius ist das Thermalwasser eigentlich zu kalt, um die thermische Energie für Fernwärme nutzen zu können. Doch dank vier neuartiger Hochleistungs-Wärmepumpen wird das Wasser auf 82 Grad erhitzt und nutzbar gemacht.​

Wärmepumpe geothermie

Der Wärmepumpen-Raum im Geothermie-Heizkraftwerk

Die Stadt Schwerin möchte bis 2035 klimaneutral sein. Mit dem Geothermie-Heizwerk können jährlich wiederkehrend 7.500 Tonnen CO2 eingespart werden.
Julia Panke, Pressesprecherin, Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)

Herausforderung: Elektroinstallation XXL

Wie kann man 2.000 Haushalte nahezu klimaneutral mit Fernwärme versorgen? Die Firma Energieanlagen Nord – EAN hat sich dieser Aufgabe beim Bau der Geothermie-Anlage in Schwerin erfolgreich gestellt. Die größte Herausforderung in der Elektrotechnik war es, eine ausfallsichere Schaltanlage zu bauen. ​

Ob zum Heizen oder Duschen, die Warmwasserversorgung muss zu jeder Zeit zu 100 % verfügbar sein.

Stromverteilungsschaltanlagen

Das Herz der Energieverteilung: Die Schaltanlagen mit SENTRON 3WA

Die verlässliche Lösung für die Energieverteilung des neuen Heizwerks: Zwei redundante Niederspannungs-Schaltanlagen SIVACON S8 konzipiert für einen Nennbetriebsstrom von je 5.000 Ampere, die dort von Technology Partner Elektro Fink Schaltanlagenbau errichtet wurden. Die integrierten offenen Leistungsschalter SENTRON 3WA schützen und überwachen zugleich und minimieren so zusätzlich das Risiko von Anlagenstörungen bei der Fernwärmeversorgung.

Die Zukunft gehört ganz klar den grünen Energien. Die Wärmeversorgung durch die Geothermie-Anlage ist bei Störfällen doppelt abgesichert.​
Steffen Enthaler, Projektleiter, Energieanlagen Nord GmbH

Nachhaltigkeit im Schaltanlagenbau

Elektro Fink legt bei der Errichtung von Schaltanlagen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Neben erstklassigen Komponenten zur Energieverteilung und zum Energiemonitoring setzt das Unternehmen auf eine eigene Photovoltaik Anlage, um sich nahezu das ganze Jahr über selbst mit erneuerbarer Energie zu versorgen und eine nachhaltige Produktion aufzubauen.​

Als Siemens Technology Partner ist Elektro Fink seit 2015 auf die leistungsstarke SIVACON S8 Schaltanlage spezialisiert. Im Geothermie-Heizwerk wurden als Verbindung zwischen Trafo und Schaltanlage extra konzipierte, große Kupfer Sammelschienen eingesetzt, die für eine effiziente Stromübertragung sorgen. Die Schaltfelder mit rund 1,3 Tonnen Gewicht pro Feld wurden vor Ort mit einer Fertigungstoleranz von 0,5 mm exakt aufgebracht. Dadurch wird die Funktionalität und Effizienz der Schaltanlage optimiert und Energieverluste vermieden.

Geothermal heating plant reference: Elektro Fink

Arne Fink gibt Einblicke in den Schaltanlagenbau in seinem Familienunternehmen.

Egal ob Geothermie, Wind oder Solar: Mit unseren SIVACON S8 Schaltanlagen ist man bestens für die Zukunft gerüstet.
Arne Fink, Geschäftsführer, Elektro Fink Schaltanlagenbau GmbH & Co. KG

Ausfallsichere Energieversorgung

Die Versorgung von 2.000 Haushalten in Schwerin mit grüner Fernwärme erfordert einen stabilen Betrieb. Siemens bietet mit den robusten offenen Leistungsschaltern SENTRON 3WA eine zuverlässige Lösung, um mögliche Anlagenstörungen zu minimieren. Die intelligenten Leistungsschalter schützen nicht nur die Wärmepumpen des Heizwerks, sondern auch die dazugehörigen Schaltanlagen und Kabel vor Schäden durch Überlast oder Kurzschluss. Das integrierte Condition-Monitoring-System überwacht die Leistungsschalter eigenständig, um möglichen Verschleiß frühzeitig zu erkennen.​

SENTRON-3WA

Offene Leistungsschalter SENTRON 3WA

Für den reibungslosen Betrieb während Wartungsarbeiten sind die Wärmepumpen des Heizwerks mit redundanten Einspeisungen ausgestattet. Jede Einspeisung wird durch einen offenen Leistungsschalter SENTRON 3WA mit Einschubtechnik abgesichert. Dank einer fest integrierten Kurbel kann dieser in nur einer Minute demontiert werden. Dies verkürzt die Wartungszeiten deutlich.​

Durch Echtzeitkommunikation über PROFINET werden alle technischen Zustände an einen zentralen Leitstand übermittelt. Dadurch können mehrere Geothermie-Kraftwerke zukünftig im Verbund betrieben und verwaltet werden. Dies trägt zur Nachhaltigkeit bei und ermöglicht eine Energieeffizienz von bis zu 30 % bei voller Verfügbarkeit.

Ein Geothermiekraftwerk muss zu 100 % verfügbar sein. Der offene Leistungsschalter SENTRON 3WA schützt und monitort jedes elektrische Ereignis.​
​ Frank Scheunert, Product Business Development Manager, Siemens AG