Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Verbessern Sie die Netzzuverlässigkeit mit Fusesaver

Minimieren Sie Stromausfälle und ihre Auswirkungen auf die Kunden. Die richtige Schutzausrüstung hilft Stromanbietern, ihre Freileitungssysteme abzusichern, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine bessere Stromqualität zu gewährleisten.

Hawaiian Electric verbessert die Zuverlässigkeit mit Fusesaver

Hawaiian Electric hat Hunderte von Fusesaver Mittelspannungs-Leistungsschaltern und Fernsteuereinheiten (RCU) von Siemens eingesetzt, um seine Initiativen zur Verbesserung der Stromqualität und Zuverlässigkeit zu unterstützen, insbesondere in abgelegenen und ländlichen Versorgungsgebieten.

Fusesaver löscht vorübergehende Fehler auf Sicherungsebene, was Versorgungsunternehmen wie Hawaiian Electric hilft, die Netzwerkzuverlässigkeit zu verbessern und die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Bekämpfung von Waldbränden zu verbessern.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Wie kann man Netze zuverlässiger machen?

Verbessern Sie die Vertriebskanäle

Hawaiian Electric erhöht seine Netzstabilität, um Kunden mit erschwinglicher, zuverlässiger und sauberer Energie zu versorgen.

„Unser Ziel war es, die Zuverlässigkeit unserer Verteilerkreise zu verbessern“, sagt Richard Shiroma, beratender Ingenieur. „Wir haben angefangen, nach intelligenten Geräten zu suchen und wurden auf Siemens aufmerksam gemacht.“

Das Unternehmen startete ein Pilotprojekt, um die Wirksamkeit von Fusesaver unter den schwierigen Betriebsbedingungen Hawaiis zu testen.

Mitchell La Puente, Schutzingenieur, erklärt, wie durch die Segmentierung von Geräten in abgelegenen Gebieten eine stabile, zuverlässige Stromversorgung gewährleistet werden kann.

„Wir können Bäume und andere Dinge bekommen, die auf die Leitungen fallen, und natürlich starke Winde“, sagt La Puente. „Anstatt den gesamten Stromkreis verwundbar zu machen, werden durch die Segmentierung von Geräten kleinere Servicebereiche geschaffen, um die Kunden online zu halten.“

Verlassen Sie sich auf die integrierte drahtlose Kommunikation

Für Shiroma war das, was Fusesaver auszeichnete, die eingebaute Peer-to-Peer-Funkkommunikation, die ein- oder dreiphasige Auslösungen ermöglichte. Da jeder Fusesaver über ein integriertes Kurzstreckenfunkgerät verfügt, können Techniker die Geräte zur Inbetriebnahme problemlos anschließen. Darüber hinaus wird eine Fernbedienung über die drahtlos verbundene RCU aktiviert, sodass es nicht nötig ist, einen LKW zu rollen, um das Gerät zurückzusetzen, nachdem es in Betrieb genommen wurde.

„Für das Pilotprojekt... ist es wichtig, dass wir vom Versandzentrum aus mit diesen Geräten kommunizieren, damit wir ihren Status einsehen können“, sagt er. „Wir können die Kommunikation auch nutzen, um die Geräte aus der Ferne auszulösen und zu schließen, was Reisezeit und Arbeit spart, wenn es an der Zeit ist, die Stromversorgung wiederherzustellen.“

Standardisieren Sie auf Fusesaver

Nach einem erfolgreichen Fusesaver-Pilotprogramm erklärt Stacey Ueda, Schutzingenieurin, dass Hawaiian Electric sich für die Standardisierung von Fusesaver entschieden hat, weil es der Organisation ermöglichen würde, eine Standardrichtlinie zu verabschieden und gleichzeitig die Schulungsanforderungen für die Linienbesatzungen des Unternehmens zu rationalisieren.

Darüber hinaus sagt sie: „Der Fusesaver ist einfach zu implementieren und reduziert die Testzeiten. Wir können sie sehr schnell fast überall einsetzen.“

Das liegt hauptsächlich an der Montageanordnung und der geringen Größe des Geräts. Fusesaver wiegt nur 12 Pfund und kann direkt am Leiter, Querarm oder Mast installiert werden.

Wählen Sie selbstabschaltende, leicht belastete Leitungen

Ländliche, abgelegene Orte profitieren von Fusesavers selbstversorgenden, leicht beladenen Leitungen

Die abgelegenen Servicebereiche von Hawaiian Electric bedeuten auch, dass ihre Leitungen leichter belastet werden können, was bedeutet, dass alle installierten Geräte Geräte mit geringem Stromverbrauch sein müssen. La Puente sagt, dass sie in der Vergangenheit intelligente Geräte ausprobiert haben, aber: „Wir hatten aufgrund ihrer aktuellen Anforderungen Probleme damit, sie so zu bedienen, wie wir es wollten.“

Fusesaver hilft, dieses Problem zu lösen, da es sich selbst mit nur einem halben Ampere abschalten kann, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit geringer Belastung eignet, wie z. B. ländliche Gebiete und Wohnlasten mit geringer Dichte. Und jetzt, da Siemens eine wiederaufladbare Batterie für diese Leistungsschalter zur Verfügung hat, „ist das ein großes Plus“, sagt Shiroma.

Verlassen Sie sich bei der Bekämpfung von Waldbränden auf eine schnelle Störungsbehebung

Fusesavers Ruf für schnelle Störungsbehebung ist ein wichtiger Aspekt der Strategien von Hawaiian Electric zum Schutz und zur Eindämmung von Waldbränden, sagt Shiroma.

„Wir beobachten, dass die Branche bei Waldbränden immer einen Schritt voraus ist, sodass wir in gefährdeten Gebieten Schutz haben“, sagt er. „Wir arbeiten mit der Feuerwehr zusammen, um Geräte zum Wiedereinschalten einzusetzen, einschließlich Fusesaver, die uns im Rahmen unserer Schadensbegrenzungslösungen schnelle Auslösemöglichkeiten bieten.“

Da Tage mit hohem Waldbrandrisiko hauptsächlich von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind bestimmt werden, arbeiten Anbieter wie Hawaiian Electric daran, jegliche Wahrscheinlichkeit von Stromnetzstörungen auszuschließen, die ein Feuer auslösen könnten.

Die ultraschnelle Fehlerlöschfunktion von Fusesaver bedeutet, dass Lichtbögen in weniger als einem Zyklus gelöscht werden, wodurch die Gefahren durch elektrische Lichtbögen minimiert werden.

Streben Sie Zuverlässigkeit und Belastbarkeit an

Siemens unterstützte Hawaiian Electric bei der Anwendung von Fusesaver, um ihre Zuverlässigkeits- und Widerstandsfähigkeitsziele zu erreichen.

Shiroma zufolge „war das Siemens-Team hilfreich, um die Dinge zu erklären und uns zu helfen, die Funktionsweise des Geräts zu verstehen, damit wir es richtig anwenden können.“

Ueda stimmt dem zu und stellt fest, dass die Teams auf die Fragen von Hawaiian Electric reagiert haben: „Wir hatten eine Veranstaltung, die sie überprüfen mussten, was sie auch gemacht haben, sogar einen Prüfstandstest für uns durchzuführen, um den aktuellen Betrieb zu bestätigen.“

Shiroma kommt zu dem Schluss, dass das Zuverlässigkeitsteam eine Partnerschaft mit Siemens eingegangen ist, damit Fusesaver gut für die Infrastrukturanforderungen von Hawaiian Electric funktioniert: „Letztlich ist es ein besseres Produkt, mit dem wir gearbeitet haben.“

Wir sehen korrekte Abläufe in Bezug auf die Abtrennung des Stromkreises und die Minimierung der Anzahl der Kunden ohne Strom.
Richard Shiroma, Beratender Ingenieur, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric verbessert die Netzzuverlässigkeit

Laden Sie die Geschichte herunter, wie Hawaiian Electric die Netzzuverlässigkeit mit Fusesaver-Mittelspannungs-Leistungsschaltern von Siemens verbessert.

Auf dem Bild ist ein Siemens Fusesaver-Gerät zu sehen, das elektrische Stromkreise vor Überlastungen und Kurzschlüssen schützt.

Beginnen Sie Ihre Reise