Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Hochschule von Zentralflorida

Am College of Central Florida ist der Zugang zu Bildung sowohl ein Leitbild als auch eine Verpflichtung zur Verbesserung der wirtschaftlichen Mobilität in einer vielfältigen und geografisch verstreuten Region. Das College betreut die Bezirke Citrus, Levy und Marion und ist an mehreren Standorten und Zentren tätig, jedes mit eigenen betrieblichen Bedürfnissen und der Dynamik der Gemeinschaft.

Eine umfassendere Definition von Studentenerfolg

Während die laufenden Bemühungen zur Modernisierung der Anlagen und zur Energieoptimierung die Infrastruktur auf dem Campus gestärkt haben, sah das College of Central Florida eine Gelegenheit, seine Wirkung noch weiter auszudehnen.

Mit Unterstützung durch ein EMPOWER-Stipendium ging das College eine Partnerschaft mit der College Park Elementary School ein, einer örtlichen Schule, an der viele Schüler aus Haushalten kommen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, und ein erheblicher Teil Englischlerner sind. Die akademischen Leistungen in der Wissenschaft waren unter die Durchschnittswerte der Bezirke und Bundesstaaten gefallen, was deutlich macht, dass Unterstützung und die Möglichkeit, gemeinsam zu handeln, dringend benötigt werden.

Die Möglichkeit, den EMPOWER-Zuschuss zu beantragen, gab uns die Möglichkeit, auf ein echtes Gemeinschaftsbedürfnis einzugehen. Wir haben vorgeschlagen, den Zuschuss zu verwenden, um den Lehrern der Naturwissenschaften an der College Park Elementary zu helfen, ein naturwissenschaftliches Labor im Innen- und Außenbereich einzurichten, das sich auf erneuerbare Energien und nachhaltige Landwirtschaft konzentriert.
Dr. Jennifer Fryns, stellvertretende Vizepräsidentin, Karriere- und Berufsprogramme, Hochschule von Zentralflorida

Eine Grundlage für zukünftige Lernende schaffen

Im Rahmen des EMPOWER-Programms trugen Siemens und das College of Central Florida dazu bei, eine neue Vision zum Leben zu erwecken: ein STEM-Labor im Innen- und Außenbereich, das Wissenschaft greifbar, ansprechend und relevant machen soll. Das Labor konzentriert sich auf zwei wichtige Bereiche, die die Zukunft sowohl der Bildung als auch der Belegschaft prägen werden:

  • Erneuerbare Energien
  • Nachhaltige Landwirtschaft

Durch die Integration dieser Konzepte in praktisches Lernen vermitteln Pädagogen grundlegende wissenschaftliche Prinzipien durch reale Anwendungen.

Wenn Sie eine solche Partnerschaft haben, können alle möglichen unerwarteten Vorteile eintreten.
Dr. Jennifer Fryns, stellvertretende Vizepräsidentin, Karriere- und Berufsprogramme, Hochschule von Zentralflorida

STEM-Labor drinnen und draußen

Lehrplan für erneuerbare Energien

Praktische Lernerfahrungen

Stärkung von K-12- und Hochschulpartnerschaften

Eine Partnerschaft, die auf einem gemeinsamen Ziel basiert

Der Erfolg dieses Projekts unterstreicht die Flexibilität und Wirkung des EMPOWER-Programms von Siemens. Indem wir Barrieren beseitigen und Institutionen in die Lage versetzen, schnell zu handeln, werden Hochschulen und Universitäten in die Lage versetzt, in Initiativen zu investieren, die direkt mit ihrer Mission übereinstimmen.

Für das College of Central Florida bedeutete das, über die Grenzen des Campus hinauszuschauen und in die nächste Generation von Lernenden zu investieren — noch bevor sie überhaupt ankommen.

Es erinnert daran, dass die wichtigsten Ergebnisse oft mit einer einfachen Frage beginnen: Wie können wir gemeinsam mehr erreichen?

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre Ambitionen in die Realität umzusetzen?