Viele Unternehmen haben Nachhaltigkeitsziele. Wichtiger ist jedoch, ob eine Organisation genau nachweisen kann, wie diese Ziele die finanzielle Leistung verbessern.
Das liegt daran, dass der Nachhaltigkeits-ROI nicht nur eine Strategiefrage ist, sondern auch eine Frage der Umsetzung.
Die Kapitalrendite sollte auf die gleiche Weise gemessen werden, wie Unternehmen jede andere Geschäftsinitiative bewerten: anhand quantifizierbarer Ergebnisse wie niedrigere Energiekosten, geringeres Betriebsrisiko, Vermeidung von Ausfallzeiten, bessere Kapitalallokation, Bereitschaft zur Einhaltung von Vorschriften und Absicherungen und andere messbare betriebliche Verbesserungen.
Dennoch haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Nachhaltigkeitsinvestitionen mit Geschäftsergebnissen zu verbinden. Das Problem ist selten ein Mangel an Ehrgeiz. Häufiger stoßen Unternehmen auf fragmentierte Daten, unklare Eigentumsverhältnisse, inkonsistente Messverfahren und Schwierigkeiten, Ergebnisse nach Abschluss von Projekten nachzuweisen.
Die Organisationen, die kontinuierlich Werte schaffen, verwalten Nachhaltigkeit als Betriebsdisziplin. Sie priorisieren Projekte mit messbarer Wirtschaftlichkeit, erstellen entscheidungsrelevante Daten, weisen klare Verantwortlichkeiten zu, führen die Arbeit aus und überprüfen das Ergebnis. KI kann dieses System beschleunigen, aber sie kann schwache Daten, unklare Rechenschaftspflicht oder einen undefinierten Geschäftsszenario nicht ausgleichen.
Beginnen Sie mit Geschäftsergebnissen, nicht mit Berichtspflichten
Organisationen beginnen Nachhaltigkeitsgespräche oft mit Berichtspflichten, Offenlegungsrahmen oder langfristigen Zielen. Aber Gespräche über den ROI sollten woanders beginnen.
Die erste Frage sollte einfach sein: Welche Initiativen schaffen einen messbaren betrieblichen oder finanziellen Wert?
Untersuchungen Dritter deuten darauf hin, dass diese Herausforderung weit verbreitet ist. In seinem Bericht 2025 The Sustainability Surge: Struktur ist die neue Strategie, UL Solutions hat das gefunden mehr als 85% der Führungskräfte planen, ihre Investitionen in Nachhaltigkeit zu erhöhen, doch nur jeder Vierte gibt an, dass seine aktuellen Bemühungen einen sehr hohen Einfluss auf das Umsatzwachstum haben.. Die Schlussfolgerung des Unternehmens stimmt mit dem überein, was Siemens in allen Branchen sieht: Unternehmen haben keine Mühe, Nachhaltigkeit zu einer Priorität zu machen. Sie haben Schwierigkeiten, es auf Unternehmensebene zu operationalisieren.
Projekte, die Kapital verdienen, sind Projekte mit einem klar definierten Geschäftsszenario. Die stärksten Kandidaten reduzieren in der Regel die Kosten, verbessern die Widerstandsfähigkeit, mindern Betriebsrisiken, modernisieren die Infrastruktur oder unterstützen wichtige Compliance-Anforderungen. Die Vorteile der Sustainability mögen erheblich sein, aber sie sollten mit messbaren Geschäftsergebnissen verknüpft werden.
Energieeffizienzprojekte kommen oft in Frage, weil sie sofort die Betriebskosten senken und gleichzeitig die Emissionen senken. Die Modernisierung der Infrastruktur kann die Zuverlässigkeit verbessern und gleichzeitig die Wartungskosten senken. Energieressourcen vor Ort und flexible Energiestrategien können die Widerstandsfähigkeit verbessern und gleichzeitig Organisationen dabei helfen, volatile Energiemärkte zu managen.
Das Siemens Umfassendes Energiemanagement Der Ansatz basiert auf diesem Prinzip: Kostensenkung, Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, Modernisierung der Infrastruktur und Unterstützung der Dekarbonisierung durch eine koordinierte Betriebsstrategie und nicht durch isolierte Initiativen.
Unsere eigene Erfahrung bestätigt diesen Ansatz. Im Rahmen von Total Energy Management konzentriert sich das Unternehmen darauf, Kosten zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu verbessern, die Infrastruktur zu modernisieren und die Dekarbonisierung durch eine koordinierte Betriebsstrategie zu unterstützen. Eines der deutlichsten Beispiele ist Performance Contracting, bei dem Projekte nach messbaren Ergebnissen strukturiert werden. Nachhaltigkeitsinvestitionen können wie jedes andere Kapitalprogramm bewertet und gesteuert werden.
Für Führungskräfte, die Kapital bereitstellen, sollte die Priorität nicht lauten: „Welches Projekt reduziert den CO2-Ausstoß am meisten?“ Es sollte lauten: „Welches Projekt bietet die stärkste Kombination aus finanzieller Rendite, operativem Wert und Nachhaltigkeitsauswirkungen?“
Durch diesen Wandel wird Nachhaltigkeit von einer Berichterstattung zu einer Anlagedisziplin.
Erstellen Sie entscheidungsrelevante Daten, bevor Sie weitere Projekte erstellen
Bei jeder Diskussion über den ROI geht es irgendwann wieder um Daten.
Aber nicht alle Daten sind für die Entscheidungsfindung nützlich.
Daten für Entscheidungsträger sind korrekt, konsistent, aktuell, überprüfbar und funktionsübergreifend vertrauenswürdig. Es ermöglicht Führungskräften, Alternativen zu vergleichen, Kapital zuzuweisen, Leistung zu messen und Entscheidungen mit Zuversicht zu verteidigen.
Die Reihenfolge ist wichtig: Daten → Entscheidung → Projekt → Messung → Überprüfung
Wenn Organisationen den ersten Schritt überspringen, wird jeder weitere Schritt schwieriger.
Hier verlangsamen sich viele Nachhaltigkeitsbemühungen. Daten befinden sich oft in mehreren Systemen, Geschäftsbereichen, Lieferanten und externen Partnern. Verschiedene Abteilungen können unterschiedliche Methoden und Annahmen verwenden. Führungskräfte verbringen Zeit damit, über die Daten zu diskutieren, anstatt darauf zu reagieren.
Prüffähigkeit ist nicht nur für die externe Berichterstattung wichtig, sondern auch für die Kapitalallokation. Es ist unwahrscheinlich, dass Führungskräfte Projekte wiederholt finanzieren, wenn Einsparungen nicht verifiziert werden können. Finanzteams müssen darauf vertrauen können, dass die prognostizierten Vorteile real, messbar und auf tatsächliche betriebliche Veränderungen zurückzuführen sind.
Der Wert vertrauenswürdiger Daten wird deutlich, wenn Unternehmen beginnen, nach Sparmöglichkeiten zu suchen. Verwaltung von Stromrechnungen von Siemens Engagements wurden mehr identifiziert als Chancen in Höhe von 2 Millionen $ für einen großen US-Stahlproduzenten, fast Geschäftschancen in Höhe von 500.000$ für einen Anbieter von Industrieanlagen, und mehr als Im Wert von 1 Million $ für eine US-Eisenbahngesellschaft. Diese Ergebnisse begannen nicht mit Technologie. Sie begannen mit validierten Daten und disziplinierten Analysen.