Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
SUSTAINABILITY

KI mit Strom versorgen: Netzeinschränkungen in Vorteile verwandeln

Von: Celine Le Goazigo, Energieleiterin beim Weltwirtschaftsrat für nachhaltige Entwicklung

Anmerkung der Redaktion: Im Rahmen einer Sonderreihe der Climate Week NYC 2026 auf USA Stories mit Stimmen von Organisationen, die mit Siemens zusammenarbeiten, um Nachhaltigkeit durch Zusammenarbeit und kollektives Handeln voranzutreiben, haben wir Celine Le Goazigo, Energy Lead beim World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), gebeten, wichtige Themen zur Förderung der KI-Wirtschaft anzusprechen. (Siemens ist Mitglied von WBCSD.)

Die Stromnachfrage tritt in eine neue Ära ein. Nach zwei Jahrzehnten weitgehend stagnierender Nachfrage in vielen reifen Märkten sorgt die schnelle Expansion von künstlicher Intelligenz (KI) und Rechenzentren für ein anhaltendes Lastwachstum. Dieser Wandel verändert die Annahmen über Netzkapazität, Energieinfrastruktur und das Tempo des Einsatzes sauberer Energien.

Das KI-Wachstum zwingt Versorgungsunternehmen, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden, Rechenzentrumsbetreiber, Technologieunternehmen und Gemeinden, zu überdenken, wie sie die Energieinfrastruktur planen, finanzieren, verbinden und betreiben. Die Herausforderung geht über die Menge an Strom hinaus, die die KI-Infrastruktur möglicherweise benötigt. Es beinhaltet auch die Geschwindigkeit, geografische Konzentration und Investitionsintensität dieser Nachfrage sowie die Fähigkeit der Netze und Märkte, schnell genug zu reagieren, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die jetzt getroffenen Entscheidungen darüber, wo und wie diese Infrastruktur gebaut wird, werden nicht nur ihren langfristigen CO2-Fußabdruck beeinflussen, sondern auch die Widerstandsfähigkeit, Erschwinglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Energiesystems insgesamt.

Netzengpässe müssen nicht zu Hindernissen für die KI-Wirtschaft werden. Frühzeitig und gemeinsam angegangen, können sie einen Anreiz für Netzmodernisierung, Investitionen in saubere Energien, digitalen Einsatz und flexibleren Stromverbrauch schaffen. Regionen und Unternehmen, die die Entwicklung der KI-Infrastruktur mit der Energiesystemplanung verbinden, können die lokalen Kapazitäten stärken, das langfristige Energierisiko reduzieren und sich einen Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung von Investitionen verschaffen.

Der Schlüssel ist, neben Investitionsentscheidungen auch mit der Infrastrukturplanung zu beginnen. Um diese Chance zu nutzen, müssen die Beteiligten das Stromnetz als Planungspartner betrachten und KI-Rechenzentren als aktive, flexible Teilnehmer am Stromnetz und nicht als passive Verbrauchsstellen konzipieren.

Trotz Hürden wie höheren Energiekosten und Netzengpässen bleibt die Elektrifizierung einer der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung der Industrie. Technische, wirtschaftliche und regulatorische Hindernisse werden den Einsatz elektrifizierter Lösungen weiter verlangsamen, sofern sich die wichtigsten Akteure nicht zusammenschließen, um sie zu überwinden. Um die Energiewende zu beschleunigen, müssen Unternehmen, Regierungen, Versorgungsunternehmen, Technologieunternehmen und Netzbetreiber daher die steigende KI-gestützte Nachfrage in eine gemeinsame Chance für schnellere Elektrifizierung, Investitionen in saubere Energien und ein widerstandsfähigeres und wettbewerbsfähigeres Energiesystem umwandeln.

Wie KI-Rechenzentren den Energiebedarf und die Netzkapazität verändern

Die Rückkehr eines anhaltenden Lastwachstums stellt jahrzehntelange Annahmen über Netzkapazität, Preisgestaltung und Energierisiko auf den Kopf, mit Auswirkungen auf Nachhaltigkeit, Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung.

Was die Nachhaltigkeit anbelangt, so verschiebt die KI-Infrastruktur den Entscheidungspunkt eher früher als später. Rechenzentren, die heute gebaut werden, werden jahrzehntelang in Betrieb sein, und die Entscheidungen über die Beschaffung und Energieflexibilität, die jetzt getroffen werden, werden das Kohlenstoffprofil einer Anlage für die gesamte Lebensdauer der Anlage beeinflussen. Die Integration von Nachhaltigkeit in der Entwurfsphase kostet daher weitaus weniger als eine spätere Nachrüstung. Es kann auch mehr Sicherheit in Bezug auf zukünftige Energiekosten, Klimaverpflichtungen und den Zugang zu sauberer Energie bieten.

Was die Energieinfrastruktur anbelangt, so können große, kreditwürdige Ankerlasten die Netzmodernisierung unterstützen, von der das gesamte System profitiert. Eine Umspannstation oder eine Übertragungsverstärkung, die für einen Betreiber gebaut wird, kann Kapazitäten für die umliegende Industriebasis und für Wohnanschlüsse freisetzen. Gemeinden, die sich in der Nähe neuer Rechenzentren befinden, wollen darauf vertrauen, dass die zusätzliche Nachfrage die lokale Infrastruktur stärkt und gleichzeitig ihre Umwelt schont. Führungskräfte, die Investitionen in Rechenzentren mit einem robusteren und erschwinglicheren lokalen Netz verbinden können, können schneller Unterstützung erhalten als diejenigen, die sich unabhängig von der Infrastruktur mit den Auswirkungen auf die Gemeinschaft befassen.

Was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt, so beweist das Ausmaß des sich bewegenden Kapitals, wie heftig Regionen und Länder um Investitionen konkurrieren. Die Investitionsausgaben der 14 größten Rechenzentrumsbetreiber weltweit werden voraussichtlich fast 750 Milliarden $ in diesem Jahr, gegenüber etwas weniger als 450 Milliarden $ im letzten Jahr. Ende 2025 befanden sich weltweit mehr als 23 Gigawatt Rechenzentrumskapazität im Bau, etwa drei Viertel davon in den Vereinigten Staaten. Der Erfolg wird den Regionen zugutekommen, die Projekte schnell miteinander verbinden können, ohne die Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze, Erschwinglichkeit oder die Vorteile der gemeinsamen Infrastruktur zu gefährden.

Wie führende Unternehmen KI-Wachstum mit Klimaverpflichtungen und Investitionen in saubere Energien kombinieren

Das bei führenden Unternehmen beobachtete Muster bestätigt, dass die Elektrifizierung nicht aufgrund der Technologie ins Stocken gerät, sondern aufgrund von Lücken in der Koordination der Wertschöpfungskette. Zu diesem Schluss kamen wir, nachdem wir Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Rechenzentren durch gezielte Dialoge und auf der WBCSD-Jahrestagung 2026 im April 2026 miteinander verbunden hatten.

Die Organisationen, die erfolgreich den wachsenden Energiebedarf mit den Klimaverpflichtungen in Einklang bringen, verfolgen mehrere Praktiken:

  • Sie beginnen inhaltliche Gespräche mit Netzbetreibern, bevor eine Standortentscheidung endgültig ist, wodurch eine potenziell mehrjährige Verbindungswarteschlange zu einer überschaubareren Planungsaufgabe wird.
  • Sie sind vom ersten Tag an auf Energieflexibilität ausgelegt und behandeln Laststeuerung und Lastverlagerungsfähigkeit als zentrale Anlagenspezifikationen und nicht als Funktionen, die später hinzugefügt werden.
  • Sie verbinden die langfristige Beschaffung sauberer Energie mit ausdrücklichen Verpflichtungen zu Netzinvestitionen, sodass die daraus resultierende Vereinbarung mehr bewirkt, als nur auf dem Papier Elektronen zu bewegen.
  • Sie betrachten nicht nur nationale Netzdurchschnitte, sondern auch Standortdaten, weil die Kohlenstoffintensität und die verfügbare Kapazität in einer bestimmten Umspannstation erheblich von dem nationalen Bild abweichen können, das in einem Großteil der heutigen Berichterstattung verwendet wird.

Der rote Faden ist, dass diese Unternehmen das Netz als Planungspartner und die Anlage selbst als eine Ressource innerhalb des Stromsystems betrachten, nicht einfach als eine große Stromquelle, die auf ihren Anschluss wartet. Dieser Ansatz ermöglicht es Netzeinschränkungen, bessere Standort-, Planungs- und Betriebsentscheidungen zu treffen, wodurch die Energieplanung zu einer Quelle der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und der Differenzierung im Wettbewerb wird.

Um den Fortschritt zu beschleunigen, entwickelt der WBCSD eine Reihe praktischer Ressourcen: ein Briefing für politische Entscheidungsträger, das auf Erkenntnissen von WBCSDs basiert Barometer für den Geschäftsdurchbruch 2026und ein Elektrifizierungs-Navigator, der vorrangige Maßnahmen für Unternehmen und Aufsichtsbehörden identifiziert, um Barrieren bis 2030 zu überwinden. Beide sollen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 veröffentlicht werden.

In diesen Ressourcen wird untersucht, wie Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden die Voraussetzungen für einen schnelleren und effektiveren Übergang schaffen können. Indem sie gemeinsame Prioritäten, praktische Maßnahmen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit identifizieren, bieten sie einen Fahrplan für die beschleunigte Umsetzung, den Abbau von Hindernissen und die Erschließung langfristiger wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Werte.

Netzengpässe müssen nicht zu Hindernissen für die KI-Wirtschaft werden. Frühzeitig und gemeinsam angegangen, können sie einen Anreiz für Netzmodernisierung, Investitionen in saubere Energien, digitalen Einsatz und flexibleren Stromverbrauch schaffen.

Erhöhung der Energieflexibilität durch die Zusammenarbeit der Interessengruppen im Netz und im Rechenzentrum

Die häufigste Kluft, die wir in der Energieentwicklung sehen, besteht zwischen Infrastrukturplanern und Infrastrukturnutzern. Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber planen mit einem Zeithorizont von zehn Jahren, während Betreiber von KI-Rechenzentren Investitionsentscheidungen auf monatelangen Zeithorizonten treffen können. Um diese Lücke zu schließen, ist ein strukturierter Dialog darüber erforderlich, wie Rechenzentren als aktive Netzanlagen betrieben werden können.

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Abstimmung:

  • Lastverlagerung als Reaktion auf Netzbedingungen:
    Lastverlagerung funktioniert nur, wenn Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber Rechenzentren ein Signal über Netzeinschränkungen senden können, auf das die Systeme der Anlage automatisch reagieren können. Diese Art von Energieflexibilität erfordert eine Partnerschaft, die zu einem Standardansatz zur Reduzierung von Emissionen und zur Bewältigung von Nachfragespitzen werden sollte.
  • Belohnende flexible Energienutzung:
    Politische Entscheidungsträger und Aufsichtsbehörden müssen Anreize schaffen, die Flexibilität wirtschaftlich wertvoll machen. Versorgungsunternehmen und Betreiber müssen dann gemeinsam Mechanismen entwerfen, die widerspiegeln, wie Anlagen funktionieren und Strom verbrauchen.
  • Aus ungenutzter Kapazität eine Netzanlage machen:
    Einrichtungen, Pufferbatterien und andere Arten von Reservekapazitäten können möglicherweise das Stromversorgungssystem unterstützen, wenn sie nicht für ihren Hauptzweck verwendet werden. Aber um diesen Wert zu nutzen, müssen die Aufsichtsbehörden Regeln aufstellen, die es Unternehmen ermöglichen, diese Kapazität einzusetzen und dafür bezahlt zu werden. Dies ist einer der leichteren Gewinne, die kurzfristig verfügbar sind.
  • Verlagerung von Computer-Workloads zwischen Regionen:
    Netzbetreiber müssen anhand vergleichbarer Kapazitätsinformationen über Regionen und Märkte hinweg deutlich aufzeigen, wo die Kapazität knapp ist und wo sie verfügbar ist. Dieser Ansatz erfordert die Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern sowie die Zusammenarbeit mit Rechenzentrumsunternehmen.

Bei all diesen Möglichkeiten besteht der dringendste Bedarf an einer Politik, die das Risiko, langfristige Verpflichtungen einzugehen, senkt. Ein Großteil des Zögerns hängt davon ab, wer die Kosten trägt, wenn sich Nachfrage, Marktbedingungen oder Infrastrukturergebnisse nicht wie geplant entwickeln. Klarere Regeln und Anreize können es Unternehmen ermöglichen, in Energieflexibilität zu investieren und gleichzeitig den Versorgungsunternehmen mehr Vertrauen in die zukünftige Nachfrage zu geben.

In einem ersten Schritt arbeitet WBCSD zusammen mit Climate TRACE auf einem interaktiven Online-Tool, das voraussichtlich Ende 2026 auf den Markt kommen wird. Das Tool soll Eigentümern und Betreibern von Rechenzentren helfen, Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung bei Standortentscheidungen, Beschaffung sauberer Energie und flexiblen Rechenlasten zu identifizieren. Diese Zusammenarbeit ist Teil von WBCSDs Beschleuniger zur Emissionsreduzierung, das darauf abzielt, die Punkte zu identifizieren, die entlang der Wertschöpfungskette für kollektives Handeln am stärksten wirken.

Umwandlung der KI-Nachfrage in Netzmodernisierung und Investitionen in saubere Energien

Drei Faktoren deuten darauf hin, dass die KI-gesteuerte Stromnachfrage die Netzmodernisierung unterstützen und gleichzeitig die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit stärken kann.

Die erste ist der Umfang des eingesetzten Kapitals. Ankerlasten dieser Größe können Netzinvestitionen und den digitalen Einsatz rechtfertigen, für die es sonst Jahre dauern könnte, bis ein Geschäftsszenario erarbeitet wird. Bei effektiver Planung kann diese Investition alle unterstützen, die mit demselben Netzwerk verbunden sind. Es kann auch Regionen für Hersteller und andere Stromverbraucher attraktiver machen, die eine zuverlässige Infrastruktur, sauberere Energie und Erweiterungsmöglichkeiten suchen.

Der zweite Faktor ist der Demonstrationseffekt. KI-Rechenzentren, die flexibel arbeiten und die Last als Reaktion auf die Netzbedingungen verlagern oder abbauen, können in bedeutendem Umfang nachweisen, dass eine flexible Nachfrage sowohl betrieblich als auch kommerziell funktioniert. Diese Beweise sind wichtig für das Geschäftsszenario, mit dem andere Sektoren konfrontiert sind, von Ladenetzen für Elektrofahrzeuge (EV) bis hin zur Schwerindustrie, wenn sie ihre eigenen Investitionen in die Energieflexibilität in Betracht ziehen.

Drittens ist die Dringlichkeit, die durch den Wettbewerb um KI-Investitionen entsteht. Aufsichtsbehörden und Industrie überprüfen erneut Verbindungsprozesse, die im traditionellen Tempo der Versorgungsunternehmen ablaufen, weil die wirtschaftlichen Kosten von Verzögerungen sichtbar und unmittelbar geworden sind. Sie testen jetzt netzverbessernde Technologien und schnellere Genehmigungspfade, die jahrelang auf den politischen Wunschlisten standen, weil der Druck, neue Infrastrukturen anzuschließen, eher konkret als theoretisch geworden ist. Nichts davon wird automatisch passieren. Der Fortschritt hängt davon ab, die zuvor beschriebenen Koordinationslücken zu schließen. Aber die Rohstoffe für die Beschleunigung, einschließlich Kapital, kommerzielle Beweise, Technologie und politische Aufmerksamkeit, sind in einer Weise vorhanden, wie sie es vor fünf Jahren nicht waren. Die Unternehmen und Regionen, die diese Komponenten am effektivsten zusammenbringen, können Infrastrukturengpässe in eine Quelle der Widerstandsfähigkeit, Investitionsattraktion und langfristigen wirtschaftlichen Vorteile verwandeln.

Ein neues Modell zur Ankurbelung der KI-Wirtschaft

Das schnelle Wachstum der KI-Wirtschaft stellt Annahmen auf die Probe, die die Energieplanung jahrzehntelang geprägt haben. Es bietet auch eine seltene Gelegenheit, Änderungen am bereits benötigten Energiesystem voranzutreiben. Kapitalinvestitionen, große Ankerlasten, wachsende politische Aufmerksamkeit und reale Demonstrationen von Energieflexibilität können dazu beitragen, die Netzmodernisierung, den Ausbau sauberer Energien und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur zu beschleunigen.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob das Wachstum der KI neue Anforderungen an das Energiesystem stellen wird. Es geht darum, ob sich die Interessengruppen früh genug abstimmen, um diese Forderungen in dauerhafte Vorteile für Unternehmen, Gemeinden und das Stromnetz umzusetzen.

Dafür ist ein anderes Planungsmodell erforderlich. Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren müssen Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber in Diskussionen über die Standortwahl einbeziehen, bevor die Entscheidungen endgültig sind, Anlagen für einen flexiblen Betrieb entwerfen und Nachhaltigkeit von Anfang an berücksichtigen. Versorgungsunternehmen, Aufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger müssen klarere Signale zur lokalen Kapazität geben, Energieflexibilität belohnen, Kapazitätsreserven zur Unterstützung des Netzes ermöglichen und die Risiken reduzieren, die mit langfristigen Infrastrukturverpflichtungen verbunden sind.

Diese Maßnahmen können dazu beitragen, dass schnellere Verbindungen nicht auf Kosten sauberer Energie, Erschwinglichkeit oder Systemstabilität gehen. Noch wichtiger ist, dass sie die Energieverfügbarkeit von einer Beschränkung, die spät im Entwicklungsprozess behandelt wurde, in eine strategische Überlegung umwandeln können, die Investitionen lenkt, die Widerstandsfähigkeit des Betriebs stärkt, Gemeinden einbezieht und Wettbewerbsvorteile schafft.

Die jetzt festgelegten Rahmenbedingungen werden bestimmen, wie viel der KI-Investitionen dieses Jahrzehnts zu einem stärkeren und saubereren Energiesystem beiträgt. Wirtschaftsführer, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden, Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Technologieunternehmen und Besitzer von KI-Rechenzentren müssen zusammenarbeiten, um Investitionen, Infrastrukturplanung und Klimaziele aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise können sie die steigende Nachfrage und Netzengpässe in Katalysatoren für Investitionen in saubere Energien, Wirtschaftswachstum und eine widerstandsfähigere Energiezukunft verwandeln.

Handlungsaufforderungen der Wirtschaft für KI-Rechenzentren, saubere Energie und Netzwachstum in den nächsten zehn Jahren

Auf dem Weg von Wirtschaftsführern zu Klimawoche New York City 2026, unsere Kernbotschaft ist, dass sich KI-Wachstum und Energiewende nicht in entgegengesetzten Bahnen bewegen. Sustainability muss nicht weggegeben werden, wenn die Nachfrage schnell steigt.

KI-Wachstum und Energiewende scheinen nur dann konkurrierende Prioritäten zu sein, wenn die Infrastrukturplanung nach einer Investitionsentscheidung und nicht parallel dazu erfolgt. Von Anfang an als ein Planungsproblem behandelt, kann die KI-gesteuerte Nachfrage zu einer der stärksten verfügbaren Kräfte für Netzmodernisierungen und Investitionen in saubere Energien werden, die beide für die Energiewende bereits erforderlich sind.

Für Unternehmen, die heute die Energieentwicklung vorantreiben, fallen drei Handlungsaufforderungen auf:

Bringen Sie zuerst Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber frühzeitig in Gespräche über die Standortwahl mit ein, bevor ein Standort feststeht.

Integrieren Sie als Nächstes Energieflexibilität und Nachhaltigkeit in die Anlagenplanung als zentrale betriebliche und kommerzielle Anforderungen.

Schließlich sollten Sie sich an den Plattformen beteiligen, die das förderliche politische und regulatorische Umfeld gestalten, denn die Rahmenbedingungen, die die Regulierungsbehörden derzeit in Bezug auf Verbindungsgeschwindigkeit, Standorttransparenz, Infrastrukturinvestitionen und Flexibilität festlegen, werden die Märkte darüber entscheiden, wie viel der KI-Investitionen dieses Jahrzehnts in stärkere, sauberere Netze umgesetzt werden. Die COP31 in Antalya ist ein wichtiger Meilenstein für diese Politik- und Lobbyarbeit. Unternehmen, die an diesen Diskussionen beteiligt sind, können helfen, Regeln zu entwickeln, die schnellere Verbindungen unterstützen und gleichzeitig die Ziele sauberer Energie, die Systemzuverlässigkeit und den gemeinsamen wirtschaftlichen Wert wahren.

Veröffentlicht: 9. September 2026