Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Gebroeders Doms optimiert die Logistik bei Tarkett

Tarkett automatisiert seinen Logistikprozess mit einer flexiblen FTS-Lösung von Doms powered by SIMOVE. Bessere Ergonomie, mehr Kapazität.

Manuelles Palettenhandling? Das gehört jetzt bei Tarkett der Vergangenheit an. Gebroeders Doms hat den Schritt nach dem automatischen Lager automatisiert: die vollautomatische Montage und Verpackung der Paletten. Nicht mit einer festen Förderlinie, sondern mit flexiblen AGVs und Robotern. Ideal für die organische Skalierung bei steigendem Produktionsvolumen — und mit deutlich weniger Gabelstaplerbewegungen.

Tausende Kilo täglich

Millionen Quadratmeter Teppichfliesen fließen jährlich durch Tarketts Logistiklager in Waalwijk. Im Jahr 2020 baute Tarkett ein neues automatisiertes Lager mit Standard-AGVs für Gabelstapler, um diesen Ablauf zu rationalisieren. Ab diesem Zeitpunkt mussten Paletten für einzelne Produkte nur noch verpackt werden. Allerdings mussten gemischte Paletten mit mehreren Produktreferenzen immer noch manuell vom Lagerpersonal vorbereitet werden.

„Eine einzelne Schachtel Teppichfliesen wiegt ungefähr 20 kg“, erklärt Ronnie van Gils, Lagerleiter. „Am Ende eines Arbeitstages haben Sie mühelos Tausende von Kilo abgenommen. Entladen, etikettieren, auf eine neue Palette umstapeln, zur Verpackung übergehen... Wir haben mit großer Präzision gearbeitet, aber es war körperlich anstrengend und wiederholte sich — Lagerpersonal ist schwer zu finden.“

„Wir haben alles versucht, um die Arbeit für unser Team ergonomischer zu gestalten: angepasste Körpergrößen, Exoskelette... Aber das waren nur Pflaster. Deshalb ist es großartig, dass Tarkett als Unternehmen in ein vollautomatisches Lager investiert. Mit diesem Setup können wir in Zukunft weiter wachsen.“

Doms - Ronnie van Gils

Über Gebroeders Doms und Tarkett

Gebroeders Doms ist auf maßgeschneiderte Lösungen für Produktionsketten und Lagerhäuser spezialisiert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen stark in flexible AGV-basierte Lösungen investiert.

Tarkett ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Bodenbelägen und Sportbelägen und in mehr als 100 Ländern tätig. In seiner Anlage in Waalwijk stellt das Unternehmen Teppichfliesen her, die weltweit versendet werden.

Am Ende eines Arbeitstages haben Sie mühelos Tausende von Kilo abgenommen. Das erforderte einen anderen Ansatz.
Ronnie van Gils, Leiter des Lagers, Tarkett

Flexible Inseln statt Festnetzanschlüsse

Tarkett suchte nach einer Lösung. „Die ersten Vorschläge waren feste Fördersysteme. Paletten kommen an, werden entstapelt, die Kartons fahren zur nächsten Station, werden auf einer neuen Palette neu gestapelt und dann verpackt. Ein Festnetzanschluss bietet wenig Flexibilität und würde tatsächlich mehr Gabelstaplerbewegungen erfordern, als wir es derzeit haben. Deshalb haben wir uns an Gebroeders DOMS gewandt — wir kannten sie bereits von einem Robotikprojekt in einer anderen Einrichtung.“

„Wir sind auf Logistik in Produktionsumgebungen spezialisiert: den Transport von Produkten von Maschine zu Maschine“, erklärt Peter Doms, Geschäftsführer von Gebroeders Doms. „In zunehmendem Maße machen wir das mit FTS. In der Produktion erleben wir eine Verlagerung von festen, langen Produktionslinien hin zu flexiblen Produktionsinseln, die nahtlos zusammenarbeiten. Wir haben den gleichen Ansatz für diese Lagerumgebung vorgeschlagen. Mit fahrerlosen Transportsystemen können wir viel besser nachbilden, wie die Leute die Logistikarbeit tatsächlich erledigen.“

Doms - flexible islands

Dies führte zur Entwicklung von Pick Pack: einer Lösung mit drei AGVs, die Paletten zu zwei Robotern transportieren, die sie dann entstapeln, etikettieren und wieder auf fünf verschiedene Paletten pro Roboter stapeln. Fertige Paletten werden per AGVs zurück zu einer automatischen Verpackungsmaschine transportiert, wo sie für den Versand vorbereitet werden.

„Das funktioniert viel besser als ein Festnetzanschluss“, bestätigt Ronnie. „Wir machen auch viel weniger Lkw-Bewegungen als zuvor, weil die AGVs die ganze Arbeit erledigen.“

Doms - Pick Pack

SIMOVE Fleetmanager als gebrauchsfertige Toolbox

Das Rückgrat von Pick Pack ist SIMOVE Fleetmanager, der den gesamten Prozess orchestriert. „Wir arbeiten erst seit ein paar Jahren intensiv mit FTS“, fügt Peter hinzu. „Normalerweise ist das eine steile Lernkurve. Die meisten FTS-Hersteller entwickeln ihre eigenen Toolkits und Fahrzeugsteuerungen, die Sie zuerst beherrschen müssen. Bei einem Paket wie SIMOVE ist das nicht notwendig. Die technische Grundlage ist fertig, alles funktioniert reibungslos und wir können uns auf die konkrete Lösung konzentrieren.“

„Wir haben mehrere Teams, die unsere Software und Fahrzeugdynamik entwickeln und sie über das offene VDA 5050-Protokoll mit allen FTS kompatibel halten“, bestätigt Jeroen Pieters, Account Manager bei Siemens. „SIMOVE Fleetmanager ist in WinCC OA integriert, sodass er für Automatisierungsunternehmen mit Siemens-Fachwissen einfach zu verwalten ist. Wir liefern die Bausteine, die Gebroeders Doms schnell umsetzen kann.“

Doms - Jeroen Pieters
Mit SIMOVE Fleetmanager stellen wir die Bausteine zur Verfügung, die Gebroeders Doms schnell umsetzen kann.
Jeroen Pieters, Account Manager, Siemens

Die Integration in das bestehende automatische Lager war dank SIMOVE Fleetmanager ebenfalls unkompliziert. Peter erklärt: „Die SPS sendet einfach ein Ready-Bit an den Fleetmanager, und von dort aus übernimmt er. Wir benötigten kein zusätzliches Warehouse Control System (WCS). In die SPS ist ein Mini-WCS eingebaut, das direkt mit dem Warehouse Management System (WMS) kommuniziert.“

Aufbau einer belastbaren Lieferkette

„Ich freue mich, dass Tarkett weiterhin in Europa produziert. Die Herausforderungen sind erheblich: Arbeitskräftemangel, eine alternde Belegschaft, Nachhaltigkeitsziele. Automatisierung ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit — sie ist ein gesellschaftlicher Imperativ. Was wir hier sehen, ist ein konkretes Beispiel dafür, wie wir den Übergang zu einer belastbaren Lieferkette gemeinsam gestalten können. Das entspricht auch voll und ganz dem neuen Trend von Near- und Reshoring.“

Doms - Peter Doms
Automatisierung ist nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit — sie ist ein gesellschaftlicher Imperativ. So machen wir die Arbeit der Menschen bedeutungsvoller.
Peter Doms, Managing Director, Gebrüders Doms

Die Vorteile auf einen Blick

  • Flexibles Layout, keine festen Förderbänder
  • Weniger Geräte mit größerem Mehrwert
  • Schnelle Skalierbarkeit (fügen Sie AGVs oder Roboter nach Bedarf hinzu)
  • Bessere Ergonomie
  • Weniger Gabelstaplerbewegungen
  • Robuste Integration mit Lagersoftware
  • Vollständige Kontinuität bei steigendem Volumen