Wussten Sie, dass die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) trotz ihrer begrenzten natürlichen Wasserressourcen eine der höchsten Wasserverbrauchsraten pro Kopf der Welt haben?
Als blühende Wirtschaft im Nahen Osten haben die rasante Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum der VAE zu einer beispiellosen Nachfrage nach nachhaltiger und kosteneffizienter tragbarer Wassergewinnung geführt — eine Herausforderung, bei der Technologie und Finanzierung neue Denkanstöße geben könnten.
Energie als Teil der Wassergleichung
Das meiste Trinkwasser in den Emiraten stammt aus entsalztem Meerwasser. Dies untermauert die entscheidende Rolle von Entsalzungsanlagen bei der Sicherung der Wasserversorgung — ein wichtiges Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, das für das Land in Zeiten des Klimawandels noch relevanter ist.
Derzeit rangiert das World Resources Institute die VAE auf Platz 10 von 164 in einer globalen Liga der Länder, in denen die Wasserversorgung am stärksten ausgelastet ist. Um diesen Ressourcenstress zu lindern, wäre nicht nur eine neue Infrastruktur zur Wassergewinnung erforderlich, sondern auch eine beträchtliche Menge an Energie, die benötigt wird, um sie mit Strom zu versorgen.
Zukunftsweisende Technologien stehen daher im Mittelpunkt der langfristigen Wasserstrategie der Region: Entsalzungsanlagen, die die Wasserproduktion steigern können — und gleichzeitig energieeffizienter und umweltfreundlicher sind.
Finanzierung der weltweit größten Umkehrosmose-Entsalzungsanlage
In Abu Dhabi sind moderne Technologie und Projektfinanzierung entscheidend, um die bald weltweit größte Entsalzungsanlage mit Meerwasser-Umkehrosmose-Technologie zu verwirklichen — ein Wasseraufbereitungsverfahren, das weniger energieintensiv ist als herkömmliche thermische Entsalzungsverfahren.
Die Entsalzungsanlage von Taweelah wird 909.200 Kubikmeter Wasser pro Tag (m3/Tag) liefern, 44% mehr als die derzeit weltweit größte Umkehrosmoseanlage mit 624.000 (m3/Tag) und deckt damit den Wasserbedarf von 350.000 Haushalten.
Taweelah setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Größe und Kosteneffizienz und ist ein Leuchtturmprojekt, das im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) ermöglicht wird. Die Ausschreibung für den Bau, den Besitz und den Betrieb der Anlage für 30 Jahre wurde von ACWA Power, dem in Saudi-Arabien ansässigen Entwickler, Investor und Betreiber von Stromerzeugungs- und Entsalzwasseranlagen, gewonnen.
Siemens leistet zwar als Unterlieferant von Technologien für die digitale Industrie und intelligente Infrastruktur seinen Beitrag, aber der Großteil der Finanzierung hinter dem 869-Millionen-Dollar-Projekt wurde durch hochrangige Projektfinanzierungsdarlehen eines Clubs von sechs Kreditgebern ermöglicht, an dem die Siemens Bank, die Banktochter von Siemens Financial Services (SFS), einen erheblichen Anteil übernahm und als Mandated Lead Arranger (MLA) fungierte.
Wie in vielen Fällen auf der ganzen Welt hilft Siemens bei der Realisierung großer Infrastrukturen, indem es Technologie und Finanzierung aus derselben Quelle bereitstellt. „Die Beteiligung von SFS an der Fremdfinanzierung motivierte ACWA Power, eine frühzeitige und enge Zusammenarbeit zwischen den EPC-Joint-Venture-Partnern und Siemens zu ermöglichen“, kommentiert Marcus Oates, Head of Vertical Sales of Digital Industry, Process Automation, Siemens UAE.
Beschleunigung der Wasserwende im Nahen Osten
Als erste Entsalzungsanlage, die unabhängig von einem Kraftwerk in Abu Dhabi gebaut wird, wird Taweelah dazu beitragen, die Vision der VAE zu unterstützen, die Kohlendioxidemissionen zu senken und gleichzeitig den Gasverbrauch zu reduzieren, indem die Strom- und Wasserproduktion für die Winter- und Sommersaison entkoppelt wird.
Die Infrastruktur für die Wasserentsalzung ist für die langfristige nachhaltige Entwicklung im gesamten Nahen Osten unerlässlich, aber es handelt sich auch um kapitalintensive Projekte. Für Taweelah ist Siemens Financial Services (SFS) stolz darauf, das hochmoderne Projekt mit Technologie von Siemens ermöglicht zu haben. Die Bereitstellung maßgeschneiderter Projektfinanzierungen und Technologie als ganzheitliche Lösung ist eine Kombination, die auf dem Markt einzigartig ist und für die Bereitstellung kritischer Infrastrukturen unerlässlich ist.
Mit Blick auf die Zukunft werden die kombinierten Auswirkungen von Bevölkerung und Wohlstand den Wasserbedarf im Nahen Osten in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich verdreifachen. Um diesen Bedürfnissen nachhaltig gerecht zu werden, werden die Auswirkungen intelligenter Technologien und die Finanzierungslösungen, die darauf zugeschnitten sind, frühzeitig in sie zu investieren, für die sich schnell entwickelnde Region unverzichtbar bleiben.