„Allein in Bezug auf die Rechenleistung ist SINUMERIK ONE 30 % schneller“, sagte Chris Grimm, OEM Sales Account Manager bei Siemens. Doyle bezeugt diese Behauptung und hat die Ergebnisse mit den internen Maschinen von TARUS aus erster Hand gesehen. „Ihr Durchsatz ist enorm gestiegen“, sagte er.
Kunden sparen noch mehr Zeit während der Konstruktions- und Fräsphase der Fahrzeugmodelle, da die TARUS-Software Änderungen im laufenden Betrieb ermöglicht.
Doug erklärt: „Mit unserer Software haben Kunden die Wahl. Sie können ein Fahrzeugmodell fräsen und wenn sie eine kleine Änderung wollen, können sie es von Hand formen und dann messen. Sie können es mit ihrem Scansystem scannen und dann können sie es auf der anderen Seite des Modells fräsen. Oder sie können es an ihr CAD-System zurücksenden, sodass sie die Änderung archiviert haben. Manchmal beschließen sie, die Änderung mit der Maschine vorzunehmen.
Sie sprechen mit dem Designer oder 3D-Modellierer, und diese Person nimmt eine Änderung am Programm vor, und dann gehen sie zurück und fräsen es. Beim Modellieren mit Ton gibt es viel Geben und Nehmen. Unsere Kontrollen machen dies möglich.“
Doug betonte auch Zuverlässigkeit als wichtigen Kundenvorteil. Zuverlässigkeit bedeutet weniger Ausfallzeiten, was die Leistung erhöht, sagte er und nannte die SINUMERIK ONE „eine der zuverlässigsten der Welt“.
„Die SINUMERIK ONE hat die Zuverlässigkeit im Vergleich zu unserer vorherigen Lösung erheblich verbessert. Zuverlässigkeit bedeutet höhere Produktivität für den Kunden, geringere Garantiekosten für TARUS und mehr Vertrauen beim Verkauf dieser Maschinen an neue und bestehende Kunden.“
SINUMERIK ONE ist besonders hilfreich bei der Einrichtung und Bereitstellung der Maschine, sagte Doug. Mit einem Prozess, den er „Klonen“ nennt, kann das TARUS-Team einen Computer programmieren und ihn auf mehreren Computern replizieren.
„Wir nehmen die Einstellungen von einem Gerät und legen sie auf das nächste Gerät, schalten es ein und es funktioniert“, sagte er. „Jede Maschine verhält sich genauso wie die, die wir gerade gebaut haben.“