Direkt zum Hauptinhalt
Die Schwarzwaldklinik Bad Krozingen KG

Gezielt investiert, umfassend profitiert.

Die Schwarzwaldklinik in Bad Krozingen konnte ihre anlagentechnische Energieinfrastruktur mit Siemens nachhaltig modernisieren – wobei die Investitionen dank Pay-as-you-save-Finanzierung  an den erzielten Einsparungen ausgerichtet und damit finanziell gut tragbar kalkuliert wurden. 

Das Schwarzwaldklinik Reha-Zentrum in Bad Krozingen engagiert sich für optimale Bedingungen in der therapeutischen Pflege und die Verbesserung der Behandlungsumgebung für Patienten. Zu letzterer tragen auch großzügig dimensionierte, attraktive Liegenschaften bei – die jedoch einen entsprechend hohen Energiebedarf, insbesondere für Heizung, Warmwassererzeugung und Lüftung mit sich bringen. Damit stand die Klinikleitung vor der Herausforderung, die bestehende Energieinfrastruktur zu modernisieren, um einerseits die gesetzlichen Anforderungen (EWärmeG) zu erfüllen und andererseits der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie gerecht zu werden.   Dabei galt es selbstverständlich auch, die für das Gesundheitswesen typischen engen Investitionsbudgets und Möglichkeiten zu berücksichtigen. 

Um diese Ziele zu erreichen, musste die Erhöhung der Energieeffizienz mit einer deutlichen Reduzierung der Energiekosten und mehr Unabhängigkeit von externen Energieversorgern einhergehen.  

Energieinfrastruktur von Grund auf erneuert 

Das von Siemens Smart Infrastructure entwickelte und umgesetzte Lösungskonzept kombiniert die vollständige Modernisierung der Energieinfrastruktur mit der Implementierung eines intelligenten Gebäude- und Energiemanagements sowie dem Aufbau einer dezentralen Energieversorgung. Hardwareseitig umfassten die Maßnahmen die Erneuerung der Heizzentralen, die Optimierung der Wärmeerzeugung und -verteilung inklusive Kesseltausch und hydraulischer Optimierung der Heizkreise sowie die Ertüchtigung der lüftungstechnischen Anlagen. 

Darüber hinaus installierte Siemens unter anderem zwei Blockheizkraftwerke, zwei Photovoltaikanlagen und ein Nahwärmenetz. Zur Überwachung und kontinuierlichen Optimierung des Energiebedarfs wurde ein intelligentes Gebäude- und Energiemanagementsystem implementiert. Das System sorgt durch die Echtzeit-Überwachung aller Energieflüsse für Transparenz und Kontrolle und ermöglicht somit datengestützte Entscheidungen sowie kontinuierliche Optimierungen und Erweiterungen, beispielsweise um Wärmepumpen, Batteriespeicher oder eine Ladeinfrastruktur. 

Kosten durch realisierte Einsparungen gedeckt  

Die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen erfolgte zwischen 2019 und 2024 in drei Bauabschnitten. Trotz der aufwendigen Arbeiten blieben die Investitionen für die Schwarzwaldklinik überschaubar, da die Finanzierung zum größten Teil im Rahmen eines Pay-as-you-save-Modells erfolgte. Das bedeutet, dass Siemens die Kosten für Modernisierung und Neuinstallationen zunächst als Vorleistung übernimmt und diese dann anschließend durch die tatsächlich realisierten Einsparungen gedeckt werden. Schließlich können die sich sehen lassen: So ist der Jahresenergieverbrauch um 1,4 GWh pro Jahr zurückgegangen. Dadurch und durch die Eigenstromnutzung spart die Klinik jährlich rund 625.000 Euro Betriebskosten ein. Dementsprechend schnell amortisieren sich die Investitionen, zumal durch das Pay-as-you-save-Modell kein eigenes Kapital gebunden wurde. 

Kein Wunder, dass Prof. Dr. Jörg-Rüdiger Blau, Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer der Schwarzwaldklinik Bad Krozingen, mit diesen Ergebnissen zufrieden ist:

Dank der ganzheitlichen Energielösung von Siemens konnten wir unsere Energieinfrastruktur nachhaltig modernisieren, unsere Betriebskosten deutlich senken und gleichzeitig unsere Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit vom Energiemarkt erhöhen.
Prof. Dr Jörg-Rüdiger Blau, Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer, Die Schwarzwaldklinik Bad Krozingen KG

Im Profil: Schwarzwaldklinik Bad Krozingen KG 

Das Zusammenspiel von vier Kliniken und die langjährige Expertise der Mitarbeiter machen die Schwarzwaldklinik zu einem Zentrum, in dem Rehabilitation auf höchstem Niveau geleistet wird. Das breite Spektrum an Indikationen ermöglicht es, über 500 Patientinnen und Patienten in den Fachrichtungen Kardiologie, Orthopädie, Neurologie und Geriatrie mit Hilfe multiprofessioneller Therapien ganzheitlich zu behandeln.