Die Baubranche ist in einer kritischen Phase
Auftragsrückgänge und steigende Materialpreise setzen die Unternehmen unter Druck und erschweren notwendige Investitionen. Die F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG konnte ihre Anlagen zur Produktion von Betonpalisaden dennoch von Grund auf erneuern – dank Retrofit mit Siemens Financial Services.
Palisaden haben sich seit den 1970er Jahren als gängiges Element im Landschaftsbau etabliert. Sie erfüllen in der Regel eine doppelte Funktion: Sie stabilisieren und sichern Böschungen oder kleine Hänge und dienen gleichzeitig als Begrenzung für Beete oder Wege. Für die F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG sind Stein- und Betonpalisaden eine wichtige Säule ihres Geschäfts. Als Teil des Produktbereichs Mauern und Stützelemente leistet sie einen entscheidenden Beitrag zu den Gesamtumsatzerlösen. Die Fertigung in hohen Stückzahlen erfolgt in einer spezialisierten Anlage am thüringischen Produktionsstandort Fambach, deren Technik nach 20 Jahren dringend einer Erneuerung bedurfte. Die Steuerung war bereits seit etwa 30 Jahren im Einsatz, und die Beschaffung von Ersatzteilen stellte sich zunehmend als herausfordernd dar. Zudem war das Handlingsystem für die Paketierung aufgrund von erheblichen Verschleißerscheinungen dringend gegen ein neues Robotersystem austauschbedürftig. Das sind nur einige Punkte, die FCN dazu veranlasst hat, eine Modernisierung der Anlage zu tätigen.
Palisadenanlage in Fambach
Sach- und Systemziele zur Modernisierung
Grundsätzlich sollte die Palisadenfertigung mechanisch, steuerungstechnisch und softwareseitig auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Dabei sollte das Sicherheitskonzept sowie der Materialfluss optimiert werden.
Investitionen in komplexem Umfeld ermöglichen
Da die Branchenkonjunktur auch zu diesem Zeitpunkt schon deutlich abgekühlt war, hatte F. C. Nüdling Betonelemente größtes Interesse an einer schnellen und liquiditätsschonenden Lösung. Siemens Financial Services konnte diesen Anforderungen mit einem Retrofit-Angebot gerecht werden. Es umfasste eine weitgehende Um- und Nachrüstung, mit deren Hilfe die Maschine auf einen aktuellen technischen Stand gebracht wurde. Finanziert wurde die Modernisierung über ein Mietkaufmodell im Wert von mehr als 1,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 72 Monaten. Wie bei diesem Modell üblich, geht das Eigentum zum Ende der Vertragslaufzeit automatisch auf den Mietkäufer über.
Retrofit als nachhaltige Lösung
Trotz der stattlichen Summe stellt das Retrofit verglichen mit einer kompletten Neuanschaffung die wirtschaftlichere und gleichzeitig nachhaltigere Lösung dar. Alles in allem war der Retrofit nicht nur mit einem erheblich geringeren Investitionsaufwand verbunden, sondern ermöglichte eine schnellere Projektumsetzung und damit letztlich eine kürzere Unterbrechung der Produktion. Folglich kann Bernhard Pilz als Geschäftsführer der Franz Carl Nüdling Unternehmensgruppe ein rundum positives Fazit ziehen:
Dank des maßgeschneiderten Retrofit-Finanzierungsangebots von Siemens Financial Services konnten wir unsere Produktionsanlagen schnell und nachhaltig auf den neuesten Stand bringen. Diese Investition wird unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und uns dabei helfen, unseren Platz als führender Anbieter von Palisaden zu festigen.
Im Profil: Franz Carl Nüdling Unternehmensgruppe
Die FCN Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im hessischen Fulda hat sich auf die Herstellung von Baustoffen aus Natursteinen und Beton spezialisiert. Bekannt sind sie unter anderem für hochwertige Pflastersteine und Palisaden. Diese Produkte werden im Wohnungs-, Industrie-, Hoch- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt.