Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

In Lebensmitteltechnologie investieren

Angesichts einer wachsenden Bevölkerung finden Wissenschaftler neue und innovative Wege, um die Welt zu ernähren.

MAI 2024

Die Lebensmittelindustrie steht aufgrund der schnell wachsenden Weltbevölkerung unter dem Druck, mehr Lebensmittel auf nachhaltige und umweltfreundliche Weise zu produzieren, was bis 2050 voraussichtlich 9,7 Milliarden erreichen wird. Der Klimawandel verstärkt auch die Dringlichkeit, proaktive Strategien für die Ernährungs- und Wassersicherheit zu verabschieden. Da klimabedingte Störungen die konventionellen landwirtschaftlichen Praktiken bedrohen, wird Innovation unverzichtbar, um sich in dieser sich verändernden Landschaft zurechtzufinden und Technologie hat das Potenzial, die Lebensmittelindustrie zu verändern.

Bei Siemens Financial Services (SFS) setzen wir uns dafür ein, die Entwicklung innovativer Lebensmitteltechnologien sowie die Verbesserung der landwirtschaftlichen Infrastruktur zu unterstützen, indem wir Projekte und Unternehmen finanzieren, die sich darauf konzentrieren, nachhaltigere Praktiken anzubieten.

Die Finanzierung von Innovationen in der Lebensmittelindustrie kann dem Sektor helfen, die Art und Weise, wie wir anbauen, liefern und essen, zu verändern und gesunde Optionen sowohl zugänglicher als auch ökologisch praktikabler zu machen.
Tony Casciano, CEO, SFS Americas
A man is purchasing food items in a supermarket.

Innovation von Grund auf erforderlich:

SFS ist sich der dringenden Notwendigkeit bewusst, die Weltbevölkerung nachhaltig zu ernähren, und finanziert daher Unternehmen, die dazu beitragen können, eine stabile Lebensmittelversorgung sicherzustellen und gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

So beteiligte sich SFS beispielsweise an der Finanzierung – einschließlich eines nachhaltigkeitsgebundenen Kredits (SLL) – für Covanta, ein Unternehmen im Bereich der energetischen Abfallverwertung, dass unter anderem Kunden aus der Landwirtschaft bedient. Der SLL enthält Leistungskennzahlen (KPIs), die Anreize für ein Wachstum von 2,5 % bei der Verarbeitung nachhaltiger Abfälle sowie eine Steigerung von 25 % bei der Wiederverwertung und Wiederverwendung von Abfällen zwischen 2020 und 2025 bieten. Durch die Erfüllung spezifischer KPIs aus dem Kredit kann Covanta mehr Abfälle von Deponien fernhalten, Emissionen erheblich reduzieren und die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft unterstützen. Die energetische Abfallverwertung ist weitaus nachhaltiger als die Deponierung von Abfällen und reduziert das Deponievolumen um 90 %.

Covanta schätzt die starke strategische Unterstützung durch Siemens Financial Services. Als weltweit führender Anbieter von Abfall- und Energielösungen ist Nachhaltigkeit in jeden Aspekt unseres Geschäfts eingebunden. Sie ist es, die uns zu Innovationen, Wachstum und neuen Herausforderungen antreibt – und genau deshalb sind diese leistungsorientierten Ziele so wichtig.
Brad Helgeson, CFO, Covanta

Da Ackerland aufgrund von Erosion und Umweltverschmutzung rapide schwindet, sind alternative Wege zur Produktion gesunder Lebensmittel erforderlich, die keine großen Flächen hochwertigen Mutterbodens benötigen. Die vertikale Landwirtschaft kann zu dieser Lösung beitragen, indem sie nicht in die Breite, sondern in die Höhe wächst. Gestützt auf die Anfangsinvestition von SFS haben sich Siemens und 80 Acres zusammengeschlossen, um Technologien in der Landwirtschaft einzusetzen und so nachhaltige, gesunde, rückverfolgbare und produktivere Anbaumethoden zu fördern.

Darüber hinaus hat sich SFS kürzlich mit Urban Crop Solutions zusammengetan, einem Anbieter von End-to-End-Lösungen für den schnell wachsenden globalen Markt der vertikalen Indoor-Landwirtschaft. Im Rahmen einer neuen Initiative können Kunden unter bestimmten Voraussetzungen von Finanzierungsoptionen profitieren, die von SFS angeboten werden.

Mit innovativen Lösungen gegen den Hunger:

Auf Indien entfällt ein Viertel der hungernden Menschen weltweit, und dort leben mehr als 220 Millionen unterernährte Menschen, obwohl das Land bei der Getreideproduktion Selbstversorgung erreicht hat und Nettoexporteur von Weizen, Reis und anderen Getreidesorten ist. Der Mangel an modernen Lebensmittellagern und die durch den Klimawandel verursachten extremen Wetterbedingungen verschärfen die Hungerprobleme des Landes. Die jüngste Investition von SFS in Leap India Food & Logistics Limited trägt dazu bei, diese Probleme der Ernährungssicherheit und Lagerung in Indien anzugehen. Als Entwickler von Agrarlagern strebt Leap India die Entwicklung einer Reihe automatisierter Getreidelagersilo-Projekte an – jedes mit einer Betriebskapazität von 50.000 Tonnen – um die Verschwendung von Getreide zu verhindern. Jedes neu errichtete Silo wird mehr als 830.000 Menschen versorgen, die in Indien unterhalb der Armutsgrenze leben.

A cement manufacturing plant with a large building and machinery in the foreground.
Investitionen in die Lebensmitteltechnologie sind nicht nur gut für das Geschäft, sondern auch gut für unseren Planeten und für die Menschen. Wir bei SFS sind stolz darauf, an der Spitze dieser wichtigen und spannenden Branche zu stehen und freuen uns darauf, gemeinsam mit Leap India und anderen Unternehmen dazu beizutragen, die Welt von morgen zu ernähren.
Steffen Grosse, CEO, SFS Equity Finance

Kreative Veränderungen können große Wirkung entfalten. SFS hat kürzlich Restaurant Technologies (RT), einen führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung von Speiseöl in Großmengen für die Lebensmittelindustrie, finanziell unterstützt. Die von SFS bereitgestellten Finanzmittel dienen der Unterstützung der Kerngeschäftsaktivitäten von RT, darunter die Abholung von gebrauchtem Speiseöl bei Kundenstandorten und dessen Lagerung in Depots, um es anschließend zu verarbeiten und als Rohstoff für Biokraftstoffe zu verkaufen. Das Darlehen hilft RT dabei, sein Ziel zu erreichen, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden, die Nachhaltigkeit in der Branche zu fördern und gleichzeitig Vorteile für Gastronomiebetriebe zu schaffen, wie beispielsweise Kostensenkungen.

Darüber hinaus, gab SFS seine Investition in FertigHy bekannt, ein Unternehmen, das darauf abzielt, mithilfe von grünem Wasserstoff erschwingliche und kohlenstoffarme Düngemittel für europäische Landwirte herzustellen. Düngemittel sind ein Dreh- und Angelpunkt der modernen Landwirtschaft, und ihre umweltfreundliche Weiterentwicklung ist für den Erhalt unserer Umwelt von größter Bedeutung. Unsere Investition in dieses Projekt unterstützt den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken in der Lebensmittelindustrie in ganz Europa. Düngemittel sind in der Lebensmittelindustrie von entscheidender Bedeutung, und umweltfreundliche Düngemittel werden entwickelt, um nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu fördern.

Restaurant Technologies unterstützt seit fast 25 Jahren mehr als 32.000 Kunden dabei, intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten, und ist stolz darauf, gemeinsam mit Siemens Financial Services nachhaltige Geschäftspraktiken in der Gastronomie- und Lebensmittelbranche voranzutreiben.
Jeff Kiesel, President und CEO, Restaurant Technologies

Alternative Quellen erforderlich

Da die Nachfrage nach nachhaltigen Nahrungsquellen weiter steigt, gewinnen alternative Proteine als praktikable Lösung zur Deckung des Bedarfs der wachsenden Bevölkerung zunehmend an Bedeutung. Die Herstellung alternativer Proteine, darunter pflanzliches Fleisch und zellbasiertes Fleisch, erfordert im Vergleich zur traditionellen Tierhaltung deutlich weniger Land, Wasser und Energie. Laut einem aktuellen Bericht wird der Markt für pflanzliche Proteine bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 162 Milliarden US-Dollar erreichen, während der Markt für zellbasiertes Fleisch bis 2030 ein Volumen von 25 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Diese Innovationen erfordern weniger Ressourcen als die traditionelle Viehzucht und stehen damit im Einklang mit der Notwendigkeit einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion.

Beispiele wie das Unternehmen Del Monte Foods, das sich selbst als „The Original Plant-Based Food Company“ bezeichnet, sind unerlässlich, um den Bedarf einer wachsenden Bevölkerung zu decken.SFS bietet Del Monte Foods seit über 15 Jahren Unternehmenskreditlösungen an und ermöglicht es dem Unternehmen so, Phasen der Unsicherheit und strategischer Transformation zu meistern, um seine Ziele zu erreichen. Mit Hilfe der Finanzierung durch SFS konnte Del Monte Foods seine Wachstumsziele erreichen und wurde sogar für Produktinnovationen ausgezeichnet.

Die Lebensmitteltechnologiebranche wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von 700 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei Investitionen in Innovationen wie pflanzliche Fleischalternativen und vertikale Landwirtschaft eine Vorreiterrolle spielen.

Siemens verfügt über das erforderliche Fachwissen in den Bereichen Finanzierung und Technologie, um zu mehr Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie beizutragen. Tatsächlich erweist sich das Kompetenzzentrum für kontrollierte Landwirtschaft von Siemens als Leuchtturm der Exzellenz. Dieses Zentrum dient als Drehscheibe für Forschung und Zusammenarbeit und fördert die Weiterentwicklung von Methoden der kontrollierten Landwirtschaft, einschließlich der vertikalen Landwirtschaft. Durch die Nutzung technologischer Fortschritte versetzt Siemens die Branche in die Lage, nachhaltige, effiziente und platzsparende Anbaumethoden einzuführen. Durch die Finanzierung innovativer Projekte mit gezielten Investitionen, Fremdfinanzierungen und intelligenten Leasingmodellen für Ausrüstung und Technologie kann SFS dazu beitragen, den Sektor zu transformieren und eine nachhaltigere und nährstoffreichere Zukunft für kommende Generationen zu fördern.

Two farmers are standing near a machinery vehicle in a field, talking to each other.

Beginnen Sie Ihre Reise