Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Siemens Industrial Edge bei Hansa Klimasysteme

Hallenbäder sind energieintensive Gebäude. Prädiktive, KI-gestützte Steuerungen der Lüftungssysteme bieten eine hervorragende Möglichkeit, Energie zu sparen. Die Fachhochschule Emden und HANSA Klimasysteme arbeiteten an diesen Steuerungen mit Geräten und Anwendungen von Siemens Industrial Edge zusammen.

Zusammenarbeit von Forschung und Industrie

Ende 2017 ging die HANSA Klimasysteme GmbH eine Partnerschaft mit der Fachhochschule Emden ein, um ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördertes Forschungsprojekt durchzuführen. Ziel des Projekts war es, die optimalen Bedingungen in einem Hallenbad in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erreichen und gleichzeitig so energieeffizient wie möglich zu sein. Das Projektteam arbeitete mit einem nahegelegenen Hallenbad und der neuen Siemens-Technologie. Industrial Edge.

Three men look upward while standing on the deck of an indoor pool.

Tolles Klima im Schwimmbad

A man in a white t-shirt and glasses stands next to an indoor pool.

Betreiber von Hallenbädern sollten ihre Energiekosten genau im Auge behalten. Gleichzeitig müssen sie auch sicherstellen, dass die Besucher ein angenehmes Erlebnis haben. Zu diesem Zweck müssen die Temperaturen ziemlich warm gehalten werden. Gleichzeitig muss die Luftfeuchtigkeit relativ niedrig sein, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Wasser bei 30 °C mit einer Geschwindigkeit von etwa 0,4 Litern pro Stunde pro Quadratfuß Oberfläche verdunstet.

Ein ganzer Ozean möglicher Anwendungen

HANSA Klimasysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Saterland, Deutschland, mit über 170 Mitarbeitern. Ihre Hauptprodukte sind Lüftungs- und Klimaanlagen für Rechenzentren, industrielle Anwendungen und Schwimmbäder. Das Portfolio ist in mehrere Produktlinien unterteilt, die auf verschiedene Branchen und Anwendungen abzielen.

Two men look at ventilation equipment for an indoor pool.

Freier Eintritt für das Forschungsprojekt

A man checks levels on a ventilation system for an indoor pool.

Das Freizeitbad Saterland, nur wenige Kilometer vom Hauptsitz von HANSA Klimasysteme entfernt, war auf der Suche nach einem neuen Belüftungssystem, als das Forschungsprojekt 2017 begann, und sie kontaktierten das Unternehmen. Das Schwimmbad wurde mit einem neuen Belüftungssystem ausgestattet und könnte als Forschungsprojekt genutzt werden. Im Gegenzug war das Unternehmen in der Lage, zusätzliche Sensoren im Gebäude und an der Anlage zu installieren und zu Forschungszwecken jederzeit auf den Pool zuzugreifen.

Höhere Energieeffizienz dank KI-gestützter Prognosen

In Zusammenarbeit von Schwimmbad, HANSA Klimasysteme und dem Forschungsprojekt der Fachhochschule Emden wurden ein Jahr lang Daten von Sensoren gesammelt, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Energieverbrauch sowie Wetterbedingungen oder Besucherzahl. Parallel wurde ein Modell, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, mit diesen Daten gefüttert. Dieses KI-basierte Modell bestimmt und optimiert seine Steuerparameter auf selbstlernende Weise. Es erkennt, welche Maßnahme am besten geeignet ist, um die angestrebten Bedingungen in der Schwimmhalle mit der höchstmöglichen Energieeffizienz zu erreichen.

Kleines Edge-Gerät mit hervorragender Konnektivität

Es wurde schnell klar, dass das modellbasierte Steuerungssystem eine Plattform benötigt, auf der es laufen kann, die als Schnittstelle zur SPS dienen und den Zugriff auf die notwendigen Daten ermöglichen kann. Also begann HANSA Klimasysteme mit der Suche nach einem geeigneten IPC (Industrie-PC) — und fand ihn bald im industriellen Edge-Gerät SIMATIC IPC227E, das Teil des Siemens-Portfolios ist. Es erfüllte nicht nur die erforderlichen Sicherheitsstandards und allgemeinen Industriestandards, sondern bot auch ein hohes Maß an Konnektivität, was bedeutete, dass es einfach in bestehende Systeme integriert werden konnte.

SIMATIC IPC227E Nanobox PC product image
HANSA Klimasysteme kam ursprünglich mit der Anfrage nach einem IPC zu uns, der zum Aufbau einer VPN-Verbindung verwendet werden könnte. Mir wurde schnell klar, dass sie riesige Datenmengen verarbeiten würden, und riet ihnen, ein Edge-Gerät zu verwenden.
Thorsten Wolf, Vertrieb, Siemens

Edge-Apps für intelligente Klimaregelung

A person holds a SIMATIC Nanobox PC while tapping a screen.

SIMATIC IPC 227E wird als Edge-Gerät im offenen Ökosystem Industrial Edge von Siemens betrieben. Dank der grafischen Benutzeroberfläche, die eine Reihe vordefinierter Funktionen umfasst, erleichtert die Edge-App Flow Creator die Erstellung von Datenverarbeitungs- und Konnektivitätslösungen. Darüber hinaus kommt auch die Edge-Anwendung LiveTwin zum Einsatz, die sich zu Beginn des Projekts bei Siemens noch in der Entwicklungsphase befand und daher von HANSA Klimasysteme als Pilotprojekt betrieben wurde. LiveTwin ermöglicht die Integration von Simulationsmodellen auf Edge-Geräten, um beispielsweise vorausschauende Steuerungen zu ermöglichen, wie sie für das Forschungsprojekt benötigt werden. „Mit der Edge-App konnten wir die Modelle, die wir in Matlab Simulink erstellt haben, in die Sprache des IPC übersetzen“, sagt Christian Seltz.

Rund 20 % Energieeinsparung

Bisher reagierten die Steuerungen des Lüftungssystems lediglich auf Ereignisse, sobald sie eintraten, wie erhöhte Besucherzahlen oder erhöhte Luftfeuchtigkeit. Jetzt ist es in der Lage, prädiktive Anpassungen vorzunehmen — das heißt, bevor Ereignisse überhaupt stattfinden. In den letzten vier Monaten haben diese Kontrollen es dem Schwimmbad ermöglicht, seinen Energieverbrauch um etwa 20 Prozent zu senken. Der nächste Schritt ist die Implementierung dieser Komplettlösung in weiteren Hallenbädern. Tatsächlich wurde es bereits in vier weiteren Pools installiert und die Ergebnisse werden derzeit validiert.

Aber die Lösung wird in Zukunft nicht nur für Schwimmbäder verfügbar sein. Es ist geplant, die Komplettlösung schrittweise auf die anderen Produktlinien anzuwenden und sie weiterzuentwickeln, zum Beispiel für die Pharma- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Modell müsste lediglich in Matlab Simulink an die beteiligten Kunden und die Anforderungen vor Ort angepasst und mit SIMATIC LiveTwin auf das Edge-Gerät geladen werden. Viele Industriekunden könnten die gleiche Erfahrung machen wie der Pool Saterland: Sie könnten auf der Grundlage von Live-Daten eine intelligente, energieeffiziente und damit ressourcenschonende Klimatisierung erreichen.

Natürlich ist das Einsparpotenzial bei Hallenbädern sehr hoch, weil ihr Betrieb so energieintensiv ist. Aber diese Prinzipien können auch in anderen Sektoren angewendet werden, um Energieeinsparungen zu erzielen, wo auch immer unsere Lüftungssysteme in Betrieb sind.
Christian Seltz, Leiter der MSR-Abteilung, HANSA Klimasysteme

Beginnen Sie Ihre Reise