Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Abfall in Wert verwandeln

Wie landwirtschaftliche Reststoffe zu hochwertigem Tierfutter werden.
In der Inneren Mongolei verwandelt Hailin, ein Agrartechnologieunternehmen, Millionen Tonnen Pflanzenabfälle in eine wertvolle Ressource — und senkt nebenbei den Energieverbrauch um 15%.

Jedes Jahr fallen bei der Getreideverarbeitung — insbesondere Mais — riesige Mengen an Pflanzenresten an. Das meiste davon landet auf Mülldeponien, wird verbrannt oder als minderwertiger Dünger verwendet. Aber in der Inneren Mongolei sah ein Unternehmen etwas ganz anderes: eine Rohzutat.

Hailin, ein Unternehmen für Landtechnik, hat eine Fermentationsmethode entwickelt, die Maisnebenprodukte in biosynthetisches Protein umwandelt — eine kostengünstige, hochwertige Alternative zu herkömmlichen Tierfutterquellen. Die Idee ist so einfach wie effektiv: Nehmen Sie, was die Tierhaltung benötigt (erschwingliches, proteinreiches Futter) und machen Sie es aus dem, was die Industrie bereits im Überschuss produziert (Pflanzenabfälle).

Aus einer Schleife ein Geschäftsmodell machen

Hailin Labortechniker, der Reagenzgläser aus Glas und Probenflüssigkeit in einer sterilen Laborumgebung handhabt.

Das Konzept der zirkulären Landwirtschaft ist nicht neu. Aber darauf ein kommerziell tragfähiges Geschäft aufzubauen, ist eine andere Herausforderung. Durch den Fermentationsprozess von Hailin wird nicht nur Abfall reduziert — es entsteht ein Produkt, das den Nährwert von Futtermitteln verbessert

Um mit der wachsenden Marktnachfrage Schritt zu halten, plante das Unternehmen, eine weitere Produktionslinie zu installieren und die Jahresproduktion um 100.000 Tonnen zu erhöhen. Das erforderte zwei Dinge: eine zuverlässige industrielle Automatisierung und eine Möglichkeit, die Expansion zu finanzieren, ohne den Cashflow zu belasten.

Hochskalieren, ohne langsamer zu werden

Wir haben Hailin an beiden Fronten unterstützt. Unsere intelligenten Automatisierungskomponenten treiben die neue Produktionslinie an und sorgen so für Konsistenz und Effizienz in einem komplexen biotechnologischen Prozess. Gleichzeitig entwarfen unsere Finanzierungsexperten eine Leasinglösung, die auf den Umsatzzyklus von Hailin zugeschnitten war. Sie beseitigte die Kapitalschranke im Voraus und ließ das Unternehmen in dem Tempo wachsen, das der Markt verlangt.

Automatisiertes Robotersystem von Hailin, das industrielle Materialbeutel in einer modernen Produktionsstätte handhabt.
In der aufstrebenden Branche der zirkulären Landwirtschaft besteht die Notwendigkeit, Nebenprodukte effizient zu recyceln, um den wachsenden Anforderungen der nachgelagerten Märkte gerecht zu werden. [...] Siemens hat uns eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung zur Verfügung gestellt, um uns bei der Modernisierung unserer Ausrüstung und der Erweiterung unserer Produktion zu helfen und so neue Wege für das Recycling in der Landwirtschaft zu eröffnen.
Wang Zhongzhong, CEO von Hailin Technology

Die Ergebnisse sprechen für sich

Die Produktionskapazität wird voraussichtlich um über 80% steigen, während die Wartungskosten und der Energieverbrauch niedrig bleiben. Abfall, der früher keinen Wert hatte, wird jetzt als Ressource wieder in die Lieferkette aufgenommen. Seit der Expansion hat Hailin überall messbare Verbesserungen erlebt.

8%

Reduzierung der Materialverlustrate

15%

Reduzierung des Energieverbrauchs

63%

Reduzierung des Personalbedarfs

Was kommt als Nächstes

Hailins Modell zeigt, was möglich ist, wenn zirkuläres Denken auf die richtige Technologie und Finanzierung trifft. Da die Nachfrage nach nachhaltigerem und erschwinglicherem Tierfutter weltweit steigt, könnten Ansätze wie dieser die Art und Weise, wie die Agrarindustrie mit ihren Nebenprodukten umgeht, verändern und Kosten in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln.

Eine Finanzierung, die einen Unterschied macht

Intelligente Finanzierung macht zirkuläres Denken zu echtem Geschäftswert. Bereit zu beginnen?