Direkt zum Hauptinhalt

MeteoViva: Der smarte Weg zu nachhaltigen Gebäuden

Klimaschutz und Smart Data intelligent finanziert

Nachhaltige Gewerbegebäude und Smart-Data Technologie

Gewerbegebäude bieten erhebliche Potenziale für die Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks und die Steigerung ihrer ökonomischen Effizienz. Heben lassen sie sich mit der Smart-Data Technologie MeteoViva Climate. Smarte Finanzierung erleichtert den Zugang zu dieser Lösung und ihren Vorteilen – das zeigt sich unter anderem bei einem der höchsten Bürogebäude Deutschlands.

Der ökologische Fußabdruck von Gebäuden lässt sich durch Maßnahmen zur Digitalisierung und Vernetzung gegenüber dem durchschnittlichen Gebäudebestand deutlich verringern – Siemens beziffert dieses Potenzial auf bis zu 80 Prozent. Der Hintergrund sind unnötige Energieverbräuche durch technische Anlagen, die laufen, ohne dass sie benötigt werden. Dies kann die Heizung, die Kühlung oder auch die Lüftung sein und führt im Ergebnis zu höheren Betriebskosten des Gebäudes und einer schlechten CO₂-Bilanz.

„In Klimaschutz investieren, ohne zu investieren!“

Die vom Technologieunternehmen MeteoViva entwickelte Smart-Data Technologie MeteoViva Climate bietet ein Gegenmittel. Es führt die Wetterprognosen und aktuelle Gebäudebetriebsdaten wie z.B. Energie- und Leistungspreise, Bauphysik und Gebäudetechnik in einem digitalen dynamischen Gebäudemodell zusammen, wertet sie aus und optimiert proaktiv die Steuerung der gebäudetechnischen Anlagen.

Damit die „vorausschauende, selbstlernende und einfach zu integrierende Smart-Data-Lösung“ dabei ihre volle Wirkung entfalten kann, ist in vielen Gebäuden zusätzliche Messtechnik sowie Sensoren und Aktoren für die Haustechnik erforderlich. Die damit unweigerlich verbundenen Investitionen in die Hardware würden jedoch eine finanzielle Hürde für den Einsatz der Lösung bedeuten, was dem Ansatz von MeteoViva fundamental widerspräche: Schließlich bietet das Unternehmen die Softwareanteile seiner Lösung unter dem Motto „In Klimaschutz investieren, ohne zu investieren!“ optional gegen monatliche Gebühren an.

Sustainable Buildings as a Service – nachhaltig Energie und Kosten sparen mit intelligenter Finanzierung

Um dieses Ziel zu erreichen, kommt Siemens Financial Services mit seinem Angebot für maßgeschneidertes „Sale-and-lease-back“ ins Spiel: Unternehmen können so erforderliche, zusätzliche Technik zu einem festen Zinssatz günstig und vor allem liquiditätsschonend finanzieren. Damit entsteht eine kongeniale Ergänzung zum Angebot für „Sustainable Buildings as a Service“: Kunden von MeteoViva und Siemens Financial Services können die Funktionalität der Lösung nutzen, statt Software und Systeme zu besitzen. Sie zahlen lediglich einen monatlichen Festbetrag und erhalten dafür höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit und umfassenden Service, ganz ohne das Budget zu belasten.

Einsatz in einem Frankfurter Wolkenkratzer

Dieses Angebot hat sich am Markt schon vielfach durchgesetzt. Eines der neuesten Beispiele ist ein Bürogebäude, das zu Deutschlands höchsten Hochhäusern zählt und mit seiner markanten Architektur und einem einzigartigen Grundriss eine Ikone darstellt. Bereits in der ersten Hälfte der 90er-Jahre errichtet, besticht es bis heute durch seine Nachhaltigkeit, was eine LEED-Gold-Zertifizierung für Bestandsgebäude eindrucksvoll unterstreicht. LEED ist die international anerkannte Referenz für erstklassige „grüne“ Immobilien. Der Einsatz von MeteoViva Climate als „Sustainable Buildings as a Service“ rundet die Positionierung des Bürohochhauses als nachhaltiges Objekt perfekt ab – dank der passenden Finanzierungslösung tatsächlich „ohne zu investieren“.