Skalierung mit Technologie
Das Rezept für den Ton wurde in einem Labor in Sandnes entwickelt. Es wird produziert und in Säcken von einer Tonne in die Gebiete geschickt, in denen der Ton dem Boden hinzugefügt wird. Es gibt mobile Produktionseinheiten, die trockenen Ton mit Wasser vermischen, bevor er verteilt wird.
Dieser ganze Prozess wurde immer und immer wieder getestet. Sowohl das Lager, die Produktionseinheiten als auch die Verteilung von Lehm über große Flächen sind jetzt auf dem Niveau, das für eine Skalierung erforderlich ist. Wir und Desert Control sind dabei, das zu tun.
Wir liefern Lösungen für die Datenerfassung und Automatisierung für das Unternehmen, das den Sonderpreis für Norwegens intelligentestes Industrieunternehmen 2022 gewonnen hat.
— Damit Desert Control zu einer datengesteuerten Organisation wird, ist es entscheidend, dass Daten- und Automatisierungssysteme eng miteinander verknüpft sind. Hier kommen wir bei Siemens ins Spiel, sagt Ståle Våga.
Er ist Account Manager für Desert Control bei Siemens und war an der Bereitstellung der Technologie beteiligt, die es Desert Control ermöglicht, IT-gestützte Tools und Arbeitsprozesse zu verwenden, eigene Software zu entwickeln und vom umfangreichen Produkt- und Softwareportfolio von Siemens zu profitieren.
In Zukunft wird es möglich sein, mithilfe von Technologie die Produktion überall auf der Welt vom Büro in Norwegen aus zu steuern.
— Mit einem einzigen Tastendruck können Sie neue Geräte in Betrieb nehmen oder Updates an mehrere Produktionseinheiten gleichzeitig senden, sagt Våga.
Das Ziel ist, dass der größte Teil des Prozesses auf diese Weise gesteuert werden kann, mit nur einem Bediener vor Ort. Der Bediener muss keine speziellen Kenntnisse über Maschinen, Daten oder Programmierung haben, aber er muss in der Lage sein, die Maschine zu bedienen.
— Der Bediener bringt ein Tablet mit und erhält über eine benutzerfreundliche Oberfläche Anweisungen zu den verschiedenen Schritten. Dann erledigt die Maschine die Aufgaben, die vom Büro in Norwegen gesendet wurden, erklärt er weiter.
Es ist vier Jahre her, seit die Zusammenarbeit begann, und Våga findet es aufregend und bedeutungsvoll, Teil von etwas zu sein, das potenziell die Welt retten kann.
— Es ist immer schön, hierher zu kommen. Sie können sehen, dass sie fahren, jeder glaubt an das Projekt, sagt er, als er den Innenhof zwischen den Büros von Desert Control in der FOMO-Bürogemeinschaft in Sandnes und dem Labor betritt.