Direkt zum Hauptinhalt
Building with park and sunlight and a Photovoltaic in the foreground
fbf97fc6-f6e5-48cd-9cbc-a9bf41325e9c

Dekarbonisierung

Eine weitestgehend CO₂-freie Wirtschaft ist ein zentrales Zukunftsthema für uns alle, vom Industriebetrieb über Stadtwerke bis zu Kommunen. Volatile Energiepreise, steigende CO₂-Preise und fluktuierende Energiequellen: Die Energielandschaft wird komplexer und ein wirtschaftlicher Betrieb immer herausfordernder.

Dekarbonisierung: Die wirksamste Maßnahme gegen den Klimawandel

Für Unternehmen gilt es, CO₂-neutral zu werden und gleichzeitig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben. Solch eine nachhaltige Transformation gelingt nur auf der Grundlage einer strategischen und langfristigen Planung. Dabei hilft eine durchdachte Dekarbonisierungsstrategie, bei der alle Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind. Wir unterstützen bei der Dekarbonisierung Ihres Betriebes mit individuellen Lösungen, die sowohl Ihre CO₂-Emissionen reduzieren als auch Energiekosten optimieren.

Dekarbonisierungsstudie – Ihr erster Schritt in eine nachhaltige Zukunft

Wir bieten energieintensiven Unternehmen die Erstellung einer individuellen Dekarbonisierungsstudie inklusive folgender Leistungen:

  • Datenerhebung und Erstellung einer CO₂-Bilanz,
  • Darstellung und Simulation möglicher Lösungen,
  • Maßnahmenplan für die Zielerreichung

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Erstellung des Förderantrags. Die Studie wird durch die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, Modul 5: Transformationspläne vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

f926d917-9158-4b9d-bcad-e0e4a1fbe721 - Sustainable-industries-Indoor-Man-Laptop-RGB original

Vier Schritte zu einem CO₂-neutralen Unternehmen

Die systematische Dekarbonisierung erfolgt in einem klar strukturierten vierstufigen Prozess. Ausgangspunkt ist die erste Stufe, deren Schwerpunkt auf der Reduzierung des Energieverbrauchs durch gezielte Energieeffizienzmaßnahmen liegt. Diese grundlegende Optimierung schafft die Basis für alle weiteren Schritte.
Die zweite Stufe konzentriert sich auf die Etablierung einer lokalen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien. Dieser Schritt ist entscheidend für die Umstellung auf eine nachhaltige Energieversorgung.
Die dritte Stufe widmet sich der umfassenden Elektrifizierung. Dabei werden sowohl Prozesse als auch Mobilität auf elektrischen Betrieb umgestellt. Diese Umstellung ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Die vierte und letzte Stufe umfasst die Beschaffung erneuerbarer Primärenergien, ergänzt durch Maßnahmen im Bereich Zertifikatehandel und Kompensation. Diese letzte Stufe dient der Optimierung und dem Ausgleich verbleibender Emissionen.
Der Kern dieser langfristigen Dekarbonisierungsstrategie basiert auf zwei Hauptsäulen: erstens der tatsächlichen Reduzierung der CO₂-Emissionen durch kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz und zweitens dem konsequenten Ausbau und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Unsere Lösungen – So unterstützen wir die Dekarbonisierung Ihres Unternehmens

„Die beste Kilowattstunde ist die, die man nicht verbraucht“ ist das Motto für erfolgreiche Dekarbonisierung. Gemeinsam arbeiten wir mit Ihnen daran, den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und die Energiekosten Ihres Unternehmens zu minieren. Am Anfang steht die Reduzierung des Energieverbrauchs durch Energieeffizienzmaßnahmen im Fokus. Anschließend wird die lokale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien betrachtet, wobei Ökostrom oder Biomethan als erneuerbarer Energieträger hilft, den Energiebedarf CO₂-neutral zu gestalten. Ein großes Potenzial bietet die Elektrifizierung von Prozessen, Wärme und Mobilität, die häufig noch auf fossilen Brennstoffen beruhen. Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, können im letzten Schritt mit Klimaschutzprojekten oder Zertifikatehandel kompensiert werden. Unterstützt wird der Gesamtprozess mit der Flexibilisierung Ihrer technischen Anlagen, um die Dekarbonisierung wirtschaftlich umzusetzen.

Angebot für Ihre Dekarbonisierungsstudie anfordern

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus.
Dieses Angebot richtet sich an energieintensive Unternehmen mit einem Energieverbrauch von mehr als 10 GWh pro Jahr (Strom/Wärme)