MAI 2025
Von: Unternehmenskommunikation
Fragen und Antworten mit Jim Thoma, Geschäftsführer, Distributed Energy and Infrastructure, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Wir sehen ein Wachstum an kommunalen Solarprojekten. Warum sind diese Projekte auf dem Vormarsch?
Community Solarenergie hat sich als eine zugängliche Möglichkeit für Einzelpersonen und Unternehmen herausgestellt, von den Vorteilen erneuerbarer Energien zu profitieren. Da der Bedarf an sauberen Energielösungen wächst, ist kommunale Solarenergie zu einer skalierbaren Option bei der Energiewende geworden. Community Solaranlagen bieten eine einzigartige Gelegenheit für Bürger und Unternehmen, die die Vorteile der Solarenergie nutzen möchten, aber aufgrund finanzieller Einschränkungen oder Platzmangels möglicherweise nicht in der Lage sind, Sonnenkollektoren zu installieren.
Was ist Community Solar?
Community Solar ist ein Modell für saubere Energie, das eine große Solaranlage umfasst, die an einem zentralen Standort installiert ist. Der von dieser Anlage erzeugte Strom wird von mehreren Teilnehmern gemeinsam genutzt, die sie normalerweise abonnieren. Zu diesen Teilnehmern gehören Hausbesitzer, Mieter, Unternehmen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen oder sogar Gemeinden. Die Teilnehmer können einen Teil der von der Gemeinschaftssolaranlage erzeugten Energie kaufen, sodass sie keine eigenen Sonnenkollektoren installieren müssen und ihre Stromrechnungen sinken.
In letzter Zeit verzeichnete die kommunale Solarbranche ein beträchtliches Wachstum, das auf technologische Fortschritte, politische Unterstützung und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach sauberer Energie zurückzuführen ist. Laut dem US-Energieministerium (DOE), in den USA sind im Juni 2024 „ungefähr 7,87 GW an kommunaler Solaranlage in Betrieb. Diese kommunalen Solarprojekte gibt es in 44 Bundesstaaten und Ortschaften, einschließlich des District of Columbia.“ Immer mehr Staaten haben Vorschriften verabschiedet, die diese Projekte unterstützen, was es Versorgungsunternehmen und Entwicklern erleichtert, gemeinsame Solarprojekte zu bauen, zu betreiben und zu verwalten.
Wie hat Siemens Financial Services (SFS) zum Wachstum kommunaler Solarprojekte beigetragen?
SFS hat mehrere Investitionen getätigt, um das stetige Wachstum der kommunalen Solaranlagen zu unterstützen und den Tarifzahlern den Zugang zu kostengünstiger sauberer Energie zu ermöglichen. Zum Beispiel:
- Unsere Finanzierung trug dazu bei, den Bau und Betrieb eines 122-MWDC-Solarportfolios für Gemeinden in 30 Projekten voranzutreiben. Durch dieses Portfolio haben unterversorgte Privat- und Geschäftskunden Zugang zu den Vorteilen sauberer und zuverlässiger erneuerbarer Energien, die genug lokale Sonnenenergie liefern, um über 17.000 Haushalte mit Strom zu versorgen.
- Zusammen mit anderen Kreditgebern trug die Finanzierung von SFS zur Entwicklung und zum Betrieb eines 219 MWDC-Portfolios von kommunalen Solarprojekten in Illinois und Maryland bei.
- Wir haben auch die Projektfinanzierung für ein Gemeinschafts-Solarprojekt mit 13,48 MWDC bereitgestellt, das auf ansonsten unnutzbarem Land in der Gegend von New York errichtet wurde und natürliche Ressourcen effizienter nutzt.
- Ein weiterer unserer Solarkunden aus der Gemeinde unterstützt über 32.000 Abonnenten in 10 Bundesstaaten und setzt sich dafür ein, Anwohner und Geschäftsinhaber mit erschwinglicher Energie zu versorgen.
Was sind die Vorteile von Gemeinschaftssolaranlagen?
Es gibt viele. Dazu gehören:
- Barrierefreiheit: Community Solarenergie bietet Bürgern, die aufgrund technischer, finanzieller und/oder betrieblicher Hindernisse sonst keinen Zugang zu Solarenergie hätten, eine Option für erneuerbare Energien. Zum Beispiel müssen Mieter kein Eigentum besitzen, um Zugang zu Solarenergie zu erhalten. Personen mit begrenzter Dachfläche oder geringer Sonneneinstrahlung können die Sonnenenergie potenziell auch über ein kommunales Solarprogramm nutzen.
- Eigenkapital im Energiebereich: Haushalte mit niedrigem Einkommen, Mieter und Mehrfamilienhäuser haben möglicherweise keinen Zugang zu dem Geld, das für die Installation von Sonnenkollektoren benötigt wird. Kommunale Solarprojekte bieten eine gerechte Antwort und ermöglichen es diesen Gruppen, von Solarenergie zu profitieren, ohne eine nennenswerte Investition tätigen zu müssen.
- Kosteneinsparungen: Durch das Abonnement einer Solaranlage sparen Teilnehmer an kommunalen Solarprogrammen in der Regel Stromkosten, indem sie das Projekt mit einem Rabatt auf den normalen Strompreis abonnieren. Die Kosten für Sonnenkollektoren und verwandte Technologien sind in den letzten zehn Jahren erheblich gesunken. Laut die Solar Energy Industries Association, „Die Kosten für die Installation von Solaranlagen sind in den letzten zehn Jahren um mehr als 40% gesunken, was die Branche dazu veranlasste, in neue Märkte zu expandieren.“
- Netzausfallsicherheit: Community Solaranlagen tragen zur Dezentralisierung der Energieerzeugung bei und stärken somit das Stromnetz. Wenn die Energieerzeugung lokalisiert ist, durch Modelle wie Gemeinschaftssolarenergie, verringern sich die Übertragungsverluste und die Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterereignissen nimmt zu.
- Auswirkungen auf die Umwelt: Gemeinschaftssolarenergie ist eine Form erneuerbarer Energien. Es versorgt das Netz mit Strom und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Als Möglichkeit für Einzelpersonen und Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, kann Gemeinschaftssolarenergie dazu beitragen, eine breitere Akzeptanz sauberer Energien zu fördern.
- Energieunabhängigkeit: All diese Vorteile fördern die Energieunabhängigkeit. Solarkunden aus der Community reduzieren ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter. Mit der lokalen Stromerzeugung ist die Abhängigkeit von importierten Ressourcen geringer.
Wie sieht die Zukunft der kommunalen Solarenergie aus?
Die Zukunft der kommunalen Solarenergie sieht rosig aus, da sich die Technologie weiter verbessert und die Kosten sinken. Es gibt jedoch immer noch Hürden, die eine breite Adoption verhindern. Die Konnektivität variiert je nach Bundesland, was zu regulatorischen Komplikationen führt. Selbst wenn Kapital verfügbar ist, können Anbieter Schwierigkeiten haben, Kreditgeber für die Finanzierung kleiner Projekte zu finden.
Ein potenzielles Unterscheidungsmerkmal für kommunale Solaranlagen ist die Integration von Speichertechnologie. Die Kopplung von Gemeinschaftssolarenergie mit Energiespeichern bietet eine noch bessere Zugänglichkeit, Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit. SFS hat hat viele Energiespeicherprojekte finanziert.
Community Solarenergie kann ein wirksames Mittel sein, um den Klimawandel zu bekämpfen und eine gerechtere Energiezukunft zu schaffen, da immer mehr Verbraucher, Unternehmen und Gemeinden dieses innovative Konzept annehmen. Nebenleistungen können dazu beitragen, die lokale Wirtschaft anzukurbeln, Wohlstand in der Gemeinde aufzubauen, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, für sauberere Luft und sauberes Wasser zu sorgen und gesündere Gemeinden zu fördern.