JUNI 2025Von: Erika Gupta und Tom Burns
Die große IdeeSiemens Financial Services (SFS) ist bestrebt, Kunden dabei zu unterstützen, innovativ zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb Digital Business Optimizer (DBO™) wurde entwickelt. Das DBO — ein kostenloses Softwaretool, das auf sieben vertrauenswürdigen Datenquellen basiert — hilft Kunden dabei, die Unternehmensleistung anhand kritischer Leistungsindikatoren (KPIs) abzuschätzen, wie z. B. eine hohe Kapitalrendite (ROI), Emissionsberichterstattung und Minderung von Naturgefahren.
Die Herausforderung
Vielen Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), fehlen häufig die Daten, die für eine grundlegende Geschäftsentwicklung erforderlich sind. SFS wollte seinen Kunden dabei helfen, Wege einzuschätzen und zu identifizieren, wie sie ihren ROI verbessern, ihren CO2-Fußabdruck verringern und ihre Anlagen widerstandsfähiger gegen Naturgefahren machen können.
Das Team
Durch die Kombination des technologischen Know-hows von Siemens Foundational Technologies, dem internen Forschungs- und Entwicklungsteam von Siemens, und dem Geschäftssinn von SFS kamen zwei Teams zusammen, um ein Kundenproblem zu lösen. Es ist diese Mischung aus Technologie und Finanzen, die es Siemens ermöglicht, wirkungsvolle Lösungen wie den DBO zu entwickeln.
Wenn wir uns mit der Einstellung von Mitarbeitern befassen, fragen wir sie, warum sie Siemens anderen Unternehmen vorziehen. Die Leute, die zu Siemens kommen, wollen für ein Unternehmen arbeiten, das Sinn hat. Wenn Sie von dieser Grundlage ausgehen, ist es erstaunlich, wie schnell und wie erfolgreich Sie Veränderungen vorantreiben können
Die Lösung
Schon früh entschied das Team, so viele öffentlich verfügbare Daten wie möglich zu verwenden, um die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit der Lösung für ihre Kunden zu erhöhen.
Das DBO verwendet Daten aus einer Vielzahl von Quellen wie dem Die Environmental Protection Agency (EPA), das Energieministerium der Vereinigten Staaten (US DOE), das National Renewable Energy Laboratory und die Federal Emergency Management Agency (FEMA), um Unternehmen grundlegende Kennzahlen zur Verfügung zu stellen. Es hilft Unternehmen zu wissen, wo sie beginnen müssen, um Kosten zu senken und Geld zu sparen, indem Szenarien generiert werden, mit denen sie ihre Ziele am kostengünstigsten erreichen können.
Benutzer können eine Kombination aus Erzeugungs- und Speichertechnologien entdecken und auswählen, die für ihren Standort am sinnvollsten ist, wie Sonnenkollektoren, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), thermische Energiespeicher, Batteriespeicher und mehr. Darüber hinaus können Benutzer Szenarien auf der Grundlage des Wunsches nach bestimmten Technologien, einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegenüber Netzausfällen oder einem maximalen Budget anpassen, sodass datengestützte Entscheidungen zur Dekarbonisierung getroffen werden können. Die Funktion des DBO zur Minderung von Naturgefahren verwendet dieselben Informationen, die für ein Dekarbonisierungsszenario eingegeben wurden, identifiziert jedoch, was die wichtigsten Naturgefahren an einem Standort sind und welche Maßnahmen ein Kunde ergreifen kann, um sie zu mindern.
Der Prototyp
Das Team von Siemens Foundational Technologies entwickelte einen ursprünglichen Amazon Web Services (AWS) -Prototyp, der die AWS-Kerninfrastruktur verwendete und sich hauptsächlich darauf konzentrierte, einen funktionsfähigen Prototyp zum Laufen zu bringen. Ein AWS-Lösungsarchitekt traf sich mit dem Team und bot AWS-Experten Hilfe bei der Umsetzung des Prototyps in eine veröffentlichte Anwendung an.
Im Laufe des nächsten Jahres arbeiteten AWS und Siemens zusammen, um die Leistung, Belastbarkeit, Kosten, Umweltverträglichkeit und Sicherheit des DBO-Produkts zu optimieren.
Die Optimierung trägt dazu bei, die CO2-Emissionen der Arbeitslast zu reduzieren, indem sie einfach auf AWS ausgeführt wird. Eine von AWS in Auftrag gegebene Accenture-Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Verlagerung einer Plattform in die AWS-Cloud die CO2-Emissionen reduziert. Insbesondere ist AWS bis zu 4,1 mal energieeffizienter als vor Ort, und durch die Ausführung optimierter Workloads auf AWS kann der damit verbundene CO2-Fußabdruck um bis zu 99% gesenkt werden (So reduziert der Umstieg auf die AWS-Cloud die CO2-Emissionen).
Zusammen waren die Teams in der Lage, die Funktionalität und Leistung des Tools deutlich zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten um 50 Prozent zu senken.
Unerwartete Herausforderungen
Das Team sah sich jedoch mit einigen unerwarteten Herausforderungen und Rückschlägen konfrontiert:
- Einige für den Prototyp verwendete Software hatte sehr restriktive Lizenzbedingungen, die eine Verwendung in einem Produktionssystem als Software-as-a-Service (SaaS) unmöglich machten.
- Bei einigen der Infrastrukturelemente handelte es sich um monolithische Codeblöcke, die sich eher für virtuelle Maschinen als für die serverlose Architektur eigneten, die das Team für die Produktionsbereitstellung plante. Die Überarbeitung dieser Software war ein wichtiger Bestandteil des Projektzeitplans.
Gemeinsam fanden SFS und AWS Lösungen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Aus dem erfolgreichen Prototyp wurde eine vollständig bereitgestellte und kostenlos nutzbare SaaS-Anwendung, die im September 2024 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
Win-Win-Bereitstellung
Das DBO war ursprünglich auf KMU ausgerichtet, aber sowohl US-Regierungsbehörden als auch große Unternehmen gewinnen an Wert, wenn sie es zur Optimierung des CO2-Fußabdrucks ihrer Anlagen einsetzen.
Das DBO ist ein kostenloses Tool und wird den Lieferanten von Siemens zur Berichterstattung über ihren CO2-Fußabdruck angeboten, falls ihnen keine Daten zur Verfügung stehen. Die DBO unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Siemens, unseren Kunden und Lieferanten in einer sich verändernden Welt zu helfen, die Kreditportfolios von SFS wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger gegen Klimarisiken zu machen und gleichzeitig einige der schwierigsten gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Das DBO begann mit dem Bestreben, Kunden dabei zu unterstützen, kontinuierlich innovativ zu sein und in ihren Branchen wettbewerbsfähig zu bleiben. SFS verbessert das Tool ständig, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wenn Sie mehr über die technischen Details erfahren möchten, die hinter dem Aufbau und dem Einsatz von DBO stehen, lesen Sie bitte dieser Blogbeitrag gemeinsam von den technischen Teams von SFS und AWS geschrieben.
Erika Gupta ist Leiterin des Bereichs Sustainability bei Siemens Financial Services Americas
Tom Burns ist Principal Sustainability Solutions Architect bei Amazon Web Services.
Rechtlicher Hinweis: SIEMENS FINANCIAL SERVICES, INC. (SFS) IST KEIN REGISTRIERTER GEMEINDEBERATER UND KEIN BERATER ODER TREUHÄNDER VON IHNEN ODER IHREM UNTERNEHMEN. ALLE ERGEBNISSE IM DBO SIND NUR SCHÄTZUNGEN. FÜR IHRE STANDORTSPEZIFISCHE ANALYSE EMPFEHLEN WIR IHNEN, SICH AN EINEN ENERGIETECHNIKER ZU WENDEN. ALLE ERGEBNISSE IM DBO WERDEN „WIE SIE SIND“ BEREITGESTELLT UND SFS GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN GEGENÜBER DEM EMPFÄNGER, DEM UNTERNEHMEN, DEM ARBEITGEBER, DER GESCHÄFTSEINHEIT ODER DRITTEN IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN FÜR LEISTUNG, VOLLSTÄNDIGKEIT, GENAUIGKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SIEMENS LEHNT JEGLICHE VERANTWORTUNG FÜR FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN SOLCHEN ERGEBNISSEN ODER DAS VERTRAUEN DES EMPFÄNGERS ODER DRITTER IN DIESE ERGEBNISSE AB.