Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Tierhalter, die eine bessere Gesundheitsversorgung bieten

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie haben 23 Millionen amerikanische Haushalte ihrer Familie ein Haustier hinzugefügt und jetzt verlangen sie auch für sie eine erstklassige Gesundheitsversorgung.

NOVEMBER 2022

Wir alle kennen den Begriff „Pandemie-Haustier“, der während der COVID-19-Pandemie verwendet wurde, da laut der American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) 23 Millionen amerikanische Haushalte ein Haustier aufgenommen haben. Das bedeutet, dass landesweit jeder fünfte Haushalt einen vierbeinigen Freund in seine Familie aufgenommen hat.

Die Pandemie hat zudem eine neue Ära der Humanisierung von Haustieren – oder „Fur-Babies“ – eingeläutet, was zum großen Teil den Millennials zu verdanken ist, also denjenigen, die etwa zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Warum? Nun, sie stellten 2021 mit 43 % die Mehrheit der neuen Haustierbesitzer dar, und laut Untersuchungen neigen Millennials eher dazu, die Familiengründung aufzuschieben – oder ganz darauf zu verzichten – und fordern in der Regel flexible Arbeitsbedingungen und hybride Arbeitszeiten, da 50 % der Millennial-Bevölkerung allein leben.

Die Vermenschlichung von Haustieren findet bereits seit dem 19. Jahrhundert statt, lange vor dem Pandemie-Haustierboom, als der allererste Hundekeks von einem Elektriker aus Ohio entwickelt wurde. Seit den frühen 2000er Jahren hat sich dieser Trend dank sozialer Medien und der durch den E-Commerce gebotenen Zugänglichkeit in atemberaubendem Tempo fortgesetzt. Haustiereltern teilen alle Aspekte des Lebens ihrer „Fellbabys“, darunter Tiernahrung und Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmittelqualität, die Tagesstätten, in denen sie angemeldet sind (und für deren Aufnahme sie Vorstellungsgespräche führen mussten), Tiermode (einschließlich Halloween-Kostüme), Tiersitter/-ausführer, vorbeugende Medikamente und erstklassige tierärztliche Leistungen.

Laut Morgan Stanley haben Tiereltern in den Vereinigten Staaten ihre Ausgaben von 2020 bis 2021 stetig um 15,7 % gesteigert, und die Haustierbranche wird bis 2030 weiterhin ein jährliches Wachstum von 8 % verzeichnen. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass dieser Trend zur „Humanisierung“ von Haustieren – bei dem Haustiere wie die Kinder behandelt werden, auf die viele Millennials verzichten – von Dauer sein wird.

In einem Artikel der Washington Post wird berichtet, dass „Fur-Babies“ zudem den Druck auf Tierarztpraxen im ganzen Land erhöhen. Es wird berichtet, dass viele Tierärzte mit Terminanfragen für neue und bestehende Haustiere überhäuft werden und dass tierärztliche Notaufnahmen die Besitzer warnen, dass die Wartezeiten immer länger werden. Da die Aufmerksamkeit für die Versorgung unserer vierbeinigen Freunde zunimmt, wird auch der Markt für tierärztliche Ausrüstung wachsen, da Einrichtungen bestrebt sind, hochwertige Geräte zu beschaffen.

Bei True Care for Pets (TrueCare) – einer kalifornischen Tierarztpraxis und Notfallklinik, die Spezial- und Akutversorgung anbietet – standen erstklassige, fortschrittliche Behandlungen für Tiere und die Sicherheit ihrer Tierhalter schon immer an erster Stelle. Als Einrichtung, die auf modernster Technologie und Ausrüstung basiert, plante TrueCare, seine onkologischen Kapazitäten und die spezialisierte Strahlentherapie mit einem neuen Halcyon-System von Varian, einem Unternehmen von Siemens Healthineers, zu erweitern.

Das Halcyon-System bietet 3D-Strahlentherapietechnologie mit Präzision und Geschwindigkeit, um selbst die komplexesten Tumore gezielt zu behandeln und dabei eine hohe Strahlendosis bei minimaler Schädigung des umliegenden Gewebes abzugeben. Neben den Behandlungsmöglichkeiten wird das System TrueCare auch dabei helfen, die Arbeitsabläufe zu optimieren und die Behandlungszeiten zu verkürzen – eine Notwendigkeit angesichts des Patientenansturms.

Varian arbeitete eng mit Siemens Financial Services (SFS) zusammen, um TrueCare ein kreatives, zeitkritisches Finanzierungspaket anzubieten, das niedrige monatliche Zahlungen und einen beschleunigten Lieferzeitplan gewährleistet.

„Ich bin sicher, wir alle kennen jemanden, der in den letzten drei Jahren ein Haustier in seine Familie aufgenommen hat“, sagte Sarah Seidel, Leiterin des Bereichs Healthcare Sales bei SFS Commercial Finance Americas. „Diese Tiere verdienen die bestmögliche Versorgung – sei es bei der Diagnostik oder der Behandlung –, denn sie sind wahrhaftig Teil unserer Familie geworden, auf die wir uns verlassen, genauso wie sie sich auf uns verlassen.“

Bei Ellie Diagnostics – einem unabhängigen Labor für Tiergesundheit und Diagnostik mit Sitz in Texas – ist das Team stolz darauf, die Tiergesundheit zu revolutionieren, indem es Tests zugänglicher macht. Ihr Full-Service-Labor bietet innovative und maßgeschneiderte Dienstleistungen, die Zeit sparen und das Diagnostikerlebnis für Tierärzte und ihre Patienten drastisch verbessern.

Als sich die Gelegenheit bot, ein Flaggschiff-Labor für Veterinärdiagnostik in Kentucky zu eröffnen, ergriffen sie die Chance, erstklassige Geräte zu erwerben, darunter mehrere Siemens Advia 2120i- und Immulite-Analysegeräte. Dieses System verfügt über eine einzigartige optische Technologie, die konsistente Ergebnisse liefert und klar zwischen normalen und abnormalen Proben unterscheidet, was zu besseren Behandlungsergebnissen führt.

Um sicherzustellen, dass das Vorzeigelabor innerhalb des engen Zeitplans seine Türen öffnen und die gewünschten brandneuen Geräte beherbergen konnte, arbeitete Ellie Diagnostics mit dem Team von SFS Commercial Finance Americas zusammen, um eine Finanzierungslösung zu entwickeln, die in den Rahmen ihres Budgets passte.

„Wenn Tierhalter veterinärmedizinische Versorgung für ihre Haustiere suchen, verlangen sie Zugang zu den besten verfügbaren Diagnostikverfahren und spezialisierten Behandlungen, um die Lebenserwartung zu erhöhen“, sagte Markus Edstrom, Leiter von SFS Commercial Finance Americas. „Bei SFS ist es uns wichtig, die digitale Transformation der tiermedizinischen Versorgung zu unterstützen und den Zugang zu Therapien und Heilungsmöglichkeiten zu ermöglichen, indem wir eng mit Technologie- und Geräteanbietern wie Varian Medical Systems und Siemens Healthineers sowie Einrichtungen wie TrueCare und Ellie Diagnostics zusammenarbeiten. Unsere Haustiere verdienen das gleiche Maß an Versorgung, das wir für uns selbst erwarten.

“ Wenn Sie also seit der COVID-19-Pandemie ein Haustier in Ihre Familie aufgenommen haben (das Sie vielleicht „kleiner Kumpel“, „Baby“, „Prinz“ oder „Prinzessin“ getauft haben), machen Sie sich keine Sorgen – Sie sind nicht der Einzige. Und wenn Sie ein leichtes Unbehagen verspürt haben, Ihr Haustier in die Obhut Ihres Tierarztes für Welpen oder Katzen zu geben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn wahrscheinlich verstehen auch diese, dass Hank und Frankie nicht nur Tiere sind, sondern Teil Ihrer Familie.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Siemens Financial Services,
True Care for Pets,
Ellie Diagnostics,
Varian, ein Unternehmen von Siemens Healthineers,
Siemens Healthineers

Beginnen Sie Ihre Reise